ABB Ability智能传感器在中国市场上市

2017年4月24日,汉诺威——基于智能传感技术,ABB开创性的状态监测解决方案将数以万计台低压电机转变成智能、互联的机器。这一状态监测解决方案现已在中国市场上市。

ABB Ability智能传感器是一款远程状态监测解决方案,让用户可通过智能手机或指定门户网站查看低压电机的状态。紧凑型传感器的外观仅有一台智能手机的大小,可安装在多种品牌的低压电机上,用于收集低压电机的运行和性能参数。这些参数被传送至云端,经计算可生成有意义的信息,从而了解电机的健康状态和性能。这些信息通俗易懂,而这一解决方案使用户可进行预测分析,提高电机使用寿命,降低能源消耗。

“我们非常自豪地宣布,经由全球很多客户的成功验证,ABB Ability智能传感器现已在中国市场上市。这一解决方案对数以万计的低压电机来说是一个巨大突破,” ABB电机与发电机业务单元全球负责人Otto Preiss表示。“智能传感器可让设备工厂对电机开展有效的维护计划,评估运行效率,以预防造成巨额花费的宕机。我们有信心让这一解决方案不仅改变电机的维护方式,而且为客户创造额外的运营价值。”

“我们对智能传感器的试运行项目收到了非常正面的反馈,”ABB Ability智能传感器全球产品经理Jonas Spoorendonk表示。

据预测,根据状态监测数据进行预防性维护可让电机最多减少70%的宕机风险,增加30%的电机使用寿命,并减少10%的能源消耗。智能传感器可在电机出厂时安装在全新的电机上,也可通过几分钟轻松将传感器安装到已运行的电机上,既能在ABB电机上使用,也可在非ABB电机上使用。

最初发布的传感器适用于经CE认证、安装于安全区域的异步电机,直接启动,工作制为S1,机座号覆盖160至450的ABB IEC电机和机座号覆盖140至449的ABB NEMA电机。传感器可快速安装,不需要连接电缆或者机加工。最初的监测功能将覆盖轴承的健康状况、振动、表面温度、转速、电源频率及启动等。后续版本将会扩展监测范围,而对能源消耗的监测将在2017年第三季度添加。对于已安装的传感器可通过固件升级来添加这一功能。智能传感器将先通过智能手机APP来传输数据,在2017年下半年将启用网关来进行数据的自动上传。

智能传感器状态监测解决方案是ABB Ability的一部分,它将ABB的所有数字化方案和服务集中在一起,跨越了多个行业的大量运营经验和洞察,帮助客户创造价值。


关于ABB

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

Capture 4
ABB Ability智能传感器
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language