- ABB introduserer en kompakt og høyeffekt AMXE Marine Motor, designet for utstyr på dekk og fremdriftsløsninger
- AMXE Marine Motor kombinerer ABBs hittil høyeste effekttetthet med et stillegående, vannkjølt design
- ABB lanserer den nye AMXE Marine Motoren på Nor-Shipping i Lillestrøm, Norge
ABB lanserer AMXE Marine Motor, designet for neste generasjons elektrisk fremdriftsløsning, og konstruert for å tåle de røffe forholdene til sjøs, inkludert kontinuerlig eksponering for etsende saltvann og kraftige havstrømmer. Med flere tiår med erfaring fra marine applikasjoner og krevende industrier som gruvedrift og jernbane, har ABB utviklet denne motoren spesielt for små og mellomstore elektriske og hybride fartøy, samt for dekkutstyr. Den kombinerer dokumentert holdbarhet, høy ytelse og fleksibel installasjon i en kompakt og effektiv løsning.
AMXE Marine Motor kan tilpasses for å møte behovene til et bredt spekter av små fartøyer, og sikrer sømløs integrasjon samtidig som ABBs høyeste standarder for ytelse og pålitelighet opprettholdes. AMXE Marine Motor kombinerer ABBs hittil høyeste effekttetthet med et stillegående, vannkjølt design.
Med den høyeste effekttettheten i ABBs motorportefølje leverer AMXE Marine Motor mer kraft med mindre vekt og plass, noe som gir en viktig fordel for fartøy der hver kilo og kubikkmeter teller. Den er bygget for krevende marine applikasjoner, og er designet for å motstå det tøffe sjømiljøet, motstå korrosjon, støt og vibrasjoner, samt ha høy pålitelighet på grunn av isolasjonsdesignet. AMXE Marine Motor er kompakt, og den vannkjølte designen eliminerer behovet for ventilasjonssystemer, noe som reduserer støy og vibrasjoner for stillere og mer komfortabel drift.
AMXE Marine Motor kan tilpasses for å møte behovene til et bredt spekter av små fartøyer, og sikrer sømløs integrasjon samtidig som ABBs høyeste standarder for ytelse og pålitelighet opprettholdes. Den kompakte designen og den smarte koblingsboksen forenkler installasjonen i et bredt spekter av marine miljøer, enten det er i maskinrom eller på dekk. Takket være ABBs globale nettverk og lokale eksperter, kan service og support leveres raskt og effektivt gjennom hele motorens livssyklus.
Denne lanseringen kommer på et avgjørende tidspunkt for den maritime industrien. Med en anslått tredobling av den globale maritime handelen innen 2050, står sektoren overfor et økende press for å redusere karbonutslippene. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har satt et mål om netto null klimagassutslipp innen 2050, og løsninger som AMXE Marine Motor vil kunne bidra til å oppnå dette. Ved å tilby et alternativ med høy ytelse og lavt utslipp til tradisjonelle fremdriftssystemer, hjelper ABB skipsbyggere og operatører med å bli mer produktive og effektive.
«Med AXME Marine Motor leverer vi en høyeffektiv, kompakt løsning som oppfyller de reelle kravene til dagens maritime industri. Den er bygget for å yte under tøffe forhold, og hjelpe operatører med å gjøre overgangen til mer bærekraftige, fremtidsrettede flåter," sier Jan Erling Kleppe, leder for divisjon IEC LV Motors i ABB Motion, Norge.
"Elektrifisering av fartøy spiller en nøkkelrolle i å øke effektiviteten og ytelsen, samtidig som den bidrar til lavere driftskostnader og reduserte utslipp i den maritime industrien. Vi er stolte av å tilby fremtidsrettede løsninger som støtter kundene våre i arbeidet med å nå sine mål for utslippsreduksjon,» sier Jan Erling Kleppe.
Motoren vil bli vist frem på årets Nor-Shipping-messe, 3. - 6. juni, sammen med ABBs HES880 Mobile Inverter, som allerede er tilgjengelig for marine applikasjoner. Disse teknologiene, sammen med den brede marine porteføljen, representerer ABBs forpliktelse til innovasjon, bærekraft og fremtiden for maritim elektrifisering.
ABB er en global teknologileder innen elektrifisering og automasjon, som muliggjør en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Ved å kombinere sin ekspertise innen teknologi og digitalisering, hjelper ABB industrier med å prestere på et høyt nivå, samtidig som de blir mer effektive, produktive, bærekraftige og i stand til å øke sin konkurransekraft. Hos ABB kaller vi dette "Engineered to Outrun". Selskapet har over 140 års historie og rundt 110 000 ansatte over hele verden. ABBs aksjer er notert på SIX Swiss Exchange (ABBN) og Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Motion, en global leder innen motorer og drivsystemer, står i sentrum for å akselerere en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Vi utfordrer teknologiske grenser for å skape ressursbevisste, energieffektive og sirkulære løsninger for både kunder og samfunn. Med våre digitale drivsystemer, motorer og tjenester støtter vi våre kunder og partnere i å oppnå bedre ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Vår teknologi er basert på mer enn 140 års erfaring og våre mer enn 23 000 ansatte i over 100 land leverer motordrevne løsninger for et bredt spekter av bruksområder i alle industrisegmenter. go.abb/motion