АББ доставя иновативно електроразпределително решение за разширението на производствената база на стратегически клиент в България

АББ доставя иновативно електроразпределително решение за разширението на производствената база на стратегически клиент в България

АББ България обявява успешната реализация на високотехнологично електроразпределително решение в рамките на мащабен проект по разширение на производствената база на стратегическия си клиент БХТС България ЕООД в индустриална зона Божурище, в близост до гр. София.

Проектът включва проектиране, доставка и интеграция на цялостна система за нисковолтово електроразпределение, включително главно разпределително табло (ГРТ) с номинален ток 2500 A и разпределителни табла с номинален ток до 250 A. Решението е базирано на модулната платформа System Pro E Power TBBS, в комбинация с фасадни панели Combiline-N – конфигурация, реализирана за първи път в региона при подобни токови стойности.

Основно инженерно предизвикателство при изпълнението на проекта бе оптимизирането на електроразпределителната структура в изключително ограничено техническо пространство. Посредством използването на специализирания конфигурационен софтуер E-configure SPEP TBBS, бе постигната максимална съвместимост между проектните изисквания на клиента и възможностите на системната архитектура на АББ.

Изпълнението на проекта бе възложено на утвърдения партньор на АББ – Метикс ООД, българска инженерингова компания с над 23 години опит в проектирането и интегрирането на електроразпределителни системи. Метикс отговаря за локалната конфигурация, производството, логистиката и координацията на място.

Гъвкавите решения, които АББ предлага, са от съществено значение за реализирането на проекти с висока степен на технологична сложност. Радваме се, че сме част от този значим проект“ коментира Николай Джамбазов, Управител на Метикс ООД.

Използвани продуктови серии

За реализирането на проекта бяха използвани утвърдени и сертифицирани продуктови решения от портфолиото на АББ, които гарантират надеждност, гъвкавост и висока степен на защита при индустриални приложения:

  • System Pro E Power TBBS – модулна система за нисковолтово електроразпределение, осигуряваща максимална конфигурируемост и безопасност;
  • Combiline N structures – фасадни и конструктивни панели за ефективна интеграция на табла в ограничени пространства;
  • ACB Emax 2 – интелигентни въздушни прекъсвачи с възможности за енергиен мониторинг и управление на товари;
  • MCCB Tmax XT – компактни автоматични прекъсвачи с разширени възможности за защита и селективност;
  • Comfortline B cabinets – модулни табла, предлагащи гъвкави решения за вторична дистрибуция и системна автоматизация.

Гордеем се, че заедно с Метикс ООД реализирахме електроразпределително решение, което задава нови стандарти за ефективност и гъвкавост в региона. Този проект е поредно доказателство за ангажимента на АББ към технологични иновации, устойчиво развитие и надеждни партньорства в индустриалния сектор,“ заяви Христо Пешников, Channels team leader, АББ България.

Към проекта е включена доставката на AC и DC зарядни станции от АББ за електрически превозни средства, което допринася за развитието на устойчива инфраструктура в индустриалната зона. Това осигурява възможност за електрифициране на служебния автопарк и подобряване на екологичния и корпоративен профил на клиента. Зарядните станции бяха доставени от оторизирания дистрибутор на АББ – Ел Ди Джи ООД, като обхватът на доставката включва следните продуктови серии:

  • Terra DC CE CJ 50kW
  • Terra AC wallbox 22kW

С успешното изпълнение на този проект, АББ България затвърждава своята водеща позиция като доставчик на високонадеждни и адаптивни електроразпределителни решения за индустриални приложения. Сътрудничеството с доказани локални партньори като Метикс ООД дава възможност за реализиране на проекти с висока сложност в съответствие с международните стандарти за качество и енергийна ефективност.

АББ е глобален технологичен лидер в електроснабдяването, електрообзавеждането и автоматизацията, позволяващ по-устойчиво и ресурсно ефективно бъдеще. Свързвайки своя опит в инженерството и дигитализацията, АББ помага на индустриите да работят с висока производителност, като същевременно стават по-ефективни, продуктивни и устойчиви, така че да превъзхождат. Ние в АББ наричаме това „Engineered to Outrun“. Компанията има над 140-годишна история и повече от 105 000 служители по целия свят. Акциите на AББ са регистрирани на SIX Swiss Exchange (ABBN) и Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn X WhatsApp