Når det ringer på gadedøren hos Janne Stentoft, kan hun på en videoskærm på sin ABB-Welcome dørtelefon se, hvem der ringer på og samtidig tale med vedkommende. Kun gæster og personer med lovligt ærinde bliver lukket ind i opgangen, fortæller hun:
- Når man har boet i hus og fire gange gennem årene har haft indbrud, bliver man ekstra påpasselig. Her føler jeg mig tryg, da både gadedøren og min egen hoveddør er låst og har hver sin ringeklokke, der er forbundet til dørtelefonen i min lejlighed.
Der er adgang til hendes ejendom via tre indgangsdøre, som alle har en ABB-Welcome dørstation enten monteret i facadevæggen eller i en fritstående stander. Løsningen med en stander gør det nemt for kørestolsbrugere at betjene anlægget. Beboerne kan på deres svartelefoner se, om det ringer på dør 1, 2 eller 3.
- Når jeg trykker på knappen for at lukke en person ind, siger en mekanisk stemme, at døren åbner automatisk, forklarer Janne Stentoft og henviser til, at ABB-Welcome aktiverer både dørlåsen og en dørpumpe.
ABB-Welcome dørtelefonerne er desuden udvidet med elektronisk adgangskontrol og en nøglebrik-læser fra SALTO Systems.
Første gang

Dørtelefonsystemet er installeret af Sydjysk Eltekniq, der beskæftiger 15 medarbejdere og servicerer virksomheder og private kunder, primært i lokalområdet. Indehaver Lars Paulsen forklarer, at det er firmaets første projekt med ABB-Welcome:
- Vi har længe benyttet ABB-komponenter og -materiel, så vi øjnede her muligheden for at få et bredere samarbejde i stand med ABB. Det er vigtigt for os, at vi har en leverandør, som både kan tilbyde den optimale løsning, yde teknisk support og ikke mindst bakke hurtigt og professionelt op i et projektforløb. Og vi kan kun sige thumbs up til det hele!
Den valgte løsning med integreret videofunktion var et tilkøb, som bygherren foretog for at øge beboernes tryghedsoplevelse:
- Vi havde oplyst om systemets forskellige features og muligheder, så det glæder en fagmand, at der stadig er nogen, som lytter til gode råd og anbefalinger, smiler Lars Paulsen.
Knivskarpe videobilleder viser, hvem der ringer på gadedøren.