Grønne ambitioner hos de danske forbrugere har sammen med fald i priserne på elbiler lokket flere og flere danskere til at skifte benzin- eller dieselbilen ud med en elbil. Et stigende antal elbilejere jagter derfor pladserne ved de ladestandere, der er offentligt tilgængelige i byer og langs de danske veje. Nye ladestandere bliver sat op i et hastigt tempo, men behovet er langt fra mættet endnu. Og med udsigten til endnu flere elbiler i de kommende år, er der brug for mere kapacitet.
Med ABB E-mobility, der er globalt førende inden for opladningsløsninger til elbiler, som en vigtig samarbejdspartner, vil den nordiske opladningsoperatør Eviny levere hurtig, pålidelig og problemfri opladningsinfrastruktur, når de kommer ind på det danske marked. Med et ambitiøst mål om at øge den samlede kapacitet af hurtigopladere i Danmark markant vil Eviny’s udrulningsplan gøre dem til en af de største aktører på det skandinaviske marked.
"Vi arbejder på et massivt indtog og tilføjer 150 hurtigopladningspunkter i år og fortsætter væksten de kommende år. Vores ambition er at blive en af de største ladeoperatører i Danmark, og for at gøre det er vi nødt til at samarbejde med de bedste aktører i branchen. Vi værdsætter det langsigtede partnerskab med ABB E-mobility," siger Bo Nielsen, Location Manager hos Eviny i Danmark.
De første opladere er allerede på plads
Eviny har installeret de første fire hurtigladere ved Veri Center i Århus-forstaden Risskov. Eviny sigter efter placeringer i nærheden af store indkøbscentre, restauranter og strategiske motorveje, der gør det muligt for deres kunder at bruge deres tid fornuftigt, mens de oplader. Med en høj effekt på op til 360 kW tilbyder den installerede Terra 360 fra ABB E-mobility bilejere en fuld opladning på mindre end 15 minutter.
"Når vi valgte ABB E-mobility’s Terra 360 til Veri Center, er det, fordi de er blandt de stærkeste opladere på markedet. Vores tilgang er at levere den bedste kvalitet til vores kunder, både hvad angår opladningsoplevelsen, betalingsløsningen og omgivelserne", forklarer Bo Nielsen.
For Eviny er valget af de kraftige opladere fra ABB E-mobility en vigtig del af den samlede kundeoplevelse.

"Vi forstår, at hver opladning er et øjeblik af tillid mellem bilisterne og vores teknologi. Derfor sikrer vores løsninger den højeste pålidelighed, og bilisterne kan regne med en problemfri opladningsoplevelse. Med en dokumenteret track record i Norge og Sverige er vi glade for at fortsætte vores samarbejde med Eviny også på det danske marked," siger Anders Toppe, Key Account Manager hos ABB E-mobility.
ABB E-mobility muliggør en mere bæredygtig og effektiv mobilitetsfremtid som global leder inden for opladningsløsninger til elbiler. ABB E-mobility er foretrukken partner for verdens største elbilproducenter og landsdækkende elbilopladningsnetværksoperatører. Virksomheden tilbyder den bredeste portefølje af opladningsløsninger til elbiler, fra intelligente opladere til hjemmet til lynladere til fremtidens motorvejsstationer, løsninger til elektrificering af flåder og opladning af elektriske busser og lastbiler. Med ca. 1.500 medarbejdere over hele verden har ABB E-mobility solgt mere end en million elbilopladere på mere end 85 markeder, herunder over 50.000 DC-lynladere. e-mobility.abb.com.