Det nyopførte Fun Art ved Blokhus slog dørene op for publikum i sensommeren 2024. Stedet byder på oplevelser og aktiviteter for hele familien – der er legeland, fodboldgolf, minigolf, petanque, krolf og en stor multihal, som danner rammen om koncerter og events. Hertil kommer 15 hotelhytter og hotellejligheder.
Med andre ord et omfattende og komplekst projekt, som krævede overblik og systematisk tilgang for de involverede entreprenører. Det bekræfter afdelingsleder Kim Lysdahl fra Midtfjord El A/S, der har stået for el-entreprisen.
Vi var ikke et øjeblik i tvivl om, at vi ville opnå den bedste løsning med en KNX-løsning, så vi fik ét sammenhængende system til at overvåge og styre både ventilation, varme, el og lys. Og her kan vi kun rose bygherren for at følge vores anbefalinger, fortæller Kim Lysdahl. Han fortsætter:
Vi har en fuld ABB i-bus KNX til at styre al hardware, lige fra gulvvarme og varmepumper i hotelhytterne til lys og ventilation i multihallen. Alt spiller sammen, og den bagvedliggende styring og programmering kan nemt justeres. Enten på stedet eller via VPN hjemme fra kontoret. Sidstnævnte betyder, at vi hurtigt kan hjælpe Fun Arts facility manager og ofte spare os for en køretur.

Stor fleksibilitet
En af de afgørende fordele ved KNX er, at det er et busbaseret system, så man nemt kan ændre på installationen. Hver enkelt komponent har sin egen adresse, og man kan let omprogrammere KNX. KNX er en åben protokol med mere end 8.000 komponenter fra mere end 500 udbydere af alt fra bevægelsessensorer til aktuatorer.
Rent installationsteknisk er det også nemt at arbejde med KNX, og der er væsentligt mindre materialeforbrug og bruges færre montørtimer. I modsætning til en klassisk kabelløsning slipper man med ABB i-bus KNX for at bakse i vægge og lofter for at trække kabler og montere diverse bokse og styringer, forklarer Kim Lysdahl.
Han tilføjer, at det ved fejlfinding er lynhurtigt, da der foreligger en omfattende dokumentation og er en god struktur på hele løsningen.

Det siger loven
Bygningsautomatik er ikke kun smart teknik – det er også et lovkrav ifølge BR18. Fra 2025 skal bygninger med et varme- eller kølebehov over 290 kW have bygningsautomatik. Det gælder institutioner, skoler, offentlige bygninger, kontorer, erhvervslejemål, industri, sportsfaciliteter, hospitaler – og steder som Fun Art.
Systemet skal være i stand til løbende at overvåge og analysere energiforbruget samt kommunikere med de tekniske anlæg og regulere disse anlægs energieffektivt efter behovet i bygningen. Det skal også kunne udtrykke den energimæssige effektivitet af bygningen og dens tekniske anlæg og detektere fejl i anlæggene og underrette driftspersonalet om fejlene.
John Hegelund, produktchef for bygningsautomatik hos ABB, påpeger, at der er tale om sammenhængende bygningsautomatik. Med et sammenhængende system er der en intelligent interaktion mellem lys, varme/køl, ventilation, solafskærmning m.m. Er der ingen personer til stede i lokalet, slukker lyset. Opvarmer solen lokalet, skrues ned for varmen og/eller aktiveres solafskærmning. Stiger CO2-niveauet i et mødelokale med mange deltagere, øges ventilationen – og så videre.
De nye krav gælder både for nybyg og eksisterende bygninger. Når bygningen har det relativt store energiforbrug, skal der nu være en hovedstation til logning af trends og overvågning af alarmer. Målet er at nedbringe energiforbruget i den samlede danske bygningsmasse.
Fun Art er et godt eksempel på en løsning, der både opfylder kravene og samtidig har en fantastisk frihed og fleksibilitet indbygget i installationen. Den kan løbende opdateres og naturligvis udvides i takt med, at Fun Art for eksempel vokser eller får nye behov, slutter John Hegelund.