ABB E-mobility leverer otte 400 kW ladestandere til Eviny og sikrer lynhurtig opladning i Odense

ABB E-mobility leverer otte 400 kW ladestandere til Eviny og sikrer lynhurtig opladning i Odense

Den nordiske ladeoperatør Eviny og ABB E-mobility har et fælles mål om at gøre det hurtigt og let at oplade elbiler med pålidelige ladestandere, og nu har de to samarbejdspartnere gjort det nemmere at lade bilerne tæt på den fynske motorvej ved Odense.

Antallet af elbiler i Danmark stiger hastigt, og knap 70 procent af de nyindregistrerede personbiler i Danmark kører på el. Derfor er der et stort behov for hurtigere ladestandere på trafikknudepunkter i hele landet, så bilisterne ikke skal holde i kø eller acceptere, at ladestanderne er langsomme. Det har fået den nordiske ladeoperatør Eviny til at udvide antallet af lynladestandere i Danmark i samarbejde med ABB E-mobility, som på globalt plan er blandt de førende inden for ladeløsninger.

ABB E-mobility har senest leveret otte 400 kW ladestandere af typen A400 til Evinys nye lynladerstation på Drejebænken i Odense. De otte ladestandere blev indviet den 10. juli 2025.

Bo Nielsen fra Eviny klipper her snoren til den nye ladestation.
Bo Nielsen fra Eviny klipper her snoren til den nye ladestation.
center

A400 er udviklet med henblik på at give bilisterne en pålidelig, hurtig og let opladning. Den store skærm på 32 tommer og nye brugergrænseflade gør det let for bilisterne at betjene ladestanderen, og det betyder, at bilisterne hurtigt kan komme videre.

Bilisterne oplever alt for tit, at ladestandere rundt omkring i Danmark er forholdsvis svære at betjene, men vi har gjort en stor indsats for at hjælpe bilisterne godt på vej, når de benytter vores ladestandere. Vi mener, at det skal være lige så let at benytte en ladestander, som det er at betjene en smartphone, og vi ved, at kunderne sætter stor pris på, at de får en god og problemfri ladeoplevelse, siger segmentchef Jess Meyhoff fra ABB E-mobility.

Det store fokus på at give elbilejerne en god oplevelse har ført til, at ABB E-mobility har vundet to priser for design og brugervenlighed hos henholdsvis Red Dot Design Award og iF Design Award.

Jess Meyhoff fra ABB E-mobility og Bo Nielsen fra Eviny besigtiger 
her én af de nye 400 kW ladere fra ABB.
Jess Meyhoff fra ABB E-mobility og Bo Nielsen fra Eviny besigtiger her én af de nye 400 kW ladere fra ABB.
center

Tæt samarbejde med Eviny
Det er ikke første gang, at ABB E-mobility og Eviny har indgået aftaler om ladestandere. De to virksomheder har blandt andet samarbejdet om lynladere ved Veri Center i Risskov. I alt har Eviny indtil videre bestilt 100 ladestandere til Danmark, Norge og Sverige hos ABB E-mobility, for Eviny har store ambitioner om vækst.

Vores mål er at blive en af de betydende ladeoperatører i Danmark, og vi vil udelukkende etablere ladestandere af meget høj kvalitet. Det er årsagen til, at vi samarbejder med ABB E-mobility, som har forstået at udvikle ladestandere med et meget stort fokus på pålidelighed, brugervenlig og hurtighed, siger Bo Nielsen, Lokation Manager hos Eviny i Danmark.

Han fortæller, at Eviny har haft en god relation til ABB i flere år, fordi de har gode erfaringer med ABB's ladere. Eviny vil i de kommende år etablere flere ladestationer i strategisk vigtige områder, hvor der er mange bilister – akkurat som der er på den nye ladestation i Odense.

Fremtidssikret løsning
Evinys Head of Public Charging, Odd Olaf Askeland, understreger, at Eviny er særdeles godt tilfredse med samarbejdet med ABB E-mobility.

Vi går efter kvalitet, og det er den primære årsag til, at vi samarbejder med ABB. Vi har de samme målsætninger – det skal være hurtigt at oplade bilen, brugervenligheden skal være i top, og ladestanderen skal være pålidelig. Designet er også rigtig godt, så vi er meget tilfredse. Evinys og ABB´s brands passer godt sammen, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet i forbindelse med vores ekspansion, siger Odd Olaf Askeland.
Jess Meyhoff, Odd Olaf Askeland og Claus Seitzberg 
er yderst tilfredse med den nye ladestation.
Jess Meyhoff, Odd Olaf Askeland og Claus Seitzberg er yderst tilfredse med den nye ladestation.
center

Udover en lang række ladestandere i Norge, Sverige og Danmark har Eviny også 21 ladestationer i Tyskland, hvor de planlægger at etablere yderligere 200 ladestationer over de næste par år.

A400 vinder frem
ABB E-mobility har allerede et godt samarbejde med flere ladeoperatører over hele verden om A400, som altså yder 400 kW.

Der er to udtag i hver af de otte 400 kW ladestandere på Drejebænken i Odense, så hvis to biler benytter den samme ladestander, er effekten 2X200 kW. Det er i de fleste tilfælde rigeligt til at sikre en hurtig opladning, da det ofte er bilerne, der sætter begrænsningen for, hvor hurtigt bilen kan lades op. Et stigende antal elbiler er dog i stand til at få fuld effekt af en 400 kW ladestation, og det betyder, at bilerne i mange tilfælde kan lade fra 10-80 procent på 15-20 minutter.

Vores 400 kW ladestandere er altså fremtidssikrede og giver optimale opladningshastigheder i mange år fremover, og der er naturligvis størst søgning mod lynladerne, for bilister forventer, at de hurtigt kan komme videre, siger Jess Meyhoff.

ABB E-mobility ser et stigende behov for ladestandere, hvor pålidelighed og brugervenlighed går hånd i hånd.

Der er stadig et stort behov for at etablere ladestationer ved f.eks. supermarkeder og ved motorveje i Danmark og i udlandet, og vi mener i al beskedenhed, at vi er blandt de førende på markedet. Vi har 15 års erfaring med ladeløsninger og har solgt mere end 68.000 lynladere i hele verden, siger Jess Meyhoff.

Han fortsætter:

Vi er en stor, international koncern, som også er på markedet for ladeløsninger om mange år, så kunderne ved og er trygge ved, at vi kan hjælpe dem i hele produktets levetid. 

ABB E-mobility muliggør en mere bæredygtig og effektiv mobilitetsfremtid som global leder inden for ladeløsninger til elbiler. ABB E-mobility er foretrukken partner for verdens største elbilproducenter og landsdækkende ladeoperatører. Virksomheden tilbyder den bredeste portefølje af ladeløsninger til elbiler, fra intelligente ladere til hjemmet til lynladere til fremtidens motorvejsstationer, løsninger til elektrificering af flåder og ladning af elektriske busser og lastbiler. Med ca. 1.400 medarbejdere over hele verden har ABB E-mobility installeret over 68.000 lynladere og elektrificeret mere end 10.500 lokationer globalt.

center



Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp