Når det ringer på hos beboerne i en af de 230 nye lejligheder på Tingbjerg Ås i Tingbjerg, er det ABB´s dørtelefonsystem ABB-Welcome, der skaber kontakt mellem beboerne og dem, der kommer på besøg. Systemet rummer en lang række fordele for beboere, boligforeningen og for de elektrikere, der skal installere systemet.
ABB-Welcome er nemlig en særdeles stabil løsning, der kræver et minimum af vedligeholdelse, og som ikke påfører udlejeren store løbende udgifter til f.eks. abonnementer til cloud-tjenester og push-notifikationer, som man ofte ser i forbindelse med mobilbaserede løsninger. Det skyldes, at ABB-Welcome er fortrådet og fungerer helt lokalt, så der er ingen afhængighed af apps, softwareopdateringer eller internetforbindelser. Beboerne kan derfor trygt stole på, at dørtelefonen virker – også hvis internettet skulle svigte.
Mange boligforeninger lægger vægt på at få et dørtelefonsystem, der er pålideligt og driftssikkert. Og det er derfor, at kombinationen af brugervenlighed, stabil drift og økonomisk forudsigelighed, har gjort ABB-Welcome til det oplagte valg for mange boligforeninger, siger Brian Klingenberg-Petersen, der er key account manager hos ABB.
Elektrikere sparer tid med ABB-Welcome
En investering i ABB-Welcome er en éngangsinvestering, og for mange boligforeninger og private udlejere giver det tryghed at kende de faste driftsomkostninger fra starten. Systemet bygger på en 2-ledet busforbindelse. Det gør installationen både hurtig og enkel, da der ikke er behov for specialviden eller ekstra kurser til elektrikerne. Hvis der skulle opstå et behov for at servicere systemet – f.eks. på grund af hærværk – kan komponenterne i ABB-Welcome hurtigt fejlfindes og udskiftes. Systemet er modulopbygget, og konfigurationen sker via jumpere og rullehjul – en plug-and-play-løsning, der både sparer tid og ressourcer. Elektrikeren behøver hverken adgang til bygningens netværk eller særlige værktøjer.
Vi har sparet utrolig meget tid på opsætningen af systemet, for når der først er trukket et kabel i opgangen, går resten virkelig hurtigt. Faktisk har jeg aldrig set vores elektrikere installere et dørtelefonsystem i så mange lejligheder på én dag, som de gjorde her i Tingbjerg, siger Adam Sjur Sinding, der projektleder hos Uggerly Installation.

Stigende efterspørgsel på ABB-Welcome
ABB oplever en stigende efterspørgsel på ABB-Welcome, selv om konkurrencen inden for dørtelefonsystemer er stor. Ordrerne kommer fra både boligforeninger og private bygherrer, der enten skal bygge nyt eller renovere gamle bygninger.
For 10 år siden var der stadig mange boligopgange, som ikke havde dørtelefoner, men i dag ser vi det overalt – også når der bygges forholdsvis billige boliger. Hos ABB oplever vi stor interesse for dørtelefoner i forbindelse med renoveringer. Det skyldes ikke mindst, at vores enkle og fortrådede system gør det let at erstatte et gammelt og udtjent dørtelefonsystem med ABB-Welcome, som kan køre på næsten hvad som helst, siger Brian Klingenberg-Petersen.

Selv om ABB-Welcome er en enkel løsning i drift, er den også fleksibel og fremtidssikret. Systemet kan udbygges, hvis boligforeningen senere får behov for flere funktioner.