Af Rasmus Theill, country leader i Power Protection hos ABB Electrification.
I disse måneder er en ny virkelighed ved at gå op for ledelser i landets mange små og store industrivirksomheder – årtiers stabil elforsyning er ved at vige for et stort antal fluktueringer – udsving i spændingen – i elnettet.
For almindelige husejere vil det måske opleves ved et glimt i pæren, men for industrivirksomheden med kritisk drift kan den på overfladen uskyldige hændelse få omfattende konsekvenser – i værste fald i form af nedlukket produktion i flere dage og en millionregning som følge af tabt produktion.
Den primære synder er den grønne omstilling, der byder på langt flere skift mellem strøm fra vindenergi, sol og andre vedvarende energikilder, end man tidligere har haft. Disse skift fra én energikilde til en anden betyder en øget risiko for spændingsvariationer, og de er fatale for produktionslinjer inden for mange industrier, men især pharma og fødevarer.
Markant stigning
Der har altid været udsving i spænding i elnettet, men antallet er steget kraftigt de seneste år, og dermed er de også blevet et stigende problem for mange virksomheder. Tal fra Energinet viser blandt andet, at antallet af spændingsdyk blev tredoblet i perioden fra 2016 til 2022. Og i de seneste år er elektrificeringen – og dermed skiftet mellem forsyningskilder – kun fortsat yderligere.
For at imødekomme problemet giver det fra mit perspektiv god mening, hvis industrivirksomhederne lader sig inspirere af de brancher, der er gode til at arbejde med back-up og sikker drift. Netop det har været en hjørnesten i udviklingen af datacentrene, der skyder hastigt op på dansk jord i de her år.
Datacentre tager alle forbehold
Hos datacentrene har der fra begyndelsen været stort fokus på risikofaktorer for driften, fordi stabilitet og oppetid er afgørende for kunderne og produktets relevans.
Det er kutyme, at datacentre sælger forskellige grader af driftssikkerhed til deres kunder. Sikkerheden er typisk rangeret efter en såkaldt tier-klassificering fra 1 til 4, hvor 4 er den dyreste, men sikreste opsætning med højest oppetid. Her er der tænkt over flere forskellige typer af redundans, der tager højde for selv urealistiske scenarier.
Tilgangen med tier-klassificering kan give mening for industriselskaberne at adoptere, fordi ledelsen og de driftsansvarlige på den måde forholder sig aktivt til den driftsrisiko, der er forbundet med en el-forsyning, der i disse år er udfordret fra flere sider.
Når virksomheder med kritisk drift ikke tager stilling til deres el-forsynings modstandskraft, løber de en stor risiko.
Det er langt fra alle virksomheder, der har brug for en fuld state-of-the art-løsning, men det er vigtigt, at ledelsen og de driftsansvarlige tager struktureret stilling til, hvor kritisk lasten og driften er – præcis som datacentrene gør.