Solceller og batterier på ABB’s Middelfart-domicil mindsker afhængighed af elnettet

Solceller og batterier på ABB’s Middelfart-domicil mindsker afhængighed af elnettet

Her er solceller i kombination med batterier netop blevet fuldt integreret i bygningens energisystem. Resultatet er et intelligent energianlæg, der både producerer, lagrer og optimerer strømforbruget – og som gør virksomheden markant mindre afhængig af det offentlige elnet.

Hvordan kan virksomheder spare penge, styrke deres driftssikkerhed og samtidig reducere deres CO₂-aftryk? Teknologivirksomheden ABB’s forholdsvis nye domicil i Middelfart giver et konkret svar på netop de spørgsmål.

Her er solceller i kombination med batterier netop blevet fuldt integreret i bygningens energisystem. Resultatet er et intelligent energianlæg, der både producerer, lagrer og optimerer strømforbruget – og som gør virksomheden markant mindre afhængig af det offentlige elnet.

ABB har installeret solceller på taget af lagerbygningen i sit Middelfart domicil. Desuden 
er der sat solceller på facaden for bedre at kunne fange sollyset om vinteren.
ABB har installeret solceller på taget af lagerbygningen i sit Middelfart domicil. Desuden er der sat solceller på facaden for bedre at kunne fange sollyset om vinteren.
center

Ifølge Jacob Stenger, forretningsdirektør hos ABB, er ambitionen at vise, hvordan virksomheder selv kan tage større ansvar for deres energiforsyning og -forbrug.

Vi har designet energisystemet, så vi både producerer og forbruger vores egen strøm så effektivt som muligt. Det handler ikke kun om grøn energi, det handler også om driftssikkerhed og om at udnytte de ressourcer, man allerede har til rådighed, siger han.

Intelligent energistyring optimerer forbruget

Kernen i løsningen er ABB’s digitale energistyringssystem ABB Ability, som løbende overvåger og optimerer energiforbruget i bygningen.

Systemet analyserer blandt andet elpriser, energibehov og vejrdata og styrer energiforbruget derefter; eksempelvis hvornår der skal bruges strøm fra solcellerne, fra batteriet eller fra elnettet.

Vi kan ikke overskride de 500 ampere, vi har købt i net-tilslutning. Derfor arbejder systemet hele tiden med at optimere energiforbruget. Det tager højde for prissignaler, efterspørgsel og produktion og vurderer også, om der er belastninger, der kan skrues ned for, siger Jacob Stenger, der pointerer, at net-tilslutningen derfor kan minimeres for at spare penge i anlægsprocessen, eller hvis Energinet ikke kan tilbyde den ønskede net-tilslutning.

Samtidig styrer systemet også en række andre energiforbrugende funktioner i bygningen – blandt andet varme, ventilation og lys.

Her reguleres både lysstyrke og farvetemperatur, og sensorer kan tilpasse belysningen efter behov, så der ikke bruges unødig energi.

Batterier styrker økonomi og driftssikkerhed

Den nyeste tilføjelse til energisystemet er batteriløsningen, som lagrer strøm fra solcellerne, og gør det muligt at bruge energien, når behovet er størst, og hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Kombinationen af solcelleanlægget og batteriløsningen gør det muligt at 
producere omkring 45 procent af bygningens energiforbrug over året.
Kombinationen af solcelleanlægget og batteriløsningen gør det muligt at producere omkring 45 procent af bygningens energiforbrug over året.
center

Det giver både fleksibilitet og en ekstra sikkerhed i driften.

Batterierne kan bruges til mange forskellige formål. De kan levere backup og deltage i frekvensregulering på elmarkedet, hvilket også kan give en indtægt, der forkorter tilbagebetalingstiden. Og endelig hjælpe med peak shaving, hvor du tager toppen af belastningen i elnettet i dyre og tilspidsede perioder, forklarer Jacob Stenger.

Batteriet gør det også muligt at opretholde centrale funktioner i tilfælde af strømafbrydelse.

Op mod 45 procent af energiforbruget

Samlet set producerer solcelleanlægget og batteriløsningen omkring 45 procent af bygningens energiforbrug over året.

Med batteriløsningen kan en endnu større del af energien udnyttes lokalt.

Når vi kombinerer solceller med batterier, nærmer vi os 45 procent i egenforsyning hen over året. Det reducerer både CO₂-aftrykket og behovet for energi fra elnettet. Den største udfordring med solcellerne er, at de i sagens natur producerer mest om sommeren, når solen står højt. For at imødekomme noget af den problematik, har vi også sat solceller på facaden, så de bedre kan fange sollyset om vinteren, siger Jacob Stenger.

Samtidig viser projektet, at investeringerne kan give mening økonomisk.

Tidligere havde solcelleanlæg typisk en tilbagebetalingstid på omkring 10 år. I ABB’s løsning er tilbagebetalingstiden reduceret med et enkelt år – blandt andet fordi batteriet kan deltage i frekvensregulering på elmarkedet.

Inspiration til andre virksomheder

Ifølge ABB oplever virksomheden i stigende grad, at virksomheder efterspørger løsninger, der både styrker energiforsyningen og reducerer klimaaftrykket.

Mange virksomheder har i dag fuld belastning på deres net-tilslutning. Derfor begynder flere at se på, hvordan de kan optimere deres eget energisystem og producere mere af energien selv, siger Jacob Stenger.

Netop derfor håber ABB, at erfaringerne fra det nye domicil kan inspirere andre virksomheder.

Vi vil gerne vise, at det faktisk er muligt at gøre sig mindre afhængig af elnettet og samtidig skabe en mere robust og bæredygtig drift, siger han.
center

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp