Smarte løsninger og apps har længe lovet en nemmere hverdag, hvor lysstyring og integration af hårde hvidevarer gridningsfrit kunne styres sammen. Problemet har bare været, at mange systemer ikke helt har kunnet indfri løftet om at gøre hverdagen nemmere. Enten fordi systemet er svært at betjene eller, fordi det var tungt at arbejde med og holde ved lige, eller i virkeligheden ikke kunne integrere de enheder, man typisk har brug for.
Sådan et system havde Brian Klingenberg i sin 70-villa i Greve. Men nu er han skiftet til ABB-free@home®, som er ABB’s totalløsning for boligejere, der vil have fuld kontrol over hjemmet.

Brian Klingenberg har erstattet sit gamle smart-home-system med ABB-free@home og det fungerer bare. 
Husejeren har fuld kontrol over hjemmet, også når han sidder i bilen. Så styrer han husets installationer via en spp. 
Brian Klingenberg har en kontakt i sit bryggers, som slukker alt lys, der er tændt i huset., hvillket er meget praktisk, når man skal hurtigt ud ad døren.
Løsningen består af en styreenhed, som er i trådløs kommunikation med husets lamper via små sende-modtager-enheder, placeret mellem strømkablet og lampeudtaget. I det daglige styres almindelige tænd-sluk og dæmpende funktioner med trådløse kontakter, som sidder på væggene rundt omkring, hvor de til forveksling ligner helt almindelige kontakter.
Og lige præcis kontakterne er en af de mest håndgribelige forbedringer i det nye system:
Det gamle system krævede ret meget arbejde, og var egentligt ikke ret smart. For eksempel oplevede jeg, at jeg hele tiden skulle skifte batterier i kontakterne. Alle, der har prøvet at skille en kontakt ad, kender følelsen af, at det ret nemt går i stykker, når man skal ind bagved med en lille skruetrækker.
I Brian Klingenbergs tidligere smart-home-system krævede kontakterne batterier for at være i forbindelse med den centrale enhed, som styrede alt lys. Det problem er nu løst, for hver gang familien Klingenberg trykker på en af deres nye trådløse kontakter, generes en lille smule elektrisk spænding. Kontakten laver dermed sin egen strøm og fungerer helt uden batteri.
Vores familie var ret trætte af det gamle system. Nogle gange gik der lidt tid, før lyset tændte og skulle jeg omprogrammere en lampe, skulle en kontakt holdes inde, mens jeg samtidig skulle trykke andre steder. Det var alt for besværligt at arbejde med”, fortæller Brian og fortsætter:
Jeg har en kontakt i vores bryggers, som slukker alt lys, der er tændt i huset. Det er en kæmpe fordel, når man skal ud af huset og vil være sikker på, at alt lys er slukket. ABB’s løsning lægger vi ikke mærke til, og det fungerer bare.
Nem opkobling og automatik i hverdagen
Med ABB-free@home kommer han helt uden om den besværlige opkobling mellem den centrale styreenhed og f.eks. en lampe, han enten vil koble til systemet eller ændre indstilling for. I entreen i den hvide villa sidder der et OneTouch 7” display, der er den centrale styreenhed for ABB-free@home-systemet.

Brian Klingenberg fortæller, at han har oprettet forskellige scenarier, som følger familiens dagligdag. Blandt andet har han oprettet en sluk-alt og tænd-alt funktion, men systemet gør det muligt at oprette mange andre scenarier. Det kunne f. eks. være et ’toiletscenarie’, hvor man med et enkelt tryk kan tænde lys på vejen mod toilettet og uden at trykke på flere kontakter eller at tænde en masse unødigt lys.
Desuden kan systemet lave såkaldt tilstedeværelsessimulering. Med et enkelt tryk på OneTouch-displayet eller via app’en tænder systemet automatisk lyset i huset, hvor det efterligner den seneste uges forbrug, hvilket gør det svært at afkode, om der er nogen hjemme eller ej.
Denne feature har overflødiggjort tænk/sluk ure og reduceret risikoen for indbrud.
Og når familien udvider med nye hårde hvidevarer, trådløse højtalere eller andre ting i husholdningen, som kan kobles på et wifi-netværk, er tilslutningen til ABB-free@home næsten klaret automatisk. Free@home kan nemlig kommunikere med en lang række 3. parts-enheder, som kobles sammen på mange forskellige måder. Det betyder i sidste ende, at med ABB-free@home er hjemmet smart både i dag og ude i fremtiden.
Fakta:
ABB-free@home® kan benyttes som trådløst eller fortrådet system afhængigt af, hvad der i forvejen er installeret i hjemmet. Da familien Klingenberg renoverede deres hus for nogle år siden, gjorde de klar til et smart-home system og fravalgte derfor ledninger til kontakter. Af den årsag passer den trådløse variant af free@home bedst til deres hjem.
- Boliger med ledninger mellem kontakter og lamper kan sættes op med den fortrådede udgave af ABB-free@home. Begge udgaver kan håndtere op til 150 enheder.
- ABB-free@home kan bruges i en simpel udgave, hvor systemet udelukkende styrer lyset via trykkontakter, der nemt kodes via en app.
- Den komplette løsning med OneTouch-display, som familien Klingenberg har, giver endnu flere muligheder for styring og tilkobling af forskellige typer enheder og scenarier.