Stikkontakter og afbrydere af porcelæn vinder frem i renoveringer

Stikkontakter og afbrydere af porcelæn vinder frem i renoveringer

Retro-stikkontakter og -afbrydere er et hit på sociale medier og i renoveringer, hvor man vil bevare et klassisk udtryk.

Engang var el-installationer i boligen mest centreret om funktionalitet, hvor fokus lå på, hvor strøm skulle anvendes, og hvilken effekt der var nødvendig. I de senere år er der dog kommet større fokus på, hvordan især stikkontakter spiller ind i æstetikken. Både funktion og udtryk skal passe til byggeriet.

Vi ser en klar tendens til, at man går mere op i designet af produktet end nogensinde før. Unidrain var et tidligt eksempel på, hvordan man kan give et funktionsprodukt et udtryk, som ikke er kedeligt. Det er den samme tendens, vi taler ind i med Decento, siger Jonas Myhlendorph, produktchef for installationsmateriel hos ABB A/S.

Decento er en afbryderserie produceret af porcelæn som i de gode, gamle dage. Selvom serien har været på markedet i flere år, har den pludselig fået nyt liv på grund af nye trends i markedet.

Det er især de eksklusive byggeprojekter, der har ført an i trenden med at gøre stikkontakterne til et designelement. Nu efterspørger både danske slutkunder og arkitekter Decento-produkterne til deres projekter. Tendensen er, at man helst vil bevare det gamle look, der både passer ind i den moderne og klassiske bolig.

Det er især de eksklusive byggeprojekter, der har ført an i trenden med at 
gøre stikkontakterne til et designelement.
Det er især de eksklusive byggeprojekter, der har ført an i trenden med at gøre stikkontakterne til et designelement.
center
Looket stammer fra en tid med stofledninger og helt andre standarder end dem, vi kender i dag. Derfor er Decento en oplagt løsning, da den bibeholder det gamle look uden på moderne teknologi, forklarer Jonas Myhlendorph.

Moderne funktioner bag klassisk ydre

Selvom det er populært at genskabe udtrykket fra den tid, hvor vi begyndte at få elektricitet ind i vores boliger, er der naturligt nok større krav til nutidens installationsmateriel. Bag Decentos nostalgiske ydre gemmer sig da også den moderne teknologi, som ABB er kendt for at levere.

Når man ønsker at kæle for alle detaljer i boligen, er Decento-serien velegnet til at understrege det nostalgiske retro-look – nu med moderne teknologi bagved.
Når man ønsker at kæle for alle detaljer i boligen, er Decento-serien velegnet til at understrege det nostalgiske retro-look – nu med moderne teknologi bagved.
center

Decento lever op til de gældende standarder og er forberedt til dem, der måtte komme i fremtiden. Det betyder, at man blandt andet kan kombinere det elegante retro-look med USB-C ladere. Decento er designet til at blive monteret i europadåser, der giver den bedste fremtidssikring i renoveringsprojekter, fordi langt de fleste producenter designer kontakter til direkte montering i europadåser.

Som noget nyt i Decento serien kan man nu få et elegant udvendigt underlag i porcelæn, hvilket også gør det muligt at lave denne type installation med Decento.

  • Decento-serien findes i sort og hvid og er i porcelæn.
  • Decento-serien er en komplet serie af afbrydere, stikkontakter med moderne teknologi.
Det er interessant at opleve, hvordan et produkt, der har været på markedet længe, pludseligt får nyt liv via trends i markedet. Fra vores side ser vi frem til at imødekomme den store efterspørgsel. Samtidig sikrer vi, at Decento - også i fremtiden - vil være up-to-date med de funktionaliteter, der efterspørges af markedet, siger Jonas Myhlendorph.
center

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp