Kom indenfor, lyder det fra Saaraa Kaarina Hansen, da hun på videoskærmen på sin svartelefon har tjekket, hvem der ringer på gadedøren. Låsen brummer, og det er næsten som at træde ind i et lille paradis eller en subtropisk regnskov, selv om vi befinder os i Esbjerg – og vejret udenfor i øvrigt er gråt og vådt.

Byggeriet hedder Krebsehusene og betegnes som fremtidens seniorby af Claus Sørensen Ejendomme A/S, som står bag opførelsen. Det nyskabende, seniorvenlige byggeri omfatter 76 2- og 3-værelses lejligheder, placeret ved et nyt plejecenter og lægehus.

Boligerne omkranser et stort glasoverdækket atriummiljø med grønne planter, træer, vand, petanquebane og et hyggeligt grillområde med havemøbler.
Der er ikke offentlig adgang, og bygherren har derfor ønsket at installere ABB dørtelefoner med kamera, så beboerne kan sikre sig, at de kun åbner for gæster med et ærinde. Det fortæller projektleder Casper Eriksen fra El-Team Vest, som har stået for byggeriets elinstallationer og tæller ca. 60 medarbejdere. Casper Eriksen tilføjer:
Det har været nemt at arbejde med systemet, da vi blot skulle trække en 2-leder busforbindelse mellem lejlighederne. Selve programmeringen var hurtig og intuitiv, ligesom det var afgørende, at brugervenligheden er enkel.
Ny type byggeri

Claus Sørensen Ejendomme A/S råder over ca. 63.000 kvm. bolig- og erhvervsareal til udlejning, herunder omkring 250 boliglejemål, og ifølge administrerende direktør Lars Kjærgaard kigger man på flere projekter i stil med Krebsehusene:
Det er spændende at udvikle noget, som skaber glæde og livskvalitet. Da der bliver stadigt flere seniorer, giver det rigtig god mening og værdi, at vi tænker i helhedsløsninger. Krebsehusene er et godt eksempel. De ligger i forbindelse med et lægehus og et nyt plejecenter. Derfor er flere af vores lejemål forbeholdt beboere, som har en ægtefælle på plejecentret. Dét er eftertragtet og noget, som værdsættes, også af politikerne.