ABB står for ladeinfrastrukturen til Aarhus’ nye elbusser

center

Interessen var stor, da Midttrafik og Aarhus Kommune indviede fire ny Volvo-elbusser, der skal køre i fast rute mellem Holme og Frydenlund på buslinje 13. Med busserne følger ladeinfrastruktur fra ABB.

De fire ny elbusser reducerer kommunens CO2-udledning med 246 ton om året, og det er målet at hele byens busflåde udelukkende skal køre på grøn strøm i 2030.

Ladeløsningen til de første 4 elbusser består af en 300 kW såkaldt OppCharge lynlader, som er placeret ved Frydenlund i den ene ende af den 15 km lange busrute. OppCharge er en åben standard til automatisk opladning af både almindelige og dobbeltdækkerbusser fra en vilkårlig producent, der ved hjælp af en pantograf på lademasten tilslutter bussen til opladeren. Derudover har ABB leveret fire 50 kW HVC-opladere, som er installeret på depotet hvor busserne parkeret om natten.

center

Links

Del denne artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp