Digitale ladestandere bliver nøglekomponent i det intelligente elnet

ABB’s ladestandere til elbiler fungerer som Internet of Things-enheder, der kan være en genvej til en billigere grøn omstilling.

En ladestander fra ABB er meget mere end en kasse, der flytter strøm fra A til B. Takket være en høj grad af digitalisering, der gør standerne i stand til online at kommunikere med elbiler, operatør, leverandør og endda bagvedliggende Energy Management-systemer, bliver de en afgørende komponent i omstillingen til et intelligent elnet – det såkaldte smart grid

- Vi kan bruge vores intelligente ladestandere til på en bedre og mere smart måde at skrue op og ned for kapaciteten i nettet afhængigt af udbud og efterspørgsel, siger Lasse Altmann, Business Developer hos ABB.

Fire kommunikationslinjer

Grundlæggende er der fire kommunikationslinjer ud af ABB’s ladestandere. Der er kommunikationen til elbilen under opladningen, der er kommunikationen tilbage til operatørens backend-system og der er kommunikationslinjen tilbage til ABB eller tilsvarende leverandører, hvorigennem der kan laves fjerndiagnosticering og forebyggende vedligehold.

Men der er også en fjerde kommunikationslinje, som på sigt kan vise sig som den vigtigste på vejen mod at opbygge et fleksibelt, intelligent energisystem. ABB’s ladestandere kan nemlig også kommunikere med det bagvedliggende Energy Mangement-system, der styrer energiforsyningen i den pågældende bygning, i det pågældende område eller endog i den pågældende kommune.

Lasse Altmann, forretningsudvikler for e-mobilitet hos ABB, lader dagligt sin elbil på en af ABB's ladestandere ved hovedkontoret i Skovlunde.
Lasse Altmann, forretningsudvikler for e-mobilitet hos ABB, lader dagligt sin elbil på en af ABB's ladestandere ved hovedkontoret i Skovlunde.
center

Brug for et intelligent elnet

Dermed kan ladestanderen indgå på lige fod med eksempelvis varmepumper, solceller og andre energiforbrugende eller –producerende enheder i det pågældende net, som man kan skrue op og ned for afhængigt af behov – for eksempel hvis strømmen er dyr, og det derfor giver mening at skrue ned for ladestanderens kapacitet i et givent tidsrum.

- Den fleksibilitet bliver sindssygt vigtig i fremtiden i takt med, at der kommer flere elbiler på vejene, fortæller Lasse Altmann.

I en nylig rapport "Elbilerne kommer" anslår Dansk Energi således, at hvis der skal køre én million elbiler på de danske veje i 2030, vil det kræve investeringer i elnettet på op til 48 milliarder kroner for at opretholde samme leveringssikkerhed som i dag. Via smarte løsninger kan investeringerne dog reduceres til 32 milliarder kroner.

- Vi kan ikke bare blindt tilføje elbiler til nettet uden tilsvarende at ofre penge på at opgradere elnettet. Men ved intelligent at flytte strømmen rundt i systemet kan samfundet spare rigtig mange penge, slutter Lasse Altmann.

SÅDAN KOMMUNIKERER LADESTANDEREN MED OMVERDENEN

1: Kommunikation til elbilen Under hele opladningen kommunikerer standeren med elbilen af hensyn til sikkerhed og ladeeffekt.

2: Kommunikation til operatøren Via internettet kommunikerer ladestanderen med operatørens backend-system og leverer alle de data, der er nødvendige for at opbygge en forretning rundt om laderen.

3: Kommunikation til leverandøren Via online kommunikation er det muligt for leverandøren af standerteknologien at kigge digitalt ind i laderen og udføre fjerndiagnosticering og forebyggende vedligehold.

4: Kommunikation til Energy Management-systemer Ladestanderen kan kommunikere med en lang række Energy Management-systemer via standardiserede kommunikationsprotokoller.

Lasse Altmann valgt ind i bestyrelsen hos Dansk Elbil Alliance

Lasse Altman er blevet valgt ind i Dansk Elbil Alliances bestyrelse på brancheforeningens generalforsamling den 13. november 2019.

Ladeinfrastruktur er en afgørende forudsætning for, at Danmark kan nå målet om 1 million elbiler i 2030. Lasse vil derfor bidrage til Dansk Elbil Alliances virke med viden og indsigt om både nuværende og fremtidig ladeteknologi samt integration af ladestandere i elnettet, som ifølge Lasse Altmann både skal være intelligent og omkostningseffektiv.

Lasse Altmann har arbejdet med e-mobility siden 2009, hvor han var med til at starte Clever. I dag er han business developer med ansvar for ABB’s ladestandere til elbiler og elvarebiler og til tunge køretøjer som fx elbusser og ellastbiler i Danmark. n

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp