Frekvensomformer til alle basale behov

ABB’s frekvensomformer ACS480 for tavlemontage supplerer den eksisterende serie af ACS580-frekvensomformere. Den indeholder grundlæggende funktioner i en kompakt pakke, der er med til at forbedre processer og drift. Det er nemt at betjene frekvensomformeren, og de integrerede funktioner egner sig til mange forskellige formål.

center

ACS480-frekvensomformeren opfylder kravene til energieffektivitet og processtyring i en række forskellige industrier, herunder føde- og drikkevarer, logistik og lager samt vand og spildevand. Den nye serie af frekvensomformere kan anvendes til mange formål, såsom transportbånd, ventilatorer og kompressorer, og er specielt designet til at optimere driften på en energieffektiv og enkel måde. Brugerne får en kompakt pakke med lige præcis de funktioner, der skal til for at styre en standardapplikation på en intuitiv og nem måde.

Alt, hvad du behøver - til alle basale behov
ACS480 for generelle applikationer har alle vigtige standardfunktioner indbygget og er derfor optimeret til at håndtere almindelige applikationer med variabelt drejningsmoment, via de integrerede og forprogrammerede funktioner, såsom PID-controllere, pumpe- og ventilatormakroer samt timere. Det indbyggede EMC C2-filter sikrer overholdelse af de nyeste europæiske og internationale standarder, der gør det muligt at anvende frekvensomformeren i industrielle og erhvervsmæssige applikationer. For at beskytte både mennesker og maskiner leveres frekvensomformeren som standard med vigtige sikkerhedsfunktioner, såsom TÜV-certificeret safe-torque-off (STO). Desuden kan frekvensomformeren tilsluttes de fleste almindelige automationsnetværk via fieldbus, og parametre kan konfigureres og overvåges fra mobile enheder med Bluetooth-funktionen.

Nem betjening
At det hele skal være nemt, er kernen i ACS480-frekvensomformerne, der har en omfattende og alligevel enkel styring af processer til mange applikationer. Indbyggede funktionaliteter og præprogrammerede makroer sparer ikke kun brugerens tid ved at gøre frekvensomformeren klar til brug med det samme, men forenkler også udvælgelsesprocessen for frekvensomfor­meren. Desuden hjælper det avancerede og intuitive betjeningspanel brugerne med at idriftsætte frekvensomformeren og muliggør nem betjening og hurtig overvågning af processerne.

Vigtige forudsætninger for maksimal energieffektivitet
Energibesparelser er det vigtigste fokusområde for ACS480. Den indbyggede energioptimeringsfunktion giver nem og direkte adgang til at overvåge og systematisk reducere mængden af ​​energi, der anvendes i processer for dermed at opnå store besparelser på energiregningen. Den nye frekvensomformer understøtter også højeffektive motorer for at opnå endnu bedre ydeevne og yderligere besparelser.

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp