Man kan se det for sig: Det er en mørk og regnfuld nat, hvor himlen med få sekunders mellemrum flænses af lyn. Og i det fjerne ses et flakkende skær fra en lommelygte – forsyningsselskabets vagt har fået en melding om driftsforstyrrelser og er ude for at tjekke en pumpestation. Få minutter senere kan han drivvåd sætte sig i bilen og køre hjem. Det var bare et relæ, som var slået fra i tordenvejret. Det kunne ordnes med et tryk på en knap, og nu kører pumpen igen...
Historien kunne også være begyndt i datid med "Der var engang," for i dag kan digitale løsninger gøre dagligdagen både nemmere og forsyningen mere driftssikker. Det fortæller direktør og medejer Christian Poulsen fra WASYS A/S i Roskilde:
- Vi er specialiseret i at styre, overvåge og flytte vand, og vi har fokus på at gøre det både enkelt, sikkert, overskueligt og komfortabelt for vores kunder. Et godt eksempel er samarbejdet med mange af landets forsyningsselskaber, der håndterer drikke- og spildevand. Her har vi under navnet ACOWA udviklet en tavle med modbus-kommunikation, så selskaberne kan fjernovervåge og styre pumpeanlæg fra centralt hold. Så slipper de i mange situationer for at sende en mand ud for at inspicere anlæggene.
Autotest og -genindkobling
En anden væsentlig funktion ved løsningerne fra WASYS er, at de stadigt oftere udstyres med ABB's fejlstrømsrelæer fra F-ARI serien. De har indbygget autotest, som hver 28. dag automatisk tester og sikrer, at relæet fungerer korrekt ved en fejlstrøm til jord. Den periodiske test sker uden at udkoble anlægget.
Desuden vil relæerne automatisk genindkoble i tilfælde af en fejlstrøm. Eksempelvis i tordenvejr som beskrevet i indledningen. Efter tre forsøg forbliver relæet frakoblet, hvis fejlen er permanent.
Løsningen er med til at reducere behovet for blandt andet udkørsler til et minimum. Almindeligt vedligehold og tilsyn kan derfor meget bedre planlægges, fortæller Christian Poulsen
- Vi bygger samtidig et modbus-modul på, så vi kan trække data ud og via modbus kommunikere med anlægget hjemmefra. Vi kan sætte en lang række parametre op, fx kan oplysningerne give os status på pumpernes drift, vandstandsniveauet, alarmer osv. Ligeledes kan man se, om fejlstrømsrelæerne har udført de løbende autotest og til tiden. Alt sammen er med til at lette arbejdet og hverdagen for kunderne, tilføjer han.

Christian Poulsen oplever en stigende efterspørgsel på digitaliserede løsninger, og han vurderer, at automatiktavler fra WASYS derfor som standard konfigureres med modbus-kommunikation og fejlstrømsrelæer med autotest og -genindkobling:
- Vi søger hele tiden at optimere vores produkter og løsninger, så vores kunder kan koncentrere sig om deres kerneforretning. Vi ønsker at levere gennemtestede systemer, solide løsninger og et stærkt partnerskab.
Styr på pumperne.WASYS har specialiseret sig i at styre, overvåge og flytte vand. Der benyttes blandt andet ABB fejlstrømsrelæer F-ARI med autotest og automatisk genindkobling, så behovet for fysiske tilsyn reduceres.