Titech Electric værdsætter, når ABB leverer varerne uden emballage

Titech Electric værdsætter, når ABB leverer varerne uden emballage

Hos eltavleproducenten Titech Electric er der store beløb at spare, når automatsikringer, relæer og andet DIN-skinnemateriel kommer som løsvarer og ikke skal pakkes ud enkeltvis.

Titech Electric har ca. 100 medarbejdere fordelt på afdelinger i Odense og Herning, hvorfra firmaet leverer alle slags eltavler, lige fra fordelings- og gruppetavler til installatører og byggepladser, til avancerede styretavler, Atex-tavler og UL-tavler.

Mens andre eltavleproducenter de senere år har flyttet deres produktion til udlandet, har Titech Electric valgt at bevare den her i landet. Og det gør man så godt, at kunder har mulighed for, at få leveret standard gruppetavlerfra dag til dag, hvis man ringer eller mailer inden kl. 12.

Vi vil være kundernes foretrukne valg, og vi ønsker ikke at gå på kompromis med den kontrol og sikkerhed, vi kan sikre vores kunder ved selv at stå for produktionen herhjemme i Danmark, forklarer Lars Mikkelsen, som er indkøbs- og logistikchef i Titech Electric. Han siger videre:

- Vi arbejder i stedet på hele tiden at optimere vores arbejdsgange og standardisere vores produktion, så vi kan matche konkurrenter uden at gå på kompromis med vores værdier og kvaliteten. Vi leverer fuld dokumentation og benytter kun kvalitetskomponenter i vores eltavler og har som en af blot få eltavleproducenter her i landet både ISO 9001- og ISO 14001-certifikat.

Tid er penge

Lars Mikkelsen viser rundt i lokalerne hos Titech Electric’s afdeling i Herning. På vej gennem lageret stopper han op og peger på et stort antal papkasser med ABB-komponenter:

Når man som os bruger mere end 100.000 DIN-skinnekomponenter om året, så betyder det virkelig noget, om de bliver leveret pakket ind enkeltvis eller kommer i hele kasser som her – lige til at tage op og sætte ind i tavlen.

Et hurtigt regnestykke understreger, hvorfor Titech Electric efterspørger denne service, for facittet bekræfter, at tid er penge: Skal en medarbejder bruge blot 20-30 sekunder på at åbne en æske, tage indholdet ud og bortskaffe emballagen, svarer det til fire måneders uafbrudt arbejde. Fra morgen til aften.

- Ud over en betydelig tidsbesparelse sparer det også på ressourcerne. Vi har langt mindre emballage, som skal håndteres, komprimeres i papcontaineren og bortskaffes til genanvendelse. Det passer godt ind i vores miljøpolitik. Hos Titech Electric motiverer og uddanner vi løbende alle medarbejdere til at “tænke grønt” og handle miljømæssigt ansvarligt. Vi har opstillet konkrete miljømålsætninger og mål med tilhørende handlingsplaner.

Hånd i hanke

Når forsendelseskasserne fra ABB er tømt for komponenter, har de langtfra aftjent deres værnepligt.

De er robuste, har en god størrelse, og så er de udstyret med praktiske håndtag. Så vi kasserer dem ikke, men bruger dem blandt andet, når der skal plukkes varer på lageret, fortæller Lars Mikkelsen og glæder sig over, at man skåner miljøet ved at forlænge kassernes levetid.

Denne kreative tankegang har alle dage været kendetegnende for virksomheden. Titech Electric blev grundlagt i 1998 af Ulrik Juul, der som ung elektriker begyndte at samle eltavler i sin fritid i kælderen. Det tog hurtigt fart, og de følgende år vandt Titech Electric Børsens Gazellepris fem gange. Firmaets værdier er grundlæggende de samme som dengang: man tror på dansk kvalitet, nære relationer, tillid og god dialog med kunderne.

Indkøbs- og logistikchef Lars Mikkelsen oplyser, at Titech Electric sparer hundredvis af timer på, at ABB-komponenter leveres som løsvarer. De tomme forsendelseskasser bruges bagefter, når medarbejderne plukker varer på lageret.
Indkøbs- og logistikchef Lars Mikkelsen oplyser, at Titech Electric sparer hundredvis af timer på, at ABB-komponenter leveres som løsvarer. De tomme forsendelseskasser bruges bagefter, når medarbejderne plukker varer på lageret.
center
Indkøbs- og logistikchef Lars Mikkelsen forklarer ABB's salgschef Jan Barkholt (th) fordelen ved, at DIN-skinnekomponenter leveres som løsvarer i stedet for i enkeltpakninger.
Indkøbs- og logistikchef Lars Mikkelsen forklarer ABB's salgschef Jan Barkholt (th) fordelen ved, at DIN-skinnekomponenter leveres som løsvarer i stedet for i enkeltpakninger.
center
Titech Electric er en af Danmarks førende eltavleproducenter. Standard gruppetavler kan leveres fra dag til dag ved bestilling inden kl. 12.
Titech Electric er en af Danmarks førende eltavleproducenter. Standard gruppetavler kan leveres fra dag til dag ved bestilling inden kl. 12.
center

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp