Når ABB’s medarbejdere i starten af 2023 flytter ind i det nye, indbydende domicil ved Middelfart, kan de se frem til en arbejdsplads med et behageligt indeklima, hvor varme og lys automatisk reguleres i forhold til vejret udenfor. Så, når solen skinner ind ad vinduerne eller medarbejderne er gået hjem, vil lys og varme automatisk blive dæmpet eller slukket. Samtidig vil bygningen blive udstyret med solceller og et stort energilager/batteri, så den aktivt kan producere og lagre energi til eget forbrug.
ABB har nemlig valgt at inkorporere en række af de løsninger, som de selv har udviklet og anbefaler til rådgivere og bygherrer, der opfører fremtidens energioptimerede bygninger, i det 6.700 m2 store byggeri.
”Som en del af vores ’Mission to Zero’-bæredygtighedsstrategi har vi et mål om, at vores egne fabrikker skal være CO2 -neutrale i 2030, og vi er allerede godt på vej. For eksempel er vores fabrikker i Beijing (Kina), Lüdenscheid (Tyskland), Dalmine (Italien), Porvoo (Finland) og Ede (Holland) allerede CO-neutrale. Det var derfor naturligt for os at følge trop med byggeriet af vores nye kontor og lager Middelfart”, siger Rasmus Trolle-Hemmingsen, der er salgs- og marketingchef for ABB Smart Buildings.
ABB’s mål om CO2-neutralitet i 2030 omfatter bygninger, parkeringspladser - som næsten forbruger lige så meget energi som bygninger, da der bliver sat ladere til elbiler op – samt energiforsyningen.
Producerer energi til eget forbrug
Mens mange bygninger (og parkeringspladser) i dag er passive energiforbrugere, der blot trækker energi fra nettet, er ABB’s filosofi, at bygninger skal være en aktiv del af energiforsyningen. ABB vil derfor installere solceller på domicilets lagerbygning samt koble et stort energilager/batteri på, der kan lagre energien til de dage, hvor solen ikke skinner.
Vi har et klart mål om, at vores nye domicil skal være så energivenligt, som teknologien tillader det, og det samme gælder parkeringspladsen med ladere til elbiler. Det balancerer vi på energiforsyningssiden med batteriløsninger, forklarer Rasmus Trolle-Hemmingsen.
Han forudser, at solceller i fremtidige byggerier vil blive integreret i bygningsmaterialer som facader og tagflade.

Energien styres intelligent
Til at styre energien i bygningen mest optimalt benytter vi et overordnet system, der bl.a. henter data om vejrudsigten og elpriserne, så vi kan balancere, hvor strømmen skal komme fra. Når solen skinner, kan vi lagre overskudsenergi, som vi kan bruge efter behov, fortæller Rasmus Trolle-Hemmingsen.
Systemet ved for eksempel, at det er en kontorbygning og lager, hvor medarbejderne arbejder og bruger strøm fra mandag til fredag. Så er man ved at løbe tør for strøm fredag kl. 16, er det ikke noget problem, hvis vejrudsigten varsler solskin i weekenden. I givet fald er der rigeligt med tid til, at batterierne kan nå at blive ladet op, inden medarbejderne møder ind mandag morgen – uden at trække strøm fra nettet.
Kunderne kan få inspiration
I forbindelse med byggeriet af det nye domicil har ABB lagt vægt på, at virksomhedens kunder skal kunne komme forbi og opleve løsningerne i praksis og få inspiration til egne bygninger. Det nye domicil bliver DGNB Guld-certificeret (in-use), hvilket betyder, at bygningen skal re-certificeres hvert tredje år, så den løbende bliver optimeret i forhold til teknologiske fremskridt og skærpede krav.
Vi har fulgt vores egne anbefalinger til vores kunder og har med andre ord taget vores egen medicin. Det er afgørende, at vores kunder kan spejle sig i det, vi gør, siger Rasmus Trolle-Hemmingsen.