- Neuer STEM-zertifizierter Industrieroboter soll Lernende für die Arbeit von morgen qualifizieren
- Der mit der OmniCore-Steuerung ausgestattete Lernroboter bietet neueste Technologien wie energiesparende Lösungen für die Netzrückspeisung
- 100 kostenlose RobotStudio®-Premiumlizenzen sind beim Kauf des IRB 1090 enthalten
Mit Einführung des IRB 1090 erweitert ABB Robotics ihr Angebot für das Bildungswesen. Der von der weltweit anerkannten Bildungsforschungs- und Zertifizierungsorganisation STEM.org zertifizierte Industrieroboter ist darauf ausgelegt, Lernende zu qualifizieren und ihnen einen deutlichen Vorsprung bei der Arbeitsplatzsuche zu verschaffen. Der neue Lernroboter ist ein wichtiger Bestandteil des ABB-Angebots für das Bildungswesen, das neben weiteren Industrierobotern auch Schulungspakete, Steuerungen der neuesten Generation sowie marktführende Programmier- und Simulationssoftware umfasst.

Der Industrieroboter IRB 1090 von ABB, wurde entwickelt, um Lernende zu qualifizieren und ihnen einen deutlichen Vorsprung bei der Arbeitsplatzsuche zu verschaffen 
Der von der weltweit anerkannten Bildungsforschungs- und Zertifizierungsorganisation STEM.org zertifizierte Industrieroboter IRB 1090 ist ein wichtiger Bestandteil des ABB-Angebots für das Bildungswesen, das neben weiteren Industrierobotern auch Schulungspakete, Steuerungen der neuesten Generation sowie marktführende Programmier- und Simulationssoftware umfasst. 
Zusammen mit der ultraschlanken Steuerung OmniCore E10 bietet der Lernroboter IRB 1090 von ABB die notwendigen Funktionen, mit denen Lernende ihre Fähigkeiten in den neuesten Produktionstechniken verbessern können. 
100 kostenlose RobotStudio-Premiumlizenzen sind beim Kauf des IRB 1090 von ABB enthalten.
„Laut einer weltweiten Umfrage von ABB aus dem Jahr 2023 sind von 2.301 befragten Bildungsexpertinnen und -experten 80 Prozent überzeugt, dass Robotik und Automatisierung die Zukunft der Beschäftigung in den kommenden zehn Jahren prägen werden“, betont Craig McDonnell, Leiter der Business Line Industries bei ABB Robotics. „Doch nur eine von vier Bildungseinrichtungen setzt derzeit Roboter im Unterricht ein. Als größter Industrieroboterhersteller der Welt sind wir entschlossen, unseren Teil dazu beizutragen, Robotik für alle verfügbar zu machen. Der IRB 1090 bildet einen wichtigen Teil dieses Engagements, denn damit können wir dem wachsenden Bedarf an Industrierobotern im Bildungssektor nachkommen.“
Der IRB 1090 von ABB bietet eine Reichweite von 580 Millimetern und eine Traglast von 3,5 Kilogramm. Mit einer um 10 Prozent kleineren Stellfläche und einem um 20 Prozent geringeren Gewicht im Vergleich zu seinem Vorgänger lässt sich der Roboter leicht bewegen, installieren und (um-)platzieren. Zusammen mit der ultraschlanken Robotersteuerung OmniCore™ E10 von ABB bietet der Lernroboter erweiterte Funktionen wie Bewegungssteuerung, TrueMove, QuickMove, Externally Guided Motion und energiesparende Lösungen für die Netzrückspeisung, mit denen Lernende ihre Fähigkeiten auf dem Gebiet neuester Robotertechnologien gezielt verbessern können.
Im Umgang mit dem Roboter und der Steuerung erfahren die Lernenden auch, wie robotergestützte Automatisierung in verschiedenen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden kann. Bildungseinrichtungen, Distributoren und Systemintegratoren können unterschiedliche Anwendungszellen konzipieren und anpassen, zum Beispiel für Montage-, Materialhandhabungs-, Lichtbogenschweiß- und Dosieraufgaben. Dabei kann verschiedenes Zubehör wie Bildverarbeitungskameras, Greifer, Werkstücke, Sockel und bewegliche Wagen genutzt werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.
Im Rahmen ihres Bestrebens, Roboter für alle verfügbar zu machen, bietet ABB 100 kostenlose RobotStudio®-Premiumlizenzen beim Kauf des IRB 1090. RobotStudio ist ein virtuelles Tool, mit dem Lernende die Grundlagen der Roboterprogrammierung erlernen können, noch bevor sie an einem physischen Roboter arbeiten.
ABB arbeitet mit Bildungseinrichtungen in über 40 Ländern zusammen, um die Grundlagen der Roboterprogrammierung zu vermitteln und schult jährlich weltweit mehr als 30.000 Schülerinnen, Schüler und Studierende.
Weitere Informationen stehen auf den ABB-Webseiten zum IRB 1090 und zum Thema Robotik für Bildungseinrichtungen zur Verfügung.
1 ABB Global Education Survey.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von mehr als 130 Jahren Exzellenz sind die rund 105.000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen.
ABB Robotik und Fertigungsautomation ist einer der weltweit führenden Anbieter von Robotik und Maschinenautomation und verfügt als einziges Unternehmen über ein umfassendes und integriertes Angebot an Robotern, autonomen mobilen Robotern und Technologien für die Maschinenautomation, die mithilfe unserer wertschöpfenden Software entwickelt und koordiniert werden. Wir helfen Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen – von der Automobilindustrie über die Elektronikindustrie bis hin zur Logistik – robuster, flexibler und effizienter zu werden. ABB Robotik und Fertigungsautomation unterstützt Kunden auf dem Weg zur vernetzten und kollaborativen Fabrik der Zukunft. Der Geschäftsbereich beschäftigt circa 11.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten in rund 53 Ländern. www.abb.at/robotics