ABB Robotics: Flexley® Mover P603 mit iF Design Award 2026 ausgezeichnet

ABB Robotics: Flexley® Mover P603 mit iF Design Award 2026 ausgezeichnet

  • Renommierte Auszeichnung für innovatives Design und intelligente Navigation
  • Unterstreicht den Fokus von ABB Robotics auf anpassungsfähige, autonome und vielseitige Robotiklösungen (AVRTM) für Fertigung und Logistik

Der autonome mobile Roboter (AMR) Flexley Mover P603 von ABB Robotics wurde mit dem iF Design Award 2026 in der Kategorie „Industrie, Werkzeuge und Maschinen – Produktdesign“ ausgezeichnet. Ausschlaggebend waren sein kompaktes Design und die intelligente Navigation für den Einsatz in der Intralogistik..  

„Flexley Mover P603 ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einer autonomen, softwaregesteuerten Automatisierung der Intralogistik, bei der Maschinen selbstständig arbeiten und gleichzeitig nahtlos mit Menschen und anderen Systemen interagieren“, betont Alfonso González, Leiter der AMR-Produktlinie bei ABB Robotics. „Diese Auszeichnung würdigt nicht nur das Design, sondern auch unser Bestreben, Automatisierungshürden abzubauen – durch autonomere und vielseitigere Robotiklösungen (AVR), die mehr Aufgaben an mehr Orten schneller, sicherer und effizienter erledigen können.“
center

Flexley Mover P603 überzeugte die Jury durch die gelungene Verbindung aus durchdachtem Engineering, intelligenter Software und autonomer Funktionalität in einer einzigen Lösung. Die KI-gestützte Navigation auf Basis der Visual-SLAM-Technologie von ABB Robotics ermöglicht präzise Bewegungen ohne feste Infrastruktur. Dadurch verkürzt sich die Inbetriebnahme im Vergleich zu anderen Navigationssystemen um bis zu 20 Prozent – bei zugleich geringerer Komplexität.

Dank seiner kompakten Bauweise arbeitet Flexley Mover P603 auch in Umgebungen mit beengten Platzverhältnissen effizient. Eine integrierte Lastenüberwachung stellt die sichere Handhabung von Lasten bis zu 1.500 Kilogramm sicher. Zusammen ergeben diese Eigenschaften eine vielseitige und zukunftssichere Lösung, mit der Hersteller den Materialfluss optimieren und sich schnell an veränderte Produktionsanforderungen anpassen können.

Flexley Mover P603, seit 2025 verfügbar, benötigt weniger Einrichtungszeit und Infrastruktur. Gleichzeitig sorgt die Lösung für effizientere Materialflüsse und einen höheren Durchsatz. Dank schneller Installation und stabiler Performance in dynamischen Umgebungen eignet sich der autonome mobile Roboter insbesondere für Unternehmen, die ihre Prozesse modernisieren möchten, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen.

Weitere Informationen zum iF Design Award und den ausgezeichneten Projekten stehen auf der offiziellen Webseite von iF Design im Bereich „Preisträger & iF Ranking“ zur Verfügung.

Über den iF DESIGN AWARD
Seit 1954 gilt der iF DESIGN AWARD weltweit als Maßstab für herausragendes Design. Die Marke iF Design ist international als Symbol für exzellente Designleistungen etabliert, während der iF DESIGN AWARD zu den wichtigsten Designauszeichnungen der Welt zählt. Er würdigt Design-Leistungen in allen Disziplinen – darunter Produkt-, Verpackungs-, Marken- und Kommunikationsdesign, Service-Design, Architektur und Innenarchitektur, User Experience (UX), User Interface (UI) sowie Konzepte. Alle ausgezeichneten Beiträge werden auf ifdesign.com vorgestellt.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp