ABB AbilityTM MineOptimize verbindet alle Elektrifizierungs-, Automatisierungs- und Digitalangebote, um alle Phasen des Lebenszyklus, von der Planung und dem Bau über den Betrieb bis hin zum Service, aller Minen (Tagebaue und Untertagebergwerke) sowie Mineralaufbereitungsanlagen zu optimieren. Dabei stellt die Digitalisierung das zentrale Element dar.

ABB Ability™ MineOptimize verbindet und optimiert alle Phasen im Lebenszyklus eines jeden Tagebaus oder Untertagebergwerks. 
ABB stellt digitales Portfolio ABB Ability™ MineOptimize zur Realisierung der effizientesten Minen der Welt vor. 
ABB blickt mit dem neuen digitalen Portfolio ABB Ability™ MineOptimze in die Zukunft. 
ABB gestaltet die Zukunft des Bergbaus mit dem neuen innovativen ABB Ability™ MineOptimze Portfolio. 
Neues Portfolio ABB Ability™ MineOptimize - von der Planung und dem Bau bis zum Betrieb und Service.
ABB AbilityTM MineOptimize ist ein innovatives, umfassendes Portfolio aus optimierten Elektrifizierungs-, Antriebs- und Automatisierungslösungen, effizientem Engineering, digitalen Anwendungen und kollaborativen Dienstleistungen. Es kombiniert fundiertes Branchenwissen, Spitzentechnologie und globales und lokales Projektmanagement, Engineering und digitale Transformation, das von ABB in über 60 Jahren Zusammenarbeit mit der Bergbau- und Aufbereitungsindustrie für jede Phase des Bergbauzyklus entwickelt wurde.
ABB AbilityTM MineOptimize umfasst eine Reihe von digital vernetzten Produkten, Dienstleistungen und Lösungen, die modernste digitale Technologien für Fernwartungsdienste, Tools für die vorausschauende Wartung sowie Lösungen für Upgrades und Retrofits umfassen. Fortschrittliche Anwendungsbibliotheken, Softwarelösungen und digitale Plattformen reduzieren die Prozesskomplexität, fördern eine sichere Produktion und senken die Betriebskosten. Durch die Sicherstellung, dass die richtigen Personen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und von überall zur Verfügung haben, ermöglichen die digitalen Anwendungen von ABB AbilityTM MineOptimize den Minenbetreibern, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Produktivität und Energieeffizienz zu maximieren. Gleichzeitig werden die Planung und Transparenz über den gesamten Betrieb und das gesamte Unternehmen hinweg optimiert.
"Die Optimierung des Bergbaus und der Mineralaufbereitung zur Steigerung der Produktivität, zur Reduzierung von Stillstandszeiten und zum Schutz von Arbeitskräften und der Umwelt ist unerlässlich und ein wichtiger Faktor, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu sein", sagte Martin Knabenhans, Leiter des Produktmanagements der ABB-Geschäftseinheit Prozessindustrie. "Das ABB AbilityTM MineOptimize Portfolio bietet offene, digital vernetzte Mining-Anwendungen für unübertroffene Betriebs-, Wartungs-, Prozess- und Produktionsleistungen. Als Partner für digitale Transformation ermöglicht ABB AbilityTM MineOptimze die IT/OT-Integration für einige der effizientesten Minen der Welt."
Als führendes Unternehmen in der digitalen Industrie wird ABB die Zukunft des Bergbaus gestalten, indem das ABB AbilityTM MineOptimize-Portfolio um neue Elektrifizierungslösungen, digitale Anwendungen und kollaborative Dienstleistungen kontinuierlich erweitert wird. ABB AbilityTM MineOptimize
- unterstützt die Transformation zu einer voll elektrifizierten Mine,
- hebt die Automatisierung des Bergbaus mit der nächsten Generation von ABB Ability™ System 800xA für Prozess- und Leistungssteuerung auf ein neues Level und
- beinhaltet neue kollaborative Services mit spezifischen prädiktiven Cloud-basierten Analysen für Fördermaschinen, Erzmühlen und Gurtbandförderer.
Die neuen digitalen Anwendungen von ABB AbilityTM MineOptimize ergänzen Elektrifizierungs- und Automatisierungssysteme sowie die spezifischen ABB Lösungen für Fördermaschinen und Direktantriebe für Erzmühlen und Gurtbandförderer die beim Bau oder Erweiterungen bzw. Modernisierung von Minen eingesetzt werden können. Sie sorgen für eine signifikante Erhöhung der Verfügbarkeit der Leistung und der Qualität des Anlagenbetriebes.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Stromnetze, Elektrifizierungsprodukte, industrielle Automation und Robotik und Antriebe mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com