ABB Formel E – Leidenschaft für
Elektromobilität beim Berlin E-Prix

ABB Formel E – Leidenschaft für Elektromobilität beim Berlin E-Prix

ABB trägt entscheidend zum nachhaltigen Verkehr der Zukunft bei

Die internationale ABB FIA Formel E-Meisterschaft kommt am 24. und 25. Mai 2019 für den 5. Berlin E-Prix nach Tempelhof. ABB ist als titelgebender Sponsor fester Bestandteil der ABB FIA Formel E Meisterschaft, der weltweit ersten rein elektrischen Rennsportserie. Für ABB ist das Engagement in dieser Rennserie die logische Ergänzung zu seiner Rolle als führender Anbieter von Ladelösungen in der Elektromobilität. Mit bis heute weltweit mehr als 10.500 verkauften Ladesäulen trägt ABB entscheidend zum nachhaltigen Verkehr der Zukunft bei und unterstützt den Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität. Um die Führungsrolle weiter auszubauen, nutzt das Unternehmen die ABB FIA Formel E Meisterschaft als kompetitive Plattform zur Erprobung und Weiterentwicklung künftiger Ladelösungen.

Deutschland setzt im Rahmen seiner europaweit führenden Energiewende-Politik gezielt auf nachhaltige Formen des Transports, um die Treibhausgasemissionen bis 2030 deutlich zu senken. „Um das zu erreichen, führt kein Weg am Ausbau der Elektromobilitätsinfrastruktur vorbei“, sagt Hans-Georg Krabbe, Vorstandsvorsitzender der ABB AG. „Wir verfügen über langjährige Erfahrung bei der Erstellung, Installation und Wartung von Ladeinfrastrukturen und ermöglichen dadurch der Elektromobilität den Weg in eine nachhaltige Zukunft“.

ABB bringt in die Rennserie umfassende Erfahrung und Fachkompetenz in den Bereichen Elektrifizierung und digitale Technologien ein. Das global führende Technologieunternehmen deckt das gesamte Spektrum der Ladetechniken für Elektroautos sowie Elektro- und Hybridbusse ab und bietet zudemLösungen für die Elektrifizierung von Schiffen und Bahnen.

Mit den Produkten und Dienstleistungen leistet ABB einen wichtigen Beitrag, um die Zukunft der nachhaltigen Mobilität und die Energiewende zu unterstützen – vom Ausbau der erneuerbaren Energien über die Stromerzeugung und -verteilung bis hin zu energieeffizienten Smart-Home-Lösungen. Mit der Terra HP High-Power Ladestation zum Beispiel, können Elektrofahrzeuge in nur acht Minuten genug Energie für 200 Kilometer Reichweite laden. Das Gleichstrom-Ladegerät lädt Batterien mit bis zu 350 Kilowatt. Neben Lösungen für die Zukunft der Mobilität bietet ABB umfassende Technologien, um Städte und Unternehmen lebenswerter, effizienter und nachhaltiger zu machen. Erst kürzlich hat ABB am Standort Lüdenscheid beispielhaft gezeigt, wie die Energiewende gelingen kann. Im Rahmen der„Mission to Zero“ wurde der erste CO2-neutrale Fertigungsstandort in Deutschland vorgestellt und bei dem Tochterunternehmen Busch-Jaeger ein Solarkraftwerk in Betrieb genommen.

Über ABB Deutschland

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein zukunftsweisender Technologiekonzern mit einem führenden Angebot für digitale Industrien. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation präsentiert sich ABB heute als Technologieführer in digitalen Industrien mit vier kundenorientierten, weltweit führendenGeschäftsbereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die unterstützt werden durch seine übergreifende Digitalplattform ABB Ability™. Das marktführende Stromnetzgeschäft von ABB wird 2020 an Hitachi verkauft. ABB ist in mehr als 100Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeiter. abb.de

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp