Tmax XT stellt eine Weiterentwicklung der bewährten Kompaktleistungsschalter Tmax dar. Bei der Konzeption wurde höchstes Augenmerk auf einfache, intuitive Handhabung, Kommunikationsmöglichkeiten und ein großes Angebot an unterschiedlichem Zubehör gelegt. Bestehend aus sieben unterschiedlichen Schaltern bietet die Baureihe Nennströme von 1,6 - 1600A. Die Leistungsschalter können je nach Anwendung mit thermomagnetischen, elektronischen DIP-Auslösern oder Touchauslösern bestückt werden. Jeder Schalter ist aber auch ohne Schutzauslöser als Lasttrennschalter verfügbar. Alle Baugrößen weisen die gleiche Logik, den gleichen Funktionsumfang und die identische intuitive Bedienoberfläche auf. Dies führt zu einer erheblichen Zeitersparnis und erhöht die fehlerfreie Installation. Durch vereinfachte Montage und Inbetriebnahme - das Einstellen ist über Bluetooth- und Ekip-Kommunikationsmodule für Mobilgeräte möglich - kann der Zeitaufwand um rund 30 Prozent reduziert werden.
Dank des fortschrittlichen Auslösers und des kompletten Pakets von Ekip Com-Modulen bietet Tmax XT die Möglichkeit einer vollständigen Überwachung des Netzwerks durch die perfekte Integration in SCADA-Systeme. Ekip Com-Module stellen jene Kommunikationsschnittstellen dar, mit welchen der Auslöser direkt an den Feldbus oder das Ethernet-Netzwerk angeschlossen wird. So kann das Potenzial von ABB AbilityTM EDCS, einer innovativen Cloud-Computing-Plattform zur Überwachung, Optimierung und Steuerung elektrischer Anlagen, vollumfänglich genutzt werden.

Tmax XT mit Ekip Com bietet die Möglichkeit, zwischen mehr als zehn Kommunikationsprotokollen zu wählen. Dedizierte Com-Module können direkt im Schalter eingebunden werden, beispielsweise für Modbus RTU, Profibus DP und Devicenet, wodurch die Kommunikation über die gängigsten Feldbusse ermöglicht wird.
Besondere Ansprüche stellen Anwendungen im Bereich der elektrischen Energie an die unterschiedliche Art der Datenkommunikation unter Betriebs- und Fehlerbedingungen. Im Fehlerfall müssen Informationen über den Zustand der Schutzeinrichtungen sehr schnell übermittelt werden, um die Umsetzung koordinierter Reaktionen zu ermöglichen. Dafür stellt Tmax XT die beiden Schnittstellentypen MMS und GOOSE zur Verfügung. Durch den Anschluss eines Ekip com Hub-Moduls an einen Auslöser können alle Daten der an das Kommunikationsnetzwerk angeschlossenen Schalter gesammelt und das Netzwerk mit einem von ABB verwalteten Cloud Space verbunden werden.
Die Kompaktleistungsschalter Tmax XT sind optional mit einem Display ausgestattet. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der einheitlichen Menüführung können Parameter, Logiken, Betriebsdaten und Informationen zum schnellen Aufspüren von Auslöseursachen einfach und intuitiv eingestellt werden.
Die für Hitouch Auslöser integrierte Datenlogger-Funktion zeichnet Strom, Spannung und digitale Ereignisse ausgehend von einem programmierbaren Auslöseereignis auf. Erfasste Daten können dank Bluetooth-Kommunikation und der Vielzahl der verfügbaren Kommunikationsprotokolle mit der kostenlosen Software Ekip Connect heruntergeladen werden, die auch in einer Version für Smartphones erhältlich ist.
Weitere Informationen unter https://new.abb.com/low-voltage/de/launches/sace-tmax-xt.