- ABB entregará soluciones de electrificación a Revolt Ett, la nueva planta de reciclaje de baterías de Northvolt en Suecia
- La instalación procesará 125.000 toneladas de baterías al final de su vida útil y desechos de producción de baterías cada año, el volumen más alto del mundo
- Northvolt, un socio a largo plazo de ABB, tiene como objetivo que la huella de carbono de sus baterías sea alrededor de un 90 por ciento más baja que los niveles actuales de la industria para 2030
ABB y Northvolt están fortaleciendo aún más su colaboración en el campo de las baterías ecológicas, una parte cada vez más crítica en la transición energética en curso. Desde 2017, ABB ya ha entregado equipos clave de electrificación y automatización para alimentar la gigafábrica Northvolt Ett de baterías de iones de litio en Suecia. Esta asociación ahora se está ampliando para incluir el reciclaje de baterías con ABB proporcionando electrificación de procesos para alimentar la instalación de reciclaje de baterías más grande del mundo, Revolt Ett, que Northvolt está estableciendo en Skellefteå, al norte de Suecia. Los detalles financieros no fueron revelados. El pedido se registró en el primer trimestre de 2023.
Revolt Ett, el sitio de reciclaje, finalmente procesará 125.000 toneladas de baterías al final de su vida útil y desechos de producción de baterías cada año, lo que la convierte en la planta más grande de baterías en el mundo. Dará servicio a la fábrica de Northvolt en el mismo sitio, que puso en línea un bloque de producción en 2022 y establecerá otros para alcanzar una capacidad de producción anual de 60 GWh.
Northvolt suministra una gama de baterías de iones de litio para los sectores de almacenamiento de energía automotriz, industrial y a gran escala que respaldan la transición energética global. El productor se alinea con las cifras del Foro Económico Mundial que muestran que se espera que la demanda de baterías aumente 14 veces para 2030 debido a la adopción de vehículos eléctricos.
ABB entregará conmutadores y variadores de velocidad a la instalación, que coincidirán con la velocidad de los procesos que se llevan a cabo en la fábrica, incrementando y disminuyendo la potencia según sea necesario, ahorrando energía, mejorando el rendimiento y reduciendo el mantenimiento.
La instalación es una parte clave de las ambiciones de sostenibilidad de Northvolt y comenzará a operar en 2023. La compañía planea reducir la huella de carbono de sus baterías a 10 kg CO2e por kWh para 2030, en comparación con una referencia de la industria de 98 kg CO2e por kWh. Clave para lograr este objetivo, Northvolt Ett funciona con energía 100 por ciento libre de combustibles fósiles.

ABB proporciona electrificación de procesos para alimentar la instalación de reciclaje de baterías más grande del mundo, Revolt Ett. Rebelión de la imagen 
Revolt Ett finalmente procesará 125.000 toneladas de baterías al final de su vida útil y desechos de producción de baterías cada año. Rebelión de la imagen 
Las celdas prismáticas serán uno de los productos de la planta de Northvolt Ett. Imagen Northvolt 
La Metodología de optimización de plantas de ABB está ayudando a los fabricantes de baterías a prestar servicios a los crecientes sectores de almacenamiento de energía a gran escala, industrial y automotriz (más pequeños). Imagen Adobe Stock
“Las baterías son una tecnología crítica dentro de la transición energética”, dijo Emma Nehrenheim, directora ambiental de Northvolt. “Pero con el crecimiento masivo de la demanda de baterías, es fundamental que aseguremos soluciones para reciclar baterías y garantizar un suministro confiable y sostenible de minerales críticos. Esta nueva instalación, Revolt Ett, nos ayudará a lograr ambos objetivos mientras trabajamos hacia nuestra misión de construir la batería más ecológica del mundo”.
A medida que un número cada vez mayor de baterías en el mercado llega al final de su vida útil, el reciclaje a través de los procesos hidrometalúrgicos (hidromet) y de recuperación de materiales de baterías de Revolt Ett está configurado para suministrar hasta el 50 por ciento de las necesidades de materias primas de litio, níquel, cobalto y manganeso de Northvolt Ett para 2030. En ese momento, Northvolt pretende tener la capacidad de fabricar 150 GWh por año en sus operaciones en Suecia y Alemania.
“Este es el primer pedido de ABB dentro del segmento de reciclaje de baterías estratégicamente importante”, dijo Staffan Södergård, Gerente de Unidad de Negocios, Fabricación de Baterías, Industrias de Procesos, ABB. “Junto con un socio de confianza en Northvolt, este proyecto nos ofrece la oportunidad de ayudar a nuestros clientes a evitar las emisiones de carbono, reutilizar el material y proteger las cadenas de suministro críticas. Esperamos su progreso”.
La gigafábrica de baterías Northvolt Ett se encuentra cerca del puerto de Skellefteå, en el norte de Suecia. Northvolt es un proveedor europeo de celdas y sistemas de batería de alta calidad y se fundó para permitir la transición europea hacia un futuro descarbonizado y con la misión de ofrecer la batería de iones de litio más ecológica del mundo con una huella de CO2 mínima.
ABB se convirtió en socio de Northvolt en 2017, desde el inicio del campus de investigación y desarrollo del productor en Västerås, Suecia. Desde entonces, ABB también ha invertido en Northvolt a través de ABB Technology Ventures (ATV), la unidad de capital de riesgo del Grupo ABB. ABB ha sido un socio continuo de electrificación y automatización y, más recientemente, Northvolt eligió la Metodología de optimización de plantas de ABB para ayudar a acelerar la ejecución de proyectos con soluciones integradas de electrificación, instrumentación, control y digitalización (EICD) para una puesta en marcha y operaciones eficientes.
ABB es líder tecnológico en electrificación y automatización, y hace posible un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Las soluciones de la empresa combinan conocimientos de ingeniería y software para optimizar el modo en que se fabrican, mueven, alimentan y operan las cosas. Basándose en más de 130 años de excelencia, los cerca de 105.000 empleados de ABB están comprometidos a impulsar innovaciones que aceleren la transformación industrial. www.abb.com