Sono essenzialmente quattro le cose che possiamo fare per tagliare le emissioni di carbonio e combattere il cambiamento climatico:
- Cambiare il nostro modo di vivere e consumare
- Migliorare l’efficienza energetica
- Passare a energia pulita
- Potenziare il sequestro di anidride carbonica, con strumenti naturali e tecnologici
Abbiamo bisogno di mettere in atto tutte le opzioni elencate. La misura in cui sarò necessario implementare il primo punto dipende da quanto saremo bravi a mettere in atto le misure dei punti da 2 a 4.
La scorsa settimana ho partecipato a una tavola rotonda della rivista TIME con Jennifer Anderson di Lazard Asset Management, Julien Gennetier di Alfa Laval e Brian Motherway di IEA, moderata da Mark Barton. Il tema era l’efficienza energetica come leva fondamentale per combattere il cambiamento climatico. Vi invito a guardare la tavola rotonda organizzata dalla rivista TIME, Leading with Technology, parte di The Sustainability Series.
L’efficienza energetica non è un’opzione facoltativa, è una necessità. È una soluzione semplice ed efficace a una crisi esistenziale molto complessa. È un frutto maturo su un ramo basso che possiamo cogliere facilmente per procedere verso un futuro senza carbonio, dove tutta l’energia è pulita. È un frutto facile da cogliere perché molti dei prodotti e delle tecnologie necessari per migliorare l’efficienza energetica a livello globale sono già disponibili. Dobbiamo solo cominciare a utilizzarli.
Ma allora, che cosa ci impedisce di fare quello che serve per conservare il pianeta per le generazioni future? In realtà nulla, penso.
Penso che il cambiamento sia già in atto. I nostri clienti e partner chiedono a noi di ABB come possiamo aiutarli a ridurre il consumo di energia e le emissioni di anidride carbonica, e noi stiamo facendo del nostro meglio per rispondere e alzare l’asticella della tecnologia per ottenere una maggiore efficienza energetica.
Come ha spiegato Jennifer Anderson nella tavola rotonda, gli investitori sono sempre più attenti a come le aziende in cui investono tengano in considerazione il cambiamento climatico e l’ambiente.
E, come evidenziato dal rapporto IEA World Energy Outlook 2021, le tecnologie per un’energia pulita sono oggi una grande area di investimento, occupazione e collaborazione. La rivoluzione dell’energia pulita è già in ritardo.
Che cosa dobbiamo fare per accelerare la transizione? Penso che cittadini e aziende abbiano bisogno di un po’ di “severità affettuosa” da parte dei leader politici: limiti e indicazioni chiari per proteggere il pianeta e gli esseri umani che lo abitano.
Deve esserci un prezzo da pagare per chi inquina l’atmosfera. L’inquinamento non può essere gratuito. Una volta adottato questo principio, sono ottimista. Sono convinto che le dinamiche di mercato e la capacità di adattamento e innovazione dell’uomo faranno il resto.
I leader mondiali hanno una grande occasione fra quattro settimane, quando si riuniranno per la COP26 a Glasgow. La conferenza può potenzialmente cambiare la direzione del nostro pianeta. Può mostrarci una via d’uscita dalla crisi climatica. Può definire come saremo in grado di:
- ridurre al minimo l’impronta di carbonio nel più breve tempo possibile;
- mettere persone e aziende in condizioni di agire;
- continuare a far girare gli ingranaggi del mondo anche se la popolazione continua ad aumentare e al tempo stesso migliorano gli standard di vita.
Servono regolamenti e incentivi giusti. Serve che governi, investitori, imprese e singoli cittadini facciano la loro parte. Il KPI è vitale: il futuro del pianeta e dell’umanità che vive su di esso.
L’uomo è diventato la specie dominante sulla Terra. L’effetto collaterale negativo del nostro predominio è un carico insostenibile sulle risorse del pianeta. Abbiamo il potere: sta a noi decidere come utilizzarlo. Da parte mia sono pronto a cambiare per migliorare le cose.