3 Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Energiekosten zu senken

3 Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Energiekosten zu senken

Die Verbesserung der Energieeffizienz wird häufig als langfristiges Ziel betrachtet. Der dramatische Anstieg der Energiepreise könnte Unternehmen jedoch dazu zwingen, deutlich rascher nach Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs Ausschau zu halten.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Textes im Herbst 2021 erlebt Europa einen massiven Anstieg der Strom- und Gaspreise und europäische Unternehmen haben mit hohen Energiekosten zu kämpfen. Im Vereinigten Königreich sind die Energiepreise so stark gestiegen, dass einige Fabriken ihre Produktion einstellen mussten.

1. Datenbasierte Entscheidungsfindung

Bevor Unternehmen Investitionsentscheidungen zur Senkung der Energiekosten treffen, müssen sie zunächst nachvollziehen können, wie und wo die Energie verbraucht wird. In vielen Branchen wird der Energieverbrauch üblicherweise nicht für einzelne Geräte bestimmt, sondern auf Basis der Energierechnung für die gesamte Anlage. Digitale Lösungen können hingegen beispielsweise dazu beitragen, den Energieverbrauch einzelner elektrischer Geräte zur industriellen Anwendung, wie etwa Motoren, Generatoren und Antriebe, zu erfassen und potenzielles Energie- und CO₂-Einsparpotenzial zu identifizieren. Die Erfassung von Echtdaten und deren anschließende Analyse durch fachkundige Servicepartner kann Unternehmen dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

2. Ermittlung von Ineffizienzen

Digitale Lösungen können darüber hinaus zur Erkennung ineffizienter Geräte und Prozesse eingesetzt werden. Dienste zur Verbesserung der Energieeffizienz erfassen fortlaufend Daten zum Energieverbrauch vernetzter Motoren, Generatoren, Antriebe und sonstiger elektrischer Komponenten. Fachkundige Servicepartner sind darauf spezialisiert, diese Daten auszuwerten, um Ineffizienzen und verbesserungsbedürftige kritische Bereiche präzise zu lokalisieren. Sie können daraufhin berechnen, wie viel Energie und Geld sich beispielsweise durch die Modernisierung von Motorsystemen oder den Einbau von Frequenzumrichtern einsparen lässt. Servicepartner können Unternehmen zudem bei der Implementierung der empfohlenen Lösungen und Dienste unterstützen, mit deren Hilfe sich beachtliche Energieeffizienzsteigerungen und eine Verringerung der CO₂-Emissionen erzielen lassen.

3. Flexible Geschäftsmodelle

Je nach Bedarf bieten Servicepartner auch Energieeffizienzlösungen an, die auf unterschiedlichen Geschäftsmodellen basieren. Dazu zählen beispielsweise schlüsselfertige Lösungen mit klar definierten Energieeffizienzzielen, die zu einem vereinbarten Termin und Preis realisiert werden. Ihr Angebot umfasst zudem Dienstleistungsverträge, die eine mehrjährige Ausführungsunterstützung und einen operativen Support umfassen, wobei Servicepartner mitverantwortlich dafür sind, dass die Anlagen ihrer Kunden im Laufe der Zeit immer energieeffizienter werden und auf diese Weise Mehrwert für ihre Kunden generieren. Diese Lösungen können flexibel gestaltet und an die Bedürfnisse der jeweiligen betrieblichen Aktivitäten angepasst werden.

In Zukunft werden zudem ergebnisorientierte Geschäftsmodelle angeboten. Sie stellen die nächste Generation digitaler Dienstleistungen dar. Bei dieser Art Geschäftsmodell sichert der Servicepartner seinem Kunden anstelle kurzfristig ausgerichteter Maßnahmen das Erreichen einer längerfristig festgelegten Zielvorgabe zu. Er nutzt die aus den vorhandenen Daten gewonnenen Erkenntnisse, um gemeinsam mit seinem Kunden entsprechende Ziele und Leistungskennzahlen festzulegen und zu vereinbaren. Dem Servicepartner obliegt danach die Verantwortung, vereinbarte Ziele zu erreichen und Risiken zu vermeiden. So können ergebnisorientierte Geschäftsmodelle dazu beitragen, dass Unternehmen ihre angestrebten Kosteneinsparungen und Energieeffizienzziele realisieren.

Durch den Einsatz digitaler Überwachungslösungen konnte ein Zementwerk in nur 3 Monaten seine Kosten senken und die Effizienz seiner Lüftungsanlagen verbessern.

Digitale Lösungen für einen reibungslosen Betrieb und Energieeffizienz

Fran Scott, Wissenschaftsmoderatorin und Technik-Enthusiastin, spricht in einem Interview mit Mari E. Haapala, Digital Lead bei ABB Motion, über die vielen Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz mittels digitaler Lösungen, datenbasierter Erkenntnisse und umfassender Servicekompetenz.

ABB digital solutions: Better decision making - The Motion Podcast | Podcast on Spotify

Sie schlägt drei Optionen zur Verbesserung der Energieeffizienz vor: den Austausch alter, ineffizienter Motoren durch neue, den Einsatz drehzahlgeregelter Antriebe und die Implementierung digitaler Lösungen zur Überwachung und Optimierung von Anlagen.

Alle drei Möglichkeiten bieten beachtliches Potenzial. Das gilt vor allem für die Erfassung und Auswertung präziser Daten, mit deren Hilfe Servicepartner Konzepte erarbeiten können, wie Kunden ihre Energieeffizienz in Zukunft am besten verbessern können und welche Änderungen dafür erforderlich sind.

Die Umstellung auf ein digitales Geschäftsmodell mag zwar zunächst wenig verlockend erscheinen, aber die digitalen Lösungen von ABB bieten Unternehmen eine unkomplizierte Möglichkeit, von neuen Technologien zu profitieren, ohne großartige Investitionen tätigen zu müssen. Dabei ermöglichen jahrzehntelange Kompetenz und Erfahrung die genaue Analyse erfasster Daten, was wiederum Anhaltspunkte für erforderliche Wartungsarbeiten und Hinweise zur Energieeffizienz von Anlagen liefert.

Mari E. Haapala
Mari E. Haapala
center

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn X WhatsApp