5 Aspekte rund um die E-Mobilität und schwere Nutzfahrzeuge

5 Aspekte rund um die E-Mobilität und schwere Nutzfahrzeuge

1. Das Transportwesen ist für 30 % der weltweiten Emissionen verantwortlich

Fahrzeuge, die Menschen, Waren und Rohstoffe transportieren, machen über 25 % des weltweiten Energieverbrauchs aus und sind für fast 30 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Etwa ein Viertel dieser Emissionen stammt von schweren Nutzfahrzeugen wie Lkw und Bussen.

2. Elektrifizierung sorgt für höhere Effizienz

Elektrische Antriebe sind effizienter als Benzin- oder Dieselantriebe und erzeugen keine CO2-Emissionen. Ein moderner Elektroantrieb für ein schweres Nutzfahrzeug wie einen Bus oder Zug besteht aus einem Antriebsumrichter und aus Elektromotoren. Elektromotoren erreichen in der Regel einen Wirkungsgrad von 95 %, wodurch sie wesentlich effizienter sind als Benzin- oder Dieselmotoren. Zudem werden Verluste in der Antriebskette mit Antriebsumrichtern deutlich verringert, denn diese steuern die Geschwindigkeit und Drehzahl der Elektromotoren direkt. So müssen keine Kupplungen oder Getriebe verwendet werden, die durch Reibung und Wärme Energie verlieren.

3. Bewährte Technologie

Die Technologie,die für die Elektroantriebe schwerer Nutzfahrzeuge benötigt wird, ist bereits ausgereift und hat sich bewährt – sie wird beispielsweise bereits häufig in Bussen, Trolleybussen und Zügen eingesetzt. Die Elektrifizierung dieser Fahrzeugtypen hat deutliche Effizienzverbesserungen ermöglicht und gleichzeitig die Emissionen und Betriebskosten gesenkt.

4. Auch schwere Industriefahrzeuge können elektrifiziert werden

Es gibt bereits speziell entwickelte Schwerlast-Komponenten für Elektroantriebe, die sich für den Einsatz in schweren Industriefahrzeugen wie Lkw, Baggern und Bergbaumaschinen eignen. Diese können mit Batteriestrom oder oberirdischen Stromleitungen sowie hybriden diesel-elektrischen Systemen betrieben werden. Elektrische Antriebssysteme sind auch für kleine bis mittelgroße Schiffe verfügbar, während für größere Schiffe alternative Kraftstoffe und Energiespeichersysteme für elektrische Hybridantriebe entwickelt werden.

5. Elektrisch betriebene Fahrzeuge können produktiver sein

Elektrische Antriebe sind nicht nur effizienter als mechanische Antriebe, sie übertragen die Kraft auch effizienter an die Räder. Dies ist ein Vorteil für Fahrzeuge, die schwere Lasten transportieren, und kann sowohl die Produktivität als auch die Effizienz verbessern. Einfach ausgedrückt: Jede Einheit an Energie leistet mehr nützliche Arbeit pro Tonne.

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn X WhatsApp