Pero también soy realista, no será fácil y requerirá mucha investigación, innovación e inversión enfocadas. Requerirá la colaboración entre los gobiernos, las empresas y la academia, trabajando conjuntamente con un objetivo común, una alta urgencia y determinación.
¿Por dónde empezamos? Hay tanto que podemos y debemos hacer para mitigar el cambio climático como individuos, empresas, ciudades y países. Hay cosas que tienen un impacto inmediato y grande y hay cosas que tienen un impacto más pequeño o más a largo plazo. También debemos examinar el costo humano de las acciones que tomamos. No podemos simplemente detener todo sin causar angustia humana masiva.
Donde debemos centrar nuestra atención son áreas que tienen un alto impacto a corto y largo plazo y tienen un impacto negativo mínimo en la vida humana. Una de esas áreas es la eficiencia energética en industrias, ciudades e infraestructuras. Con el aumento de la población, la automatización, la urbanización y la electrificación, la demanda de energía seguirá creciendo.
La forma más eficaz de reducir las emisiones de carbono es utilizar menos energía. Sin embargo, no podemos apagarlo todo. Necesitamos producir alimentos, mantener el agua en funcionamiento, el aire fluyendo, los trenes en movimiento y los barcos navegando, al tiempo que mejoramos continuamente la eficiencia energética. Con motores de alta eficiencia y variadores de velocidad podemos hacer precisamente eso.
Investigaciones independientes estiman que si los sistemas impulsados por motores existentes fueran reemplazados por equipos optimizados y de alta eficiencia, las ganancias alcanzadas podrían reducir el consumo mundial de electricidad hasta en un 10%. A su vez, esto representaría más del 40% de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero necesarias para cumplir los objetivos climáticos de 2040 establecidos por el Acuerdo de París.
Creo que la eficiencia energética industrial, más que cualquier otro desafío, tiene la mayor capacidad para combatir la emergencia climática. Es esencialmente la solución climática invisible del mundo. Con motores de alta eficiencia y accionamientos que alimentan la mayoría de los procesos críticos que nos rodean, podemos mantener el mundo girando, mientras ahorramos energía todos los días.
Nuestro papel como ABB, junto con todas las empresas tecnológicas globales, es proporcionar siempre las tecnologías y productos más eficientes energéticamente y seguir innovando para más. También debemos informar a todo el mundo de estas tecnologías e innovaciones, para que puedan utilizarlas. Pero, como se dijo al principio, no podemos hacer esto solos. Necesitamos compromiso, colaboración y acción de múltiples partes interesadas:
- Los responsables públicos de la toma de decisiones y los reguladores gubernamentales deben incentivar la rápida adopción de las tecnologías más eficientes energéticamente.
- Las empresas, las ciudades y los países deben ser conscientes tanto del ahorro de costos como de las ventajas ambientales y estar dispuestos a realizar la inversión.
- Los inversores necesitan reasignar capital hacia las empresas mejor preparadas para hacer frente al riesgo climático.
Los seres humanos son increíbles. Cuando compartimos un propósito significativo, urgente e inspirador, podemos lograr casi cualquier cosa. Juntos, podemos progresar y sostener el futuro de la industria y la humanidad. Estamos avanzando, pero con su ayuda, podemos ir mucho más lejos.
Morten Wierod
President, ABB Motion

Únete a nosotros y forma parte del movimiento por la eficiencia energética.