Imaginando el mañana

Imaginando el mañana

La imaginación es el punto de partida para nuestro futuro y la ingeniería es nuestro vehículo para cambiar el mundo en el que vivimos. Los ingenieros son visionarios, creadores del futuro, siguiendo el ejemplo de Nikola Tesla. Él vio el mundo de manera diferente,

creando la base de nuestras innovaciones actuales al unir la imaginación y la tecnología para dar forma a nuestro futuro. Por Heikki Vepsäläinen, Division President, Large Motors and Generators at ABB.

Las innovaciones a veces pueden cambiar el mundo fundamental y rápidamente, pero el cambio es más a menudo gradual, sucediendo debido a las mejoras en las innovaciones existentes a medida que encontramos maneras de hacer las cosas mejor. Pero siempre requiere la capacidad de imaginar algo en la existencia.

Por ejemplo, nuestro equipo de Grandes Motores y Generadores registró la mayor eficiencia de la historia para motores de inducción con un valor de eficiencia del 98,16%, lo que resultó en un nuevo récord mundial. Este récord es un gran hito de innovación y grandes habilidades de ingeniería.

Es una buena noticia para nuestros clientes, ya que limita sus costos de energía y reduce los costos operativos generales. Pero es una noticia aún mejor para nuestro planeta: cada aumento de la eficiencia significa una reducción en el uso de energía y menores emisiones de CO2.

Durante un período de 20 años, esta mayor eficiencia del motor resultará en el ahorro de más de 5.900 toneladas de CO2  [1], lo que equivale a más de 3000 vuelos de ida y vuelta sobre el Atlántico de Londres a Nueva York. [2]

Si podemos replicar el ahorro de carbono y energía de este motor en todos los motores similares en funcionamiento a nivel mundial, el ahorro de energía sería enorme. Los cambios en incremento, los pequeños ajustes en un diseño y las contribuciones colectivas de los individuos pueden marcar una gran diferencia.

Pablo Picasso dijo una vez: «Todo lo que puedas imaginar es real». Para nosotros, como ingenieros el único límite a nuestro ingenio es nuestra imaginación. Si podemos imaginar un futuro limpio y verde, con motores que consumen la mitad de energía, entonces debe ser alcanzable. Es nuestro trabajo hacer que eso suceda.

Heikki Vepsäläinen
Division President, Large Motors and Generators at ABB

1 Calculado sobre la base de la base de datos de referencia de CO2  publicada por la Autoridad Central de Electricidad en la India.

Calculadora de Carbono en suspensión – Compensar su Huella de Carbono – CLevel

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn X WhatsApp