Los armónicos son las perturbaciones continuas más frecuentes en muchas de estas redes, perturbaciones que no solo pueden afectar, y mucho, a la eficiencia de la red energética, sino también a su fiabilidad.
Los armónicos son un tipo de contaminación electromagnética de las redes eléctricas
Los armónicos son un tipo de contaminación electromagnética que afecta a la red eléctrica, produciendo una distorsión en la forma de la onda de la corriente y del voltaje. Ello incide negativamente en las redes de suministro eléctrico y en los equipos conectados a ella. Cuanto mayor es la cantidad de armónicos, más pérdidas se producirán en la red y más riesgo existirá de que los equipos conectados a dicha red funcionen mal o fallen. El efecto de los armónicos en la fiabilidad de los equipos puede causar serios problemas en cualquier red eléctrica, pero la trascendencia es mayor cuando afectan a instalaciones de capital importancia como hospitales, empresas de servicios públicos o centros de procesamiento de datos.
Los armónicos pueden causar perjuicios a las empresas y a sus aplicaciones, de manera que resulta crucial seleccionar el equipo de acuerdo con la calidad de rendimiento energético que ofrece y, en especial, con los armónicos que genera. Ello incluye también a los convertidores que se instalan para obtener un incremento sustancial en la eficiencia de los procesos. Algunos tipos de convertidor pueden introducir una considerable cantidad de armónicos en la red. El resultado es que dicha red presenta una eficiencia y una fiabilidad muy bajas. Para solventar el problema de los armónicos, se requiere un filtro adicional que, a su vez, puede generar sus propios efectos negativos en la red, como un incremento de las pérdidas y un bajo rendimiento con cargas parciales.
Otra solución es valerse de convertidores que, directamente, no generen armónicos. Los convertidores de armónicos ultrabajos (ULH) de ABB utilizan la tecnología de frente activo con condensadores de bus de CC, y la cantidad de armónicos que producen no llega al 3 por ciento. En sistemas que demandan una mínima cantidad de armónicos, el uso de estos ULH es capaz de mejorar la eficiencia global y contribuir a la fiabilidad de los procesos.

Otra solución es valerse de convertidores que, directamente, no generen armónicos. Los convertidores de armónicos ultrabajos (ULH) de ABB utilizan la tecnología de frente activo con condensadores de bus de CC, y la cantidad de armónicos que producen no llega al 3 por ciento. En sistemas que demandan una mínima cantidad de armónicos, el uso de estos ULH es capaz de mejorar la eficiencia global y contribuir a la fiabilidad de los procesos.
Este informe especial se ocupa de los armónicos eléctricos y de su origen, así como de los convertidores ULH y los convertidores ULH con capacidad regenerativa como solución para aumentar la eficiencia de procesos y sistemas, sin que ello suponga ninguna merma de fiabilidad.