节能增效制造是印尼可持续增长的关键

节能增效制造是印尼可持续增长的关键

据印尼中央统计局(BPS)数据显示,制造业约占印尼2020年GDP的20%。随着后疫情时期工业的复苏,在能源等其它行业中会产生连锁反应,因为这会导致对电力需求稳步且大量的增长。文/ABB印度尼西亚公司负责人Michael Hose。

当前,制造业成为了重振印尼经济的一剂良方。在后疫情时期,制造业能否不断吸引新得的投资,创造更多就业机会,对推动消费型经济体的复苏起着至关重要的作用 。

根据印尼工业部的数据显示,截至2020年底,制造业已成为印尼第二大耗能产业,仅次于燃料密集型的运输部门。各行各业对电力的需求显然不会减少,反而会急剧增长,以支持印尼数字基础设施的发展,并加快“打造印度尼西亚4.0”路线图的实施,也是印尼对工业4.0承诺的核心。

center

印尼制造部门的能效

保证充足可靠的供电能力对促进印尼制造业的增长具有重要意义。印尼正在竭力提高全国的生产能力,并提升出口GDP的百分比(目前低于10%),因此除非遭遇重大灾害或疫情等特殊情况,绝不会无故减少用电量。

不过,在新冠疫情的冲击下,当前各项指标均不及预期,能源和矿产资源部预计,到2030年,电力总需求量每年将增长4.9%,低于此前预估的6.4%。到2030年,预计总装机容量将在2020年6月的71 GW的基础上再增加41 GW,其中近一半来自可再生能源。

通过节能增效措施降低成本并减少碳排放

能源采购成本仍将是企业需要承担的主要运营费用。因而,通过投资并实施先进技术来实现增效迫在眉睫,这不仅可以降低成本,还可以减少因工业活动增加而产生的碳排放。

高能效解决方案助力可持续发展

一旦治理不当,快速发展的经济形势和不断增长的制造业将会给环境带来更多的压力。根据国际能源署(IEA)2020年的跟踪行业报告显示,在全球范围内,工业占能源使用量的37%,占CO2排放量的29%。

向可再生能源转型有利于减轻电力消耗增长所带来的生态影响

令人欣慰的是,印尼政府在经济规划中也注重低碳发展。例如,印尼目前正在尝试向可再生能源转型,这对于未来缓解因电力生产和消耗激增而无形中对生态造成不利影响具有重要意义。

鉴于转型无法一蹴而就,同时应该更广泛地采用节能举措和技术,以确保充足、经济和可持续的长期能源储备。由于工业用电主要用于为电机供电,改用高效电机无疑是削减能源使用和碳排放的关键。

此外,据ABB的一项独立研究发现,配套使用变频器,按时按需地控制电机,而非一直全速运行,有助于降低20-50%的能耗。工业部表示,从经济的角度来看,2019年印尼公司实施节能改造措施已节省了高达3.5万亿卢比的成本。

center

应对挑战

上述ABB的研究表明,如果当今使用的约3亿台工业电机全部更换为效率更高的型号并配备变频器,可以减少近10%的全球能源消耗。这将有助于在2040年实现减少排放40%温室气体,即2015年巴黎气候协定设定的目标。

鼓励企业引入节能技术,同时大力推进发电行业低碳化对印尼来说势在必行。这些措施有利于印尼达成2030年温室气体减排29-41%的承诺。

印尼是目前世界上最大的温室气体排放国之一,而温室气体排放对全球变暖有着非常大的影响,,因此任何能够帮助印尼兑现承诺的措施都非常重要,同时也是抵御气候变化的关键。高能效解决方案和技术不再遥不可及。如今,只要所有利益相关方坚定信念,同心协力,就能确保持续取得进展,达成与气候变化相适应的增长愿景。

参考资料
中央统计局 (BPS)

国际能源署(IEA)2020年跟踪行业报告

白皮书: Achieving the Paris Agreement, The vital role of high-efficiency motors and drives in reducing energy consumption

https://new.abb.com/news/detail/75020/abb-urges-greater-adoption-of-high-efficiency-motors-and-drives-to-combat-climate-change-global-electricity-consumption-to-be-reduced-by-10

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn X WhatsApp