在新加坡,为岛城570万居民提供饮用水的方式之一是海水淡化。吉宝滨海东海水淡化厂(KMEDP)于2021年2月正式成立,这是世界上一个新的的海水淡化厂,也是世界上比较先进的海水淡化厂之一。
以可持续发展为中心
吉宝基础设施项目管理与水务服务执行总监Eng Kwang Goh称,“该设施是新加坡首座大型双模式海水淡化厂,能够根据当时的天气条件处理海水或淡水。该海水淡化厂的设计以可持续发展为中心主题。”
“我们的目标是建造一个高效示范厂。”
吉宝滨海东海水淡化厂每天能够生产约3000万加仑食用水。但是,由于水处理设备位于地下,大多数人唯一能看到的设施是屋顶公园,用于社区娱乐。
在这座高科技设备中,有许多特殊的节能工序,尤其是海水淡化。“高压处理系统反渗透工序是海水淡化工序中能耗较大的一个工序,”Goh解释道,“整个处理工序耗能可达整个水厂耗能的70%”。
“我们致力于通过自身努力提高能效,减缓气候变化。”
吉宝滨海东海水淡化厂通过创新性规划和先进技术相结合来提高效率。“将超滤和反渗透系统直接耦合保持增压器压力,不需要使用增压泵,显著降低了能源消耗,从而在一个泵送循环中节省了15%的能源。””
另外一个可持续规划的案例来自于紧凑型溶气气浮系统 — 这是一个澄清工序,使用数百万个气泡清除处理过的水中的悬浮物 — 单是这一道工序就将水厂占地面积减少了30%。
“过去十年来变频器和电机也取得了快速发展,”Goh指出,“今天的创新设计可实现节能。这些技术加上工序优化,可降低能耗高达40%。“
支持全球议程
随着全球人口的增长、城市化进程的加快以及气候变化的威胁的日益加剧,清洁水供应变得越来越重要。像吉宝滨海东海水淡化厂这样的项目不仅能够带来实际利益,还激励了其他公司和行业效仿,因此很容易展望更加可持续的饮用水供应方式。
“吉宝对环境影响采取的前瞻性管理使我们能够优先考虑创新和节能增效来提高资源效率并降低成本,为全球气候变化议程提供支持”,Goh总结道,“吉宝完全有能力支持新加坡迈向更可持续发展的水资源未来。”