- Olimpia Parking es el primer aparcamiento en Rumanía que implementó la última tecnología de carga de vehículos eléctricos y automatización de edificios de ABB.
- ABB E-mobility suministró soluciones de carga rápida y estándar para vehículos eléctricos.
- El sistema de automatización de edificios ABB i-bus® KNX controla eficientemente la iluminación, lo que genera un ahorro energético excepcional.
Olimpia Parking, el mayor aparcamiento privado en el Aeropuerto Internacional Henri Coanda de Bucarest, es el primero que implementó la última tecnología de carga de vehículos eléctricos y automatización de edificios de ABB en Rumania. Las soluciones de ABB, que ya ofrecen a los clientes una gama de servicios que hacen que el estacionamiento sea seguro, cómodo y sencillo, mejoran aún más tanto la experiencia de los usuarios como las credenciales medioambientales de la empresa.
La instalación de la tecnología de carga de vanguardia de ABB E-mobility ha convertido a Olimpia Parking en el primero en Rumanía capaz de ofrecer condiciones premium para coches eléctricos e híbridos. ABB E-mobility suministró 36 estaciones de carga Terra AC de 22 kW y una estación de carga rápida Terra 94 CJ de 90 kW DC, todas ellas beneficiándose de la conectividad en la nube a través de ABB ChargerSync para permitir la configuración, monitorización, gestión de carga y actualizaciones de software remotas, minimizando la necesidad de intervención in situ y maximizando tiempo de actividad y eficiencia.
La instalación, realizada en estrecha colaboración con IOT Solutions, proporciona actualmente a Olimpia Parking la mayor capacidad de carga de vehículos eléctricos instalada en un solo lugar de Rumanía.
El aparcamiento, que ofrece plazas para hasta 1.500 coches, ahora también se beneficia de una iluminación inteligente gracias a un sistema de automatización de edificios ABB i-bus® KNX. El sistema, compuesto por más de 126 sensores conectados a una red de lámparas LED, garantiza una gestión adecuada de la energía y una intensidad de iluminación óptima en todas las áreas.
Para permitir dicha precisión, se han instalado 32 módulos de regulación con 8 canales cada uno para control de 1-10V, junto con sensores de movimiento, cuatro controladores lógicos y cinco alimentadores ABB i-bus® KNX. Desde su instalación, la solución ABB i-bus® KNX de ABB ha supuesto una reducción del consumo de electricidad de más del 80%, en comparación con el diseño anterior.
“Elegimos las soluciones de carga de ABB porque vienen completamente equipadas, con todos los sistemas de protección integrados contra cortocircuitos, sobretensión, pérdida de conexión a tierra, etc. Se pueden conectar a Internet por cable pero también por Wi-Fi, tienen un sistema de carga integrado. Conexión Bluetooth, pero también control GSM, RFID integrado. Además, el software que ABB pone a nuestra disposición se adapta perfectamente a nuestras necesidades. Con las estaciones de carga de ABB puedes equilibrar la carga en la red y lograr una muy buena gestión de usuarios”, afirmó Adrian Micu, director general de Soluciones IOT.
“Estamos encantados de apoyar a Olimpia Parking con soluciones de carga de vehículos eléctricos y automatización de edificios de última generación de ABB. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes y usuarios finales la mejor experiencia en términos de comodidad y seguridad y consideramos este proyecto como un paso importante hacia las ciudades inteligentes y el transporte sostenible en el país”, dijo Erhan Savas, vicepresidente comercial de electrificación de ABB. Rumania.
ABB tiene una experiencia incomparable en el desarrollo de soluciones de transporte sostenibles, para transporte público y privado, flotas de empresas y vehículos comerciales y pesados. ABB entró en el mercado de la movilidad eléctrica en 2010 y hoy ha vendido más de 1 millón de cargadores de vehículos eléctricos en más de 85 mercados; más de 50.000 cargadores rápidos de CC y más de 1 millón de cargadores de CA, incluidos los vendidos a través de Chargedot.
Los cargadores rápidos Terra DC de ABB, como el instalado en Olimpia Parking, están diseñados para una carga rápida y cómoda de todos los modelos de vehículos eléctricos, incluidos aquellos equipados con sistemas de baterías de alto voltaje. El tamaño compacto del Terra lo hace perfecto para uso público y de flotas, mientras que su diseño modular permite aumentar la potencia de carga hasta 180 kW. Terra DC admite todos los estándares de carga de vehículos eléctricos y voltajes de batería del mercado.
ABB ofrece a sus clientes en Rumanía una amplia gama de soluciones de carga de vehículos eléctricos, desde cargadores de 3,7 kW hasta cargadores rápidos de 600 kW, tanto para vehículos eléctricos como para la carga rápida de autobuses y camiones eléctricos.
ABB Electrification es líder tecnológico global en la distribución y gestión de la energía eléctrica, desde la fuente hasta el suministro, para electrificar el mundo de forma segura, inteligente y sostenible. A medida que crece la demanda mundial de la energía eléctrica, nuestros más de 50.000 empleados en 100 países colaboran con clientes y partners para transformar la forma en que las personas se conectan, viven y trabajan. Desarrollamos productos innovadores, soluciones y tecnologías digitales que permiten la eficiencia energética y una sociedad baja en carbono en todos los sectores. Al combinar la escala global con el experiencia local, configuramos y fomentamos las tendencias globales, ofrecemos excelencia a los clientes y potenciamos un futuro sostenible para la sociedad. go.abb/electrification