¿Se te ocurre algún lugar donde la electricidad nunca puede fallar? Los hospitales dependen de una infraestructura eléctrica resiliente e ininterrumpida. Sin embargo, muchos se enfrentan a una combinación de desafíos: sistemas eléctricos obsoletos, aumento de la demanda y amenazas climáticas. Además tienen la presión para descarbonizar, ya que el sector sanitario contribuye aproximadamente al 5 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. (1)
The reliability paradox
Los equipos que han funcionado de manera fiable durante 30 o 40 años ahora deben ser compatibles con quirófanos digitales, robótica y tecnología de diagnóstico en constante expansión, todo lo cual consume más energía y exige mayor fiabilidad.
Sin embargo, a medida que los hospitales adoptan un futuro más digital, su huella de carbono crece a un ritmo alarmante. ¿El reto? Cómo reducir las emisiones sin apagar ni una sola lámpara de la UCI.
En toda Europa, las redes de distribución eléctrica de los hospitales están llegando al límite de su diseño original, pero modernizarlas no es tan sencillo como accionar un interruptor. Los hospitales no pueden cerrar para realizar actualizaciones. Cada reemplazo, cada prueba, cada tendido de cables debe realizarse mientras las operaciones continúan, sin interrupciones.
La resiliencia en la práctica: dos instantáneas
Los hospitales trabajan para reducir las emisiones, pero la seguridad del paciente sigue siendo la prioridad principal. Por eso, muchos están optando por soluciones de energía híbrida que combinan electrificación limpia, automatización y redundancia.
En el Kantonsspital Baden (KSB) de Suiza, un gran hospital regional con unas 400 camas, ocho quirófanos y aproximadamente 1700 partos al año, esta estrategia se materializa en unas instalaciones completamente nuevas. ABB ha suministrado todo el sistema de distribución de media y baja tensión, así como sistemas SAI de última generación. Estos SAI garantizan que el hospital permanezca conectado hasta 20 minutos durante un fallo de la red, lo que proporciona un margen de seguridad adecuado antes del arranque automático de tres generadores en un plazo de 15 a 30 segundos.
Lynn Erlinghagen, gerente de proyectos de ABB para SAI en KSB, destaca otra ventaja:
“Con una eficiencia del 97,6%, es uno de los sistemas SAI más eficientes del mercado”.

Más de medio millón de pacientes reciben tratamiento cada año en el Área Hospitalaria de Meilahti, en Helsinki, donde la carga eléctrica rivaliza con la de un pequeño pueblo. Para respaldar esta producción, se utiliza una red de transformadores, que requieren inspecciones periódicas y paradas ocasionales, una tarea casi imposible en un hospital que requiere un 100 % de disponibilidad para salvaguardar la vida de los pacientes.
“Tenemos transformadores repartidos por todo este enorme recinto", dice Jari-Pekka Korhonen, director de operaciones del hospital. "Mi equipo no puede estar físicamente en todas partes, así que necesitábamos poder monitorear y supervisar a distancia".
En menos de una hora, el hospital instaló y activó el sistema de monitorización en la nube de ABB, pasando de inspecciones in situ a supervisión en tiempo real. La plataforma digital ahora permite al equipo de Korhonen acceder a datos en tiempo real de cada transformador, desde tendencias de rendimiento hasta alertas tempranas, todo visible en un único panel. Pueden planificar el mantenimiento de forma proactiva, optimizar recursos y solucionar problemas antes de que causen interrupciones.

Los hospitales están cambiando: se están volviendo más digitales, más conectados, más electrificados. La resiliencia de sus sistemas eléctricos es una forma de atención en sí misma: respalda los equipos, la tecnología y los entornos de los que dependen los equipos clínicos para diagnosticar, tratar y monitorear a los pacientes las 24 horas del día.
La mayoría de los pacientes nunca pensarán en lo que impulsa su atención, y así es exactamente como debería ser.

Notes:
1: The role of the health care sector in climate change mitigation | Health Care Climate Action