- La colección Vega de Niessen ha sido premiada en la categoría Oro de los iF DESIGN AWARD.
- VEGA y Alter VEGA han sido reconocidas a nivel internacional por su diseño, innovación tecnológica y compromiso sostenible.
- La nueva colección se fabrica en Gipuzkoa, España, bajo los principios de ecodiseño, integra hasta un 95% de materiales reciclados en piezas pintadas.

La nueva colección Vega de Niessen ha sido galardonada con el IF Design Award 2026 en la categoría GOLD, el máximo reconocimiento otorgado por este prestigiosos premios internacionales de diseño.
Este premio ha sido concedido tras superar un exigente proceso de evaluación llevado a cabo por un jurado compuesto por expertos internacionales que valoraron la excelencia conceptual, la calidad formal, la innovación y el impacto sostenible del producto.
Con este reconocimiento, Vega se posiciona entre las propuestas más destacadas del diseño internacional en su categoría. La colección ha sido concebida bajo el lema “Define tu estilo”, ofreciendo dos líneas complementarias: Vega, con una versión de líneas rectas y proporciones equilibradas que aporta precisión y sobriedad, y Alter Vega, con una tecla curva y ergonómica que introduce una dimensión más sensorial y cercana.

Además de su diseño, la colección se integra con las soluciones de automatización más avanzadas de ABB y Niessen, como ABB-free@home®, ABB-free@home®, y ABB i-bus® KNX, que permiten un control intuitivo de la iluminación, las persianas, la climatización y la creación de escenas personalizadas.
“Este reconocimiento pone en valor nuestra apuesta por un diseño que integra estética, innovación y sostenibilidad en una misma propuesta. Vega nace con la voluntad de ofrecer soluciones que aporten personalidad a los espacios, manteniendo un equilibrio entre tecnología avanzada y coherencia arquitectónica”, declara Nerea Vesga, responsable de Diseño y R&D en Niessen.
La fábrica de Niessen en Oiartzun, España, ha alcanzado un importante hito en sostenibilidad, logrando las cero emisiones operativas como parte de su programa global Mission to Zero™ de ABB.
Niessen, con 111 años como líder en el diseño de un interiorismo eléctrico respetuoso, innovador y funcional, y marca de referencia del grupo ABB en España, aporta soluciones capaces de contribuir al bienestar de las personas y de su entorno, creando espacios y experiencias que trascienden la funcionalidad técnica. Inmersa en el camino hacia las cero emisiones, Niessen forma parte de la iniciativa Mission to Zero de ABB, logrando la neutralidad de la fábrica en 2025. solutions.abb/niessen