Un momento decisivo para las redes de distribución
En toda Europa, las subestaciones diseñadas hace décadas deben ahora cumplir con las crecientes exigencias de fiabilidad y seguridad, a menudo sin modificaciones estructurales. Al mismo tiempo, los operadores buscan soluciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer las prácticas operativas habituales.
La elección de interruptores libres de SF₆ ya no es una cuestión de futuro. Es una parte esencial de la planificación de nuevas instalaciones y ciclos de reemplazo, y un paso clave para construir redes más resilientes y que cumplan con las normativas.
Rendimiento probado sobre el terreno en toda Europa
Los primeros usuarios están demostrando que las empresas de servicios públicos pueden integrar sin problemas las tecnologías libres de SF₆ en las subestaciones existentes:
E.ON, en Alemania, instaló en 2025 el primer cuadro de distribución secundario con aislamiento de aire seco, manteniendo las mismas dimensiones y procedimientos operativos que sus equipos basados en SF₆ para minimizar la complejidad de la instalación.
Enedis en Francia, en colaboración con ABB, se han validado diseños con aislamiento de aire sin SF₆ en diversos entornos, confirmando un rendimiento fiable frente al arco interno y un comportamiento operativo constante.
Estas instalaciones demuestran que los interruptores de aire seco y de vacío pueden satisfacer las necesidades tanto de las subestaciones nuevas como de las ya existentes, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos reglamentarios.

Arquitectura flexible para la industria, la infraestructura y las energías renovables
Las instalaciones industriales y de infraestructura suelen requerir una mayor flexibilidad en las unidades funcionales, la accesibilidad y los esquemas de protección. Los cuadros de distribución con aislamiento de aire (AIS) libres de SF₆ de ABB, como UniSec Air, ofrecen soporte para esto con:
- Una amplia gama de unidades funcionales.
- Acceso frontal y lateral para cables.
- Clasificaciones de continuidad del servicio LSC2A y LSC2B.
Este diseño se ajusta a las prácticas de ingeniería establecidas, al tiempo que permite una mayor adaptabilidad a diversas aplicaciones, facilitando la instalación, el mantenimiento y la continuidad del servicio en entornos industriales y de infraestructura complejos.
Soluciones sin SF₆ para subestaciones eléctricas compactas
La mayoría de las empresas de servicios públicos operan flotas de subestaciones secundarias compactas donde el espacio, el acceso y los puntos de entrada de cables están predeterminados. En estos casos, la compatibilidad de la huella es esencial para un reemplazo rápido y una operación estandarizada. Las unidades de distribución anular (RMU) con aislamiento de aire seco, como SafeRing Air y SafePlus Air de ABB, están diseñadas con:
- Aislamiento de aire seco (GWP = 0), conforme al Reglamento UE 2024/573.
- Tanques sellados de por vida, lo que reduce la complejidad de la instalación y el mantenimiento.
- Mantenimiento y compatibilidad con las unidades de almacenamiento en frío existentes.
Este enfoque permite a las empresas de servicios públicos modernizar las subestaciones sin obras civiles, programas de recapacitación ni interrupciones en el flujo de trabajo, un factor esencial para los operadores de grandes flotas.
Apoyando el camino hacia redes eléctricas resilientes y alineadas con la normativa
La transición a equipos de distribución sin SF₆ va más allá del cumplimiento normativo para los equipos nuevos y de reemplazo en la distribución secundaria. Representa una oportunidad para modernizar las redes de distribución con tecnologías que favorecen la fiabilidad a largo plazo, la eficiencia operativa y los objetivos de sostenibilidad.
Con una cartera completa de soluciones de media tensión libres de SF₆, ABB ayuda a las empresas de servicios públicos, las industrias y los operadores de infraestructuras a construir redes resilientes y preparadas para el futuro, capaces de satisfacer las demandas de un mundo cada vez más electrificado.