Verstärkte Integration erneuerbarer Energie erfordert Einsatz innovativer Lösungen zur Netzstabilisierung und -optimierung
ABB wird auf der Hannover Messe einige ihrer neuesten digitalen Lösungen für das Stromnetz vorstellen, die auf der ABB Ability™-Plattform basieren. Diese Technologien unterstützen die Kunden dabei, das Stromnetz zu stabilisieren und effizienter zu betreiben. ABB Ability™ bringt die digitalen Produkte und Services von ABB zusammen und kombiniert das Technologie-Angebot, die Kompetenzen auf diesem Gebiet und die installierte Basis mit dem breiten Portfolio, zu dem auch Unternehmenssoftware-Lösungen und neue dezentrale Energieversorgungssysteme (DERMS – Distributed energy resource management systems) gehören.
Unser gesamtes Energieversorgungssystem durchläuft derzeit einen beispiellosen Wandel und dieser betrifft alle Spannungsebenen. Während wir die Anzahl fossiler Kraftwerke im Netz kontinuierlich reduzieren, bauenwir die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien stetig aus. Offshore-Windparks und große Photovoltaik-Anlagen sind dort errichtet worden, wo Sonne und Wind optimal genutzt werden. Aber das ist üblicherweise nicht dort, wo die größten Energieverbraucher sitzen. Dies macht einen Ausbau der Netzinfrastrukturund den Bedarf, Strom über große Entfernungen transportieren zu können, erforderlich.
Aufgrund der dezentralen Energieerzeugung, der Integration von erneuerbaren Energien und der Belastungendurch den sich ändern Verbrauch, wie beispielsweise durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, sind im Verteilnetz ebenfalls viele Erweiterungen notwendig. Photovoltaik auf Hausdächern und einewachsende Anzahl von Batteriespeichern macht aus vielen Verbrauchern sogenannte „Prosumer“. Außerdem erlaubt der Einsatz moderner Technologien die Steuerung zahlreicher Prozesse in „smarten“ Häusern.
All diese Veränderungen sorgen für eine hohe Dynamik im Netz, die dazu führt, dass die Netzbetreiber aufallen Spannungsebenen regulierend und anpassend eingreifen müssen. Digitale Lösungen helfen den Netzbetreibern, diese notwendigen Eingriffe effizienter und effektiver zu gestalten, indem sie durch den Einsatz innovativer Lösungen deren Anzahl reduzieren und außerdem einen Teil der Eingriffe automatisieren können. Um dies zu erreichen müssen fortgeschrittene Überwachungs-, Kommunikations- und Steuerungs-Systeme entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Erzeugung über die Übertragung und Verteilung bis zur Speicherung und Nutzung von Energie eingesetzt werden. Nur durch mehr Intelligenz im Netz können die Vorteileder digitalen Technologien genutzt werden.
Digitale Umspannwerke werden im Energiesystem der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Analoge Signale über Kupferkabel werden durch digitale Kommunikation über Glasfaserkabel ersetzt, wodurch Flexibilität, Verfügbarkeit und Sicherheit steigen und gleichzeitig Kosten, Risiken und Auswirkungen auf die Umwelt reduziert werden. Die wachsenden Datenmengen, die in digitalen Umspannwerken verfügbar sind, werden auch eine verbesserte Überwachung, Diagnose, Sicherung und Optimierung der Anlagen ermöglichen. Über das Internet der Dinge werden Zustandsdaten in Echtzeit und rund um die Uhr gesammelt. Die ABB Ability™-Lösungen können diese Daten mit cloud-basierter Software, die wir auf der Grundlage unserer fundierten Erfahrungen in der Stromübertragungsindustrie entwickelt haben, filtern und analysieren.
Ein weiteres Beispiel für den Einsatz innovativer Lösungen ist der weltweit erste hybride statische Kompensator (STATCOM), den ABB für den Übertragungsnetzbetreiber TenneT im Umspannwerk Borken in Hessen liefern wird. Er wird das Netz mit flexibler Blindleistungskompensation und dynamischer Spannungsversorgungunterstützen und damit das Risiko von Spannungseinbrüchen und Stromausfällen reduzieren. STATCOM von ABB ist ein intelligentes System zur Stabilisierung von Spannungsschwankungen, die durch die Unberechenbarkeit von Wind- und Solarenergie hervorgerufen werden und sorgt für eine störungsfreie Stromübertragung. Das fortgeschrittene MACHTM-Steuerungssystem ist Teil des digitalen Angebots ABB Ability™ von ABB und funktioniert wie das Gehirn von STATCOM (und anderen Systemen wie beispielsweise der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung). Es überwacht, steuert und schützt die hochentwickelte Technologie und gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeiter. ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 3,28 Milliarden Euro und beschäftigt 10.540 Mitarbeiter. www.abb.de
Anmerkung: Alle Angaben nach US-GAAP.