TEİAŞ yenilenebilir enerjinin şebekelere entegre edilmesi sürecinde ABB teknolojisini tercih ediyor

Türkiye Elektrik İletim A.Ş., elektrik enerjisini daha sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde iletme çalışmalarında ABB teknolojisinin desteğini alıyor.

ABB Rölelerinin başarılı bir şekilde kullanımda olduğu Büyükbakkalköy 154kV/36kV trafo merkezi.
ABB Rölelerinin başarılı bir şekilde kullanımda olduğu Büyükbakkalköy 154kV/36kV trafo merkezi.
center

Toplam 5000 adet Relion® koruma ve kontrol rölesi, yaklaşık 30 milyon vatandaşa güvenli bir şekilde elektrik iletilmesi sürecinde, Türkiye'nin enerji şebekesinin yenilenebilir enerji ile sorunsuz entegrasyonuna katkı sağlayacaktır.

Yaklaşık 80 GW kurulu kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük elektrik iletim kuruluşlarından biri olan TEİAŞ,ülkenin iddialı yenilenebilir enerji entegrasyonu 2023 hedefleri kapsamında elektrik şebekesini daha da akıllı hale getirecektir.

Türkiye'nin enerji talebinin her yıl yüzde beş artması bekleniyor. Hükümetin enerji politikası ise, rüzgar vegüneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar üzerinden, ülkenin enerji kaynaklarında çeşitlilik sağlamak yönündedir. Yönetim, özellikle rüzgar enerjisi yatırımlarının 2023 yılına kadar 20 GW kurulu kapasite seviyesine erişmesini hedefliyor. Bu denli büyük bir dağıtık enerji kapasitesini, iklim koşullarına bağlı ve dolayısıyla süreklilik arz etmeyen kaynaklardan üreterek ulusal şebekeye bağlamak, şebekeyi koruma ve yönetme perspektifinden bakıldığında yüksek düzeyde akıllı otomasyon ihtiyacı ortaya çıkaracaktır. Bu bağlamda şebekeleri akıllı hale getirebilmek etkili bir düzeyde akım, gerilim , frekans algılama ve korumayı zorunlu kılacaktır.

ABB Relion ailesinin en yeni teknolojileri içeren modern fider koruma ve kontrol rölelerinden binlercesi Türkiye'nin her yanında kullanılacaktır. Bu kayda değer kurulum, yaklaşık 30 milyon ülke vatandaşına elektrik enerjisinin güvenli şekilde iletimine ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik iletim ağına entegre edilmesini güvence altına alacaktır. IEC 61850 standardı ile uyumlu ABB Relion röleleri, yeni toprak-arıza algılama yöntemleri ile koruma düzenine sahip olmasının yanı sıra, yenilenebilir enerjinin entegrasyonu için esnek frekans koruma özelliği bulunmaktadır. Ayrıca rölelerin üstün haberleşme özellikleri, giderek karmaşık hale gelen elektrik iletimi yönetiminde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Atalay proje hakkında şöyle konuştu: “Gelişen ve büyüyen ülkemiz elektrifikasyon eisteminin önemli bir kısmını teşkil edecek olan yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunun sağlanması amacıyla teminini gerçekleştirdiğimiz, ABB fider yönetim röleleri iletim sistemimizde kullanılmaya başlanmıştır. Beklentilerimiz doğrultusunda sıkı bir çalışma sonucunda belirlediğimiz kapsamlı teknik özeliklere sahip bu rölelerin bize uzun süre hizmet edeceğine inanıyoruz. ABB’ye bu uzun soluklu işbirliği için teşekkür ediyoruz. ”

Tedarik edilen 5.000 fider koruma ve kontrol rölesi, Türkiye’nin çok daha geniş kapsamlı bir taahhütü olan Yenilenebilir Enerji Entegrasyon projesi kapsamında gerçekleşmektedir. Proje, Dünya Bankası'nın alt kuruluşu olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Temiz Teknoloji Fonu (CFT) tarafındanfinanse edilmektedir. Onaylanan finansmanın toplam miktarı 350 milyon ABD dolarıdır. Rölelerin devreye alınması süreci başlamış olup, 2018 sonu itibariyle başarılı bir şekilde tamamlanması öngörülmektedir.

ABB Orta Gerilim işkolu Genel Müdürü Alessandro Palin proje hakkında şöyle konuştu: "TEİAŞ ile ABB'nin orta gerilim koruma röleleri ile yaptığı bu işbirliği, ABB'nin Türkiye pazarındaki varlığını daha da artıracaktır. ABB'nin Türkiye pazarında faaliyet gösteren güvenilir bir ortak olarak sağlam temeller üzerine oturmasını pekiştirecektir."

TEİAŞ ile ABB arasındaki bu alım sözleşmesi, ABB'nin yakın geçmişte Türkiye'de yaptığı ikinci en büyük hacimli proje olarak da öne çıkıyor.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) kamu, sanayi, ulaşım ve altyapı sektörlerindeki müşterilerine elektrifikasyon ürünleri, robotik ve hareket, endüstriyel otomasyon ve güç şebekeleri alanlarında küresel hizmet sunan öncü bir teknoloji lideridir. 130 yılı aşan inovasyon geleneğini sürdüren ABB bugün, iki belirgin değer önerisiyle sanayide dijitalleşmenin geleceğini yazıyor: Herhangi bir santraldan herhangi bir prize elektrik getirmek ve doğal kaynaklardan bitmiş ürüne kadar endüstrileri otomatikleştirmek. Tam elektrikli uluslararası FIA motor sporları sınıfı olan Formula E'nin isim ortağı ABB, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere e-mobilitenin sınırlarını zorlamaktadır. ABB 100’den fazla ülkede yaklaşık 135,000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. new.abb.com/tr

TEİAŞ 2017 sonu itibariyle 66.285 km uzunluğunda enerji iletim hattı, 85.501 MW santral kurulu gücü, 295.5 milyar kWh yıllık elektrik enerjisi üretimi ve komşu ülkelerle olan enterkonneksiyon hatları ile Türkiye elektrik iletim sistemini işletmekte ve bölgesel enerji piyasalarında güçlü bir ortak olma yolunda ilerlemektedir. 2003’ten beri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan aldığı iletim lisansı çerçevesinde, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin artan enerji ihtiyacı ve arz güvenliği için faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugün TEİAŞ 16.000’i aşkın çalışanıyla Avrupa Elektrik İletim Sisteminin (ENTSO-E) kalıcı bir üyesidir. www.teias.gov.tr

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn X WhatsApp