ABB, Light + Building fuarında özel üretim KNX sensörü tanıtacak

ABB, siparişe özel yapılandırılabilme özelliğine sahip ilk bina kontrol sensörünü, bu yıl 18-23 Mart tarihleri arasında Frankfurt'ta düzenlenecek Light + Building ticaret fuarında ilk kez sergileyecek.
Yeni ABB-tacteo KNX sensör lüks oteller, kamu binaları ve üst sınıf konutlarda akıllı bina kontrolü için bireysel olarak yapılandırılabilen bir kontrol sensörüdür.
Müşterilerin birbirinden farklı gereksinimlerini karşılamak üzere siparişe uygun özelliklerde camdan üretilen her ABB-tacteo KNX sensör, benzersizdir.
Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Pazarlama, Satış ve Ticari Operasyonlardan Sorumlu Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Mustapha, otomasyon ve veri alışverişinin bir kombinasyonu olan bu yeni sensörün piyasaya sürülmesinin, ABB için Endüstriyi 4.0'a doğru atılan yeni bir adım olduğunu belirterek, “Dijitalleşme fabrikalarımıza geliyor” dedi. Mustapha, “Akıllı ürünleri yıllardır stoklamaya yönelik üretiyorduk. Artık her biri eşsiz olan bu ürünleri siparişe uygun üretiyoruz.” diye ekledi.
ABB-tacteo KNX sensör müşterilerin, bir dizi dijital araç ve hizmeti gün boyunca uzaktan kontrol edip yönetebileceği, ABB Abillity™ temelli, güvenli ve kullanımı kolay bir çevrimiçi platform olan myBuildings portalındaki çevrimiçi yapılandırıcı aracılığıyla istedikleri simge ve etiketi seçmelerine olanak sağlıyor.
Dokunulmadan temassız tepki verebilen kapasitif cam KNX sensörler akıllı bina ağları için sınırsız görsel seçenek sunar. Isıtma, panjurlar, aydınlatma veya konfor senaryoları gibi işlevler kontrol edilerek esnek günlük ortamlar yaratılabilir.
Beyaz veya siyah renk seçeneği sunan 9,5 mm kalınlıktaki cam ve muhafaz ya sahip çerçevesiz, ekstra düz KNX sensör, duvar yüzeyine çok az dokunur ve her tür tasarıma kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Yerinden çıkarılmasını engelleyen özel detayı, sensörü hırsızlığa karşı korur.
ABB-tacteo KNX serisi ayrıca konaklama sektörü için de erişim kontrolü sunar. Sensör, farklı otel yönetim görevlerini (yük etkinleştirme, oda hazırlama/rahatsız etmeyin ayarları ve oda numarası sinyali) gerçekleştirebilir ve resepsiyon masası gibi merkezi bir noktadan tamamen denetlenebilen ve izlenebilen genel KNX kurulumuna entegre edilebilir.
Mike Mustapha sözlerini şöyle sürdürüyor: “KNX son derece esnek ve birçok farklı işlevi kontrol edebilen bir sistemdir. Eşleşen sensörler ve işlevleri göstermek için basit simgeler ve metinler kullanan bu ürün, piyasadaki en kullanıcı dostu ürünlerden biridir. Sade tasarımıyla mimarlar ve iç mekan tasarımcıları arasında da oldukça popülerdir.”
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) kamu, sanayi, ulaşım ve altyapı sektörlerindeki müşterilerine elektrifikasyon ürünleri, robotik ve hareket, endüstriyel otomasyon ve güç şebekeleri alanlarında küresel hizmet sunan öncü bir teknoloji lideridir. 130 yılı aşan inovasyon geleneğini sürdüren ABB bugün, iki belirgin değer önerisiyle sanayide dijitalleşmenin geleceğini yazıyor: Herhangi bir santraldan herhangi bir prize elektrik getirmek ve doğal kaynaklardan bitmiş ürüne kadar endüstrileri otomatikleştirmek. Tam elektrikli uluslararası FIA motor sporları sınıfı olan Formula E'nin isim ortağı ABB, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere e-mobilitenin sınırlarını zorlamaktadır. ABB 100’den fazla ülkede yaklaşık 135,000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. new.abb.com/tr