Busch-Jaeger erweitert seine intelligente Gebäudesteuerung um das Sicherheitssystem Busch-secure@home – Schutz vor Einbrechern und Gefahrenherden wie Feuer und Wasser
Eine der wichtigsten Funktionen der intelligenten Gebäudesteuerung: Das Zuhause auch dann zu schützen, wenn die Bewohner abwesend sind. Dafür hat Busch-Jaeger das eigenständige System Busch-secure@home entwickelt. Dies ist eine nutzerfreundliche Einbruch- und Alarmmeldeanlage. Das funkbasierte System sichert Wohngebäude und Grundstücke vor Einbrüchen und Diebstahl, aber auch vor Gefahrenherden wie Feuer oder Wasserlecks.
Das neue Sicherheitssystem ergänzt optimal das umfangreiche Produktportfolio zur Gebäudeautomation von Busch-Jaeger. Es kann ganz einfach in das Smart-Home-System Busch-free@home® integriert werden. Dadurch lassen sich Funktionen wie Heizung, Jalousie und Licht, Fenster, Präsenz- und Rauchmelder zentral über ein System steuern. So lassen sich im Alarmfall beispielsweise die Lichter einschalten und die Jalousien hochfahren. Mehr Synergien – smarter Home: Für mehr Komfort und ein sicheres Gefühl. Auch von unterwegs hat der Bewohner das Zuhause immer im Blick: Das System lässt sich ganz einfach per Fernzugriff über das Internetportal myBUSCH-JAEGER mit dem Smartphone oder Tablet oder via GSM Interface (Sprache+SMS) bedienen.
Das Herzstück von Busch-secure@home bildet die Systemzentrale. Das Gerät ist mit einem Display und einer Tastatur für die schnelle Scharf-/Unscharfschaltung des Systems ausgestattet. Das Produkt überzeugt mit einem stylischen, hochmodernen Design mit integrierter kapazitiver Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung. Ebenso verfügt es über eine bedienerfreundliche Schnittstelle mit intuitivem Konfigurationsassistenten. Diese Basis-Inbetriebnahme läuft direkt über die Systemzentrale. Eine Komfort-Inbetriebnahme ist auch über den System Access Point von Busch-free@home® möglich.
Maximaler Schutz und einfache Bedienung
Mit Busch-secure@home haben die Bewohner zu Hause alles unter Kontrolle. Das Sicherheitssystem bietet eine effektive Infraroterkennung in Innen- und Außenräumen sowie eine Tür- und Fensterüberwachung. Sicherheitssensoren können in vordefinierte oder benutzerspezifische Zonen aufgeteilt werden, die entsprechend den Nutzerbedürfnissen aktiviert werden. Gleichzeitig schützen sie das Gebäude, indem sie auch austretenden Rauch oder Wasserlecks melden.
Durch das funkbasierte System lassen sich Sensoren und Schutzvorrichtungen überall anbringen, wo sie auch wirklich benötigt werden. Das sorgt für maximale Sicherheit. Dank der Wireless-Technologie mit bidirektionaler Kommunikation werden bei der Installation keine Böden oder Wände beschädigt. Die Kommunikation des Systems und dessen Sensoren werden konstant überwacht. Sollte ein Sensor ein Kommunikationsproblem vorweisen oder einen möglichen Störeinfluss (zum Beispiel leere Batterie, Sabotageüberwachung von Gehäuse und Sensoren) detektieren, so meldet das System direkt einen Fehler und der Nutzer wird alarmiert. Damit kann sich der Nutzer sicher sein, dass sein Eigenheim mit Busch-secure@home stets verlässlich überwacht wird.
Mit der Einführung von Busch-secure@home haben Bewohner nun attraktive Perspektiven – Sicherheitssystem und smarte Haussteuerung aus einer Hand. Das ermöglicht ein Plus an Komfort und Sicherheit.
Produktvorteile
- Smarte Hausteuerung und Sicherheitssystem aus einer Hand
- Einfache Integration in Busch-free@home®
- Dauerhafte Überwachung der Kommunikation und möglicher Störeinflüsse, zum Beispiel leere Batterie, Sabotageüberwachung von Gehäuse und Sensoren
- Perfekt für Modernisierungen geeignet durch Wireless-Technologie
- Optimaler Schutz für Innen- und Außenbereich
- Bedienung per Smartphone oder Tablet via Busch-free@home® Integration möglich
Weitere Informationen erhalten Sie über den zentralen Vertriebsservice der Busch-Jaeger Elektro GmbH: Tel. 02351 956-1600, Fax 02351 956-1700 oder www.BUSCH-JAEGER.de.

Mit Busch-secure@home hat der Bewohner zu Hause alles unter Kontrolle. Das funkbasierte System sichert Wohngebäude vor Einbrüchen und Diebstahl, aber auch vor Gefahrenherden wie Feuer oder Wasser. 
Da Busch-secure@home ein kabelloses System ist, kann die Außensirene problemlos dort angebracht werden, wo sie benötigt wird. 
Das Herzstück von Busch-secure@home ist die Systemzentrale. Das Gerät ist mit einem Display und einer Tastatur für die schnelle Scharf-/Unscharfschaltung des Systems ausgestattet. 
Busch-secure@home lässt sich vielfältig steuern: über eine Fernbedienung (Foto) oder nach der Einbindung in Busch-free@home® über festinstallierte Panels sowie mobile Endgeräte.
Die Busch-Jaeger Elektro GmbH, innovativer Marktführer für Elektroinstallationstechnik, zählt zu den starken Marken in Deutschland. Daszur ABB-Gruppe gehörende Unternehmen beschäftigt in Lüdenscheid und Aue (Bad Berleburg) rund 1.300 Mitarbeiter. Das Produktspektrumdes Unternehmens umfasst rund 6.000 Artikel: vom kompletten Elektroinstallationsprogramm mit Schaltern, Steckdosen, Sondersteckvorrichtungen,Dimmern und Bewegungsmeldern über Türkommunikations-Systeme bis hin zu elektronischen High-End-Produkten für dieGebäudeautomation in Smart Home und Smart Building.