19-03-2018 – ABB enrichit son portefeuille de solutions d’une gamme de boîtiers muraux à courant alternatif faciles à installer, à la maison comme au bureau.

La nouvelle gamme de boîtiers muraux à courant alternatif, qui comprend au total 52 modèles différents, offre autant de solutions économiques et de grande qualité pour recharger les véhicules électriques à la maison et au bureau. Ces derniers-nés de la technologie des produits ABB viennent enrichir l’ensemble de son portefeuille de solutions domotiques dans l’éclairage, le chauffage, la musique, la sécurité et la recharge des voitures électriques.
Grâce à son faible encombrement (50 cm2 sur 25 cm2), le boîtier mural est facile à installer, à la maison ou au bureau. Il est particulièrement bien adapté aux entreprises qui, par exemple dans le domaine de l’hôtellerie, souhaitent offrir à leurs clients des installations de recharge durant la nuit.
Frank Mühlon, responsable mondial de la recharge des véhicules électriques pour ABB, a déclaré : « Puisque les ventes de voitures électriques hybrides et à batteries ne cessent d’augmenter, les entreprises comme les automobilistes recherchent des solutions à la fois simples et économiques pour recharger les véhicules. »
« La recharge des véhicules ne doit pas interrompre la journée de travail. C’est la raison pour laquelle nous avons enrichi notre portefeuille du boîtier mural à courant alternatif, qui est simple à installer et à utiliser, à la maison ou au bureau. Les automobilistes peuvent désormais se contenter de brancher leur voiture pour se consacrer à leurs activités. »
Dotés d’une enveloppe robuste pour l’intérieur comme pour l’extérieur, les boîtiers muraux résistent à toutes les intempéries et sont offerts dans différentes versions, avec recharge de 4,6 et 11 kW c.a., ainsi qu’une recharge triphasée à 22 kW c.a. Comme pour tous les produits d’ABB, il suffit de communiquer avec les services de soutien technique mondiaux d’ABB pour avoir accès à un service d’aide spécialisée dans l’installation et l’entretien des boîtiers muraux.
Compatible avec le protocole OCPP, qui est normalisé dans l’industrie, le boîtier mural à courant alternatif d’ABB est évolutif et doté de moyens d’authentification et d’équilibrage des charges.
Pour plus de souplesse, ce boîtier mural offre une série de modèles de connecteurs, dont la prise de type 2, la prise de type 2 avec obturateur et les câbles de types 1 et 2. Pour les sites où il est difficile de les monter au mur, ABB offre une série de socles dotés d’un chargeur, de deux chargeurs adossés ou de deux chargeurs à 90 degrés. Les boîtiers muraux sont également offerts avec ou sans compteur, équilibrage de la charge, intégration avec le traitement administratif et modem UMTS/3G.
D’autres fonctions essentielles sont offertes en options : identification par radiofréquence (RFID) et autorisation d’accès par clé pour plus de sécurité, modems à carte SIM pour la transmission des données, logiciel de limitation du courant d’entrée en fonction des exigences du point d’installation, interface de communication pour la recharge contrôlée intelligemment et outils Web pour la gestion des statistiques, de la configuration et de l’accès.
« Grâce au lancement du boîtier mural à courant alternatif, les clients peuvent désormais profiter de solutions de recharge connectée à l’infrastructure de leurs bâtiments. ABB leur offre désormais une solution intelligente adaptée à leurs besoins, où qu’ils soient », a déclaré Frank Mühlon.
ABB (NYSE: ABB) s’illustre par ses technologies pionnières en matière de produits d’électrification, de robotique et d’entraînements, d’automatisation industrielle et de réseaux électriques, desservant les services publics ainsi que les secteurs de l’industrie, du transport et des infrastructures partout dans le monde. Riche d’un passé marqué par plus de 130 ans d’innovations, ABB écrit aujourd’hui l’avenir de la technologie numérique industrielle et s’inscrit au cœur de la révolution énergétique et de la quatrième révolution industrielle. En tant que partenaire en titre du championnat de Formule E, course internationale de véhicules entièrement électriques de la FIA, ABB repousse les frontières de la mobilité électrique et s’affirme comme un contributeur clé à un avenir durable. ABB est établie dans plus d’une centaine de pays et compte environ 135 000 employés. www.abb.com
|
— Pour de plus renseignements, veuillez communiquer avec : |
|
|
Natalie Hodges |
|
|
Directrice, Relations avec les médias |
ABB Ltd |
|
Division Produits d’électrification Téléphone : +41 (0)43 317 54 04 Courriel : natalie.hodges@ch.abb.com |
Affolternstrasse 44 |