Den Erwartungen zufolge wird der Anteil an Elektrofahrzeugen (EV) bis 2025 bereits 25 Prozent betragen. Mit ihrer Compact Secondary Substation (CSS) reagiert ABB auf den steigenden Bedarf nach der Anbindung energieeffizienter und klimaschonender EV-Ladestationen an das Stromnetz.
Die Schaltanlagen-Pakete werden erstmalig auf der Hannover Messe 2018 (Halle 11, Stand A35) vorgestellt. Mit dieser Lösung können Ladestationen für Elektrofahrzeuge an Mittelspannungsnetze angeschlossen werden. Sie eignet sich für die Aufladung von Autos, Bussen und Lkw.
Die steigende Nachfrage nach Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge erfordert eine effektive Methode, um diese Ladestationen an die Mittelspannungsnetze anzuschließen. Die auf Niederspannung basierende Ladeinfrastruktur ist nicht für eine schnelle Aufladung von Fahrzeugen ausgelegt und ermöglicht auch nicht die effektive Aufladung von mehreren Fahrzeugen gleichzeitig. Deshalb sollte die Infrastruktur an das Mittelspannungsnetz angeschlossen werden. Die für die Installation und Inbetriebnahme benötigte Zeit und die Risiken müssen auf ein Minimum reduziert und die Normen des örtlichen Versorgungsunternehmens erfüllt werden. Zudem hat eine zuverlässige Aufladung oberste Priorität. ABB bietet ein umfassendes Spektrum an Lösungen, mit dem all diese Anforderungen erfüllt werden und wird dieses ganzheitliche Angebot zum ersten Mal auf der Hannover Messe präsentieren.
Die Compact Secondary Substation (CSS) wurde im Einklang mit der internationalen Norm IEC 62271-202 entwickelt, geprüft und gebaut. Die Schaltanlagen wurden speziell für den Einsatz in öffentlichen Bereichen konzipiert, weshalb sie extrem hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen: Sie wurden einer Störlichtbogenprüfung unterzogen und sind abschließbar. Darüber hinaus sind sie in einem einzelnen Gehäuse untergebracht, wodurch Installationszeit und Risiken gesenkt werden. Die CSS umfasst eine Mittelspannungs-Schaltanlage, einen Abspanntransformator und einen Hochleistungsumrichter. Sie wurde eigens dafür entwickelt, die Normen der örtlichen Versorgungsunternehmen zu erfüllen und baut hierfür auf das umfassende Produktportfolio von ABB.
Die integrale CSS-Komponente wird anhand der SafeRing-Ringkabelschaltanlage (RMU) von ABB mit dem Mittelspannungsnetz verbunden. Diese Mittelspannungs-Schaltanlage versorgt den Transformator mit Strom und verhindert, dass dieser bei Störungen schwere Schäden erleidet. In diesem Jahr präsentiert ABB auf der Hannover Messe eine innovative und klimaschonende Variante der RMU: SafeRing AirPlus. Anstelle des herkömmlich verwendeten SF6-Gases (Schwefelhexafluorid) kommt in dieser umweltfreundlichen gasisolierten Schaltanlage (GIS) das neue klimafreundliche Isolierglas AirPlus™ zum Einsatz. SafeRing AirPlus ist genauso kompakt wie die SF6-Standardversion, jedoch reduziert sie das Treibhauspotenzial des Isoliergases um über 99,99 Prozent. Diese innovative Technologie ergänzt das bestehende Portfolio und ist die perfekte Alternative für Kunden, die den Schwerpunkt auf die Umwelt legen.
Die Ladestationen sind Teil des ABB AbilityTM-Portfolios aus vernetzten Lösungen und stellen Informationen für die Zustandsüberwachung und Ferndiagnosen (Remote Troubleshooting) bereit. Die Ferndiagnose beginnt automatisch und ermöglicht dem System die Diagnose und eigenständige Korrektur der meisten Servicefälle. Wenn die Probleme direkt von der Ladestation gelöst werden, ist kein Einsatz vor Ort erforderlich. Dadurch werden Stillstände und Kosten verringert, während gleichzeitig eine höhere Sicherheit erzielt wird.
Die Schaltanlagen-Pakete stellen eine Standardlösung für das Segment der E-Mobilität dar. Die vorgefertigten Pakete basieren auf den üblichen Nennwerten und berücksichtigen die Anforderungen vor Ort. Am Stand von ABB können sich die Besucher davon überzeugen, dass die Standardpakete den Anwendern den größtmöglichen Nutzen bieten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

Über ABB Deutschalnd
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 135.000 Mitarbeiter. ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von 3,26 Milliarden Euro und beschäftigt 10.550 Mitarbeiter. www.abb.de