Das vollständig modulare und flexible Multifunktionsrelais REX640 sorgt über seinen gesamten Lebenszyklus für einfach zu realisierende Schutz- und Steuerungskonzepte in der Mittelspannung.
ABB erweitert die etablierte Relion®-Produktfamilie von Schutz- und Steuerrelais für Schaltanlagen der Mittelspannung um ein neues Multifunktionsrelais. REX640 ist das Ergebnis langjähriger Entwicklungsarbeit und erweitert damit das Angebot im Bereich der frei konfigurierbaren Multifunktionsrelais.
REX640 deckt die gesamte Bandbreite sowohl für Anwendungen der Energieversorgung als auch für Industrieanwendungen, dabei integriert es zahlreiche Schutzfunktionen gleichzeitig. Somit ist das Relais ideal für flexible, vielseitige und kosteneffiziente Schutzlösungen und setzt neue Maßstäbe im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit von Schutz- und Steuergeräten.
Die modulare, skalierbare Soft- und Hardware ermöglicht nicht nur umfassende anwenderspezifische Anpassungen, sondern bietet jederzeit über die gesamte Lebensdauer des Relais eine hohe Flexibilität im Hinblick auf Modifikationen aufgrund veränderter Schutzanforderungen.
REX640 unterstützt die zunehmende Digitalisierung von Umspannwerken und liefert die ideale Lösung für Schutz und Steuerung in der digitalen Schaltanlage. Mit einer überdurchschnittlichen Anzahl an lokalen Messkanälen für den Einsatz mit konventionellen Messwandler oder Sensoren kann REX640 basierend auf dem Kommunikationsprotokoll IEC 61850-9-2 LE so mehrere Datenströme von Abtastwerten (Sampled Measured Values) verarbeiten.
Darüber hinaus zeichnet sich das Multifunktionsrelais REX640 durch das innovative, benutzerfreundliche Touch-Display (HMI) aus, mit der völlig neue Anwendungen unterstützt werden können. Das Touch-Display in Farbe ist einfach zu bedienen und sorgt für eine verbesserte Datentransparenz und maximale Nutzerfreundlichkeit.
Das Multifunktionsrelais REX640 wird im vierten Quartal 2018 verfügbar sein. ABB zeigt das Gerät erstmals auf der Hannover Messe 2018 in Halle 11 an Stand A35 – eingebaut in die Mittelspannungsschaltanlagen UniGear Digital, ZX2 und als freistehende Komponente für den Einsatz in Retrofit-Anwendungen.

Über ABB Deutschland
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 135.000 Mitarbeiter. ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von 3,26 Milliarden Euro und beschäftigt 10.550 Mitarbeiter. www.abb.de