Les dirigeants internationaux impressionnés par les technologies de mobilité électrique d’avant-garde d’ABB

La chancelière allemande Angela Merkel et le président mexicain Enrique Peña Nieto testent la nouvelle borne de recharge pour véhicules électriques d’ABB à l’occasion de la Foire d’Hanovre.

De gauche à droite : la première allemande Angela Merkel, le président du Mexique Enrique Peña Nieto, le président et chef de la direction du Groupe ABB Ulrich Spiesshofer, la première dame Angélica Rivera, le chef de la direction d’ABB en Allemagne, Germa-ny Hans-Georg Krabbe et le chef de la direction d’ABB au Mexique Vicente Magana
De gauche à droite : la première allemande Angela Merkel, le président du Mexique Enrique Peña Nieto, le président et chef de la direction du Groupe ABB Ulrich Spiesshofer, la première dame Angélica Rivera, le chef de la direction d’ABB en Allemagne, Germa-ny Hans-Georg Krabbe et le chef de la direction d’ABB au Mexique Vicente Magana
center

__________________________________________

__________________________________________

Les deux dirigeants ont pu assister aux côtés d’Ulrich Spiesshofer, CEO d’ABB, à une démonstration de la nouvelle borne de recharge rapide haute puissance du fabricant baptisée Terra HP qui, avec sa puissance maximale de 350 kW, est capable de recharger une batterie de véhicule et de lui faire bénéficier de 200 km d’autonomie en seulement huit minutes.

« Cette borne de recharge rapide haute puissance offre aux véhicules électriques une autonomie jusqu’à sept fois supérieure à celle des précédents modèles pour un même temps de charge, explique Ulrich Spiesshofer. Grâce à notre offre digitale ABB AbilityTM, nous pouvons facilement connecter les bornes de recharge à des plateformes back office et de paiement ou des systèmes de réseau intelligent, et proposer à nos clients des fonctionnalités de pointe. »

En tant que leader technologique dans le domaine de la mobilité électrique durable, ABB propose un vaste portefeuille de produits composé de technologies de charge pour les voitures, bus et camions électriques ainsi que de solutions pour l’électrification des navires, voies ferrées et téléphériques. Avec plus de 6 500 stations de recharge rapide CC installées dans 60 pays, ABB est le leader mondial dans ce secteur. Le partenariat d’ABB avec la Formule E, la première compétition de sport automobile au monde 100 % électrique organisée par la FIA, témoigne également de son leadership dans le domaine de la mobilité électrique.

ABB (NYSE: ABB) s’illustre par ses technologies pionnières en matière de produits d’électrification, de robotique et d’entraînements, d’automatisation industrielle et de réseaux électriques, desservant les services publics ainsi que les secteurs de l’industrie, du transport et des infrastructures partout dans le monde. Riche d’un passé marqué par plus de 130 ans d’innovations, ABB écrit aujourd’hui l’avenir de la technologie numérique industrielle et s’inscrit au cœur de la révolution énergétique et de la quatrième révolution industrielle. En tant que partenaire en titre du championnat de Formule E, course internationale de véhicules entièrement électriques de la FIA, ABB repousse les frontières de la mobilité électrique et s’affirme comme un contributeur clé à un avenir durable. ABB est établie dans plus d’une centaine de pays et compte environ 135 000 employés. www.abb.com

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn X WhatsApp