ABB tar hem order värd 150 miljoner dollar för att koppla upp världens största havsbaserade vindkraftpark med stamnätet

Med central teknik och ABB AbilityTM-lösningar kommer ABB att integrera vindkraft från Hornsea Project Two till det brittiska stamnätet och förse över 1,3 miljoner hem med ström

ABB har tagit hem order värda över 150 miljoner dollar från det danska energibolaget Ørsted (tidigare Dong Energy) för att tillhandahålla en mängd tekniker för att integrera och överföra förnybar vindkraft från Hornsea Project Two, som planeras bli världens största havsbaserade vindkraftpark. Orderna bokades under andra kvartalet 2018 och är den första delen av ett globalt femårigt ramavtal för leverans av el- och automatiseringsutrustning för havs- och landbaserad vindkraft samt anslutning till elnätet.

Hornsea Two som ligger cirka 100 km utanför Yorkshires kust är ett 1400 MW projekt för att bygga ut vindresurser i Nordsjön. När projektet står klart kommer vindkraftparken att kunna leverera tillräckligt med ren elkraft för att kunna försörja över 1,3 miljoner hem årligen. Energitillskottet kommer att stödja den ekonomiska tillväxten i Humber-regionen och hjälper dessutom Storbritannien att nå målet att 15 procent av dess energibehov genereras från förnybara energikällor till år 2020.

ABB kommer att förse sin toppmoderna Static Var Compensation (SVC) Light-teknik med det avancerade kontroll- och säkerhetssystemet ABB Ability™ MACH, högspända gasisolerade ställverk (GIS), transformatorer, reaktorer och harmoniska filter. ABB ansvarar också för konstruktion, leverans, projektledning och driftsättning av det digitala kontroll- och skyddssystemet för den landbaserade elkraftanläggningen samt för de två elkraftsanläggningarna på offshoreplattformarna.

”Vi är glada över samarbetet med Ørsted i denna strategiska långsiktiga tekniska allians och arbetar mot det gemensamma målet att integrera fler förnybara energikällor i elnätet och främja lösningar för hållbar energi”, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Grids. ”Avancerade tekniker och ABB Ability™-baserade digitala lösningar kommer att spela en viktig roll i att förstärka kapaciteten och förbättra kvaliteten och tillförlitligheten i elleveranserna till miljontals människor. Projektet stärker också ABB:s position som den givna partnern för ett starkare, smartare och grönare elnät.”

Elkraftsflödet från Hornsea Two-parken kommer att skyddas och regleras av det största statiska kompensatorsystemet (STATCOM) som någonsin byggts för en havsbaserad vindkraftsanläggning. STATCOM-enheterna hjälper de havsbaserade vindturbinerna att öka kraftöverföringskapaciteten, förbättra elkvaliteten samt stärka stabiliteten i elnätet och därigenom leverera en energieffektiv och tillförlitlig strömförsörjning. Hjärnan i STATCOM är kontroll-, skydds- och övervakningssystemet ABB Ability MACH som hanterar denna sofistikerade teknik genom att övervaka tusentals operationer i realtid för att säkerställa tillförlitlighet och effektivitet i elnätet.

Som en del av projektets leveransomfattning ingår det ABB Ability™-förberedda MicroSCADA-systemet som kommer att användas för övervakning av elnätet och för att samla in data från Relion® intelligenta relä- och kontrollprodukter (IED) och fjärrterminalenheter (RTU) och för att säkerställa en säker och tillförlitlig integrering och drift i elnätet. Avancerad verksamhetskritisk teknik kommer också att användas för kommunikation mellan offshoreplattformarna och den landbaserade elkraftsanläggningen.

ABB Ability™ är företagets samlade digitala erbjudande över branschgränserna med enheter, system, lösningar, tjänster och en plattform som gör det möjligt för kunderna att öka produktiviteten och sänka kostnaderna.

Ørsteds vision är en värld som drivs helt på grön energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver havsbaserade vindkraftparker, bioenergianläggningar och innovativa kraftvärmeverk och företaget tillhandahåller kunderna smarta energiprodukter. Ørsted hade en omsättning på 8 miljarder euro 2017 och har 5 600 anställda, varav över 900 i Storbritannien.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn X WhatsApp