Η ABB συνεργάζεται με τις εταιρείες Lhyfe και Skyborn σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ευρώπη

Η ABB συνεργάζεται με τις εταιρείες Lhyfe και Skyborn σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ευρώπη

Η ΑΒΒ συνεργάζεται με την Lhyfe, μια παγκόσμια πρωτοπόρο εταιρεία στην παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, και την Skyborn, έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την από κοινού υλοποίηση και βελτιστοποίηση ενός από τα πιο φιλόδοξα έργα ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ευρώπη, το SoutH2Port.

  •  Μαζί με τις εταιρείες Lhyfe και Skyborn, η ABB θα προωθήσει την ενσωμάτωση μεγάλης κλίμακας παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου από υπεράκτια αιολική ενέργεια στο ενεργειακό σύστημα, στο πλαίσιο του έργου SoutH2Port
  • Με την υποστήριξη του προγραμματισμένου αιολικού πάρκου της Skyborn, η εγκατάσταση στο Söderhamn της Σουηδίας θα παράγει περίπου 240 τόνους υδρογόνου την ημέρα, ισοδύναμο με περίπου 1,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ετησίως
  • Η ABB θα εφαρμόσει τεχνογνωσία κρίσιμης σημασίας για τη βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης παραγωγής υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο το οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών αυτοματισμού, ηλεκτρικής και ψηφιακής τεχνολογίας

Η νέα εγκατάσταση παραγωγής υδρογόνου, που λειτουργεί από την Lhyfe και την Skyborn, θα βρίσκεται στο δήμο Söderhamn της Σουηδίας και θα συνδέεται με το αιολικό πάρκο της Skyborn ισχύος 1 GW στο κοντινό Storgrundet. Σε πλήρη λειτουργία, η προσδοκώμενη ημερήσια παραγωγή είναι περίπου 240 τόνους υδρογόνου, με εγκατεστημένη ισχύ 600 MW, καθιστώντας τη μία από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ευρώπη.

"Αυτή η συνεργασία αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής μας τόσο στις αγορές υδρογόνου όσο και στις αγορές αιολικής ενέργειας", δήλωσε ο Brandon Spencer, Πρόεδρος της ABB Energy Systems. "Η δημιουργία μιας απρόσκοπτης αλυσίδας εφοδιασμού, μέσω συνεργασιών όπως αυτές, είναι ουσιώδης για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης. To υδρογόνο διαδραματίζει ένα κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των κλιματικών στόχων του κόσμου όσον αφορά την απανθρακοποίηση τόσο του βιομηχανικού τομέα όσο και του τομέα μεταφορών.

Στο πλαίσιο του Memorandum of Understanding που υπεγράφη μεταξύ των εταιρειών, η ABB θα εφαρμόσει τεχνογνωσία κρίσιμης σημασίας για τη βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης παραγωγής υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο το οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών αυτοματισμού, ηλεκτρολογίας και ψηφιακής τεχνολογίας, και θα προωθήσει την ανάπτυξη κλιμακούμενων, εμπορικών έργων σχετιζόμενα με την ενεργειακή μετάβαση στην ευρύτερη περιοχή. Ο στόχος είναι να εξερευνηθούν ευκαιρίες για την ένταξη τεχνολογιών μετατροπής (Power-to-X), μετατρέποντας την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε ανθρακο-ουδέτερους φορείς ενέργειας, όπως το υδρογόνο, και αποθηκεύοντας την ενέργεια για μεταγενέστερη χρήση.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε έναν παγκόσμιο τεχνολογικό ηγέτη όπως η ABB, η οποία μοιράζεται την πεποίθησή μας για το δυναμικό της τεχνολογίας Power-to-X στο έργο SoutH2Port, να ενταχθεί στη συνεργασία μας με τη Lhyfe. Ανυπομονώ να κατευθύνω αυτό το έργο στο επόμενο ανώτερο επίπεδο με τη βοήθεια της ABB και της ανεπανάληπτης τεχνογνωσίας τους σε αυτό τον τομέα," δήλωσε ο Olle Hedberg, Διευθύνων Σύμβουλος της Skyborn Sweden.

"Συνδυάζοντας την εξειδίκευση και τις λύσεις μας, μπορούμε να επεκτείνουμε οικονομικά, αποτελεσματικά και με ασφάλεια τη δημιουργία αξίας που συνδέεται με την κλιμακούμενη παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου," δήλωσε ο Jens Marquardt, Περιφερειακός Διευθυντής Nordics στην Lhyfe. "Το ιστορικό της Skyborn στην αιολική ενέργεια, η εξειδίκευση της Lhyfe στην παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της ABB δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την ενεργοποίηση λύσεων Power-to-X που συνδέονται με την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα.

Η νέα εγκατάσταση θα υποστηρίξει την απανθρακοποίηση του σουηδικού ενεργειακού συστήματος, είτε με άμεση παροχή υδρογόνου είτε μέσω περαιτέρω παραγωγής διυλισμένου καυσίμου όπως μεθανόλη, βιώσιμο καύσιμο αεροπορίας ή αμμωνία - συντελώντας έτσι στα σχέδια της κυβέρνησης να γίνει η πρώτη χώρα χωρίς ορυκτά καύσιμα στον κόσμο μέχρι το 2045. Το SoutH2port θα συμβάλει επίσης στην αύξηση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών.

Η ΑΒΒ είναι τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, καθιστώντας δυνατό ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Οι λύσεις της εταιρείας συνδέουν την τεχνογνωσία της επιστήμης της μηχανικής με το λογισμικό για τη βελτιστοποίηση του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζουμε, μετακινούμαστε, τροφοδοτούμε με ενέργεια και λειτουργούμε. Βασιζόμενοι σε περισσότερα από 130 χρόνια υπεροχής, οι περίπου 105.000 εργαζόμενοι της ΑΒΒ δεσμεύονται να προωθήσουν καινοτομίες που επιταχύνουν τον βιομηχανικό μετασχηματισμό. https://www.abb.gr

Η Lhyfe είναι ένας ευρωπαϊκός όμιλος αφιερωμένος στην ενεργειακή μετάβαση, παραγωγός και προμηθευτής πράσινου και ανανεώσιμου υδρογόνου. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής της και το χαρτοφυλάκιο έργων της στοχεύουν να παράσχουν πρόσβαση σε πράσινο και ανανεώσιμο υδρογόνο σε βιομηχανικές ποσότητες και να επιτρέψουν τη δημιουργία ενός ενεργειακού μοντέλου, ικανού να ανεξαρτητοποιήσει από τον άνθρακα ολόκληρους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών. Το 2021, η Lhyfe εγκαινίασε την πρώτη, παγκόσμια μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου σε βιομηχανική κλίμακα που διασυνδέεται με αιολικό πάρκο. Το 2022, η Lhyfe εγκαινίασε την πρώτη, παγκόσμια υπεράκτια πιλοτική πλατφόρμα παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Η Lhyfe εκπροσωπείται σε 11 ευρωπαϊκές χώρες και διέθετε 150 άτομα προσωπικό στο τέλος του 2022. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στην αγορά Euronext στο Παρίσι. www.lhyfe.com

Η Skyborn είναι πρωτοπόρος και κορυφαίος φορέας ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων με εμπειρία άνω των 20 ετών και ιστορικό περίπου 7 GW που έχουν κατασκευαστεί, εγκριθεί ή βρίσκονται υπό προμήθεια σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης σε νέο πεδίο, της μηχανικής και του σχεδιασμού, της προμήθειας, της χρηματοδότησης, της διαχείρισης κατασκευής και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Το χαρτοφυλάκιο της Skyborn περιλαμβάνει έναν παγκόσμιο αγωγό > 30 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Με έδρα τη Γερμανία, η εταιρεία έχει παρουσία σε 14 αγορές παγκοσμίως. www.skybornrenewables.com

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp