Η ABB E-mobility παρουσιάζει τον νέο, all-in-one φορτιστή A400

Η ABB E-mobility παρουσιάζει τον νέο, all-in-one φορτιστή A400

Ο all-in-one φορτιστής A400:

• παρέχει την υψηλότερη πυκνότητα ισχύος με το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα
• προσφέρει στους κατόχους EV εύκολη εμπειρία όμοια με τη χρήση smartphone
• έχει κατασκευαστεί για τη μέγιστη εξοικονόμηση στην κατηγορία του
• παρέχει asset-management επιπέδου τηλεπικοινωνιών μέσω SLAs απόδοσης

Στη σημερινή βιομηχανία φορτιστών EV, η έλλειψη αξιοπιστίας, οι περίπλοκες εμπειρίες φόρτισης για τους οδηγούς και η ανεπαρκής απόδοση επένδυσης (ROI) είναι τρεις βασικές προκλήσεις για τους ιδιοκτήτες / χειριστές και τους στόλους, που εμποδίζουν τη δημιουργία υποδομών μεγάλης κλίμακας. Ο νέος all-in-one φορτιστής A400 της ABB προσφέρει την υψηλότερη πυκνότητα ισχύος με το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα, και αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις κατά μέτωπο, εισάγοντας συγκεκριμένες καινοτομίες: μια ολιστική σχεδίαση με επίκεντρο την εμπειρία του τελικού χρήστη, βιομηχανοποιημένη προσαρμοστικότητα και μηχανολογία συστημάτων, και μια προσέγγιση asset management επιπέδου τηλεπικοινωνιών.

Στις μέρες μας, τα ποσοστά επιτυχίας φόρτισης είναι στην καλύτερη περίπτωση μέτρια, συχνά κάτω του 70%. Όταν προσεγγίζουν έναν φορτιστή, οι οδηγοί ιδιωτικών ή επαγγελματικών οχημάτων συχνά μπερδεύονται σχετικά με τον τρόπο χρήσης του, αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την πληρωμή - που εμποδίζουν τη διαδικασία - και πολύ συχνά έχουν τη λανθασμένη εντύπωση πως το όχημά τους φορτίζει, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Ο A400 έχει κατασκευαστεί με μια προσέγγιση σχεδίασης με επίκεντρο τον καταναλωτή, έχοντας ως στόχο την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών ποσοστών επιτυχίας φόρτισης. Ο A400 βελτιώνει τη συνολική διαδικασία φόρτισης, προσφέροντας σαφήνεια και μειώνοντας τα σημεία τριβής μεταξύ του αυτοκινήτου, του φορτιστή και των συστημάτων πληρωμών, για να εξασφαλίσει μια απρόσκοπτη εμπειρία από τη στιγμή της άφιξης έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Χάρη στη διαισθητική διεπαφή χρήστη, που εμφανίζεται σε μια μεγάλη οθόνη 32 ιντσών, ο A400 είναι τόσο εύκολος στη χρήση όσο ένα smartphone. Καθοδηγεί τον χρήστη βήμα προς βήμα και επιβεβαιώνει την κατάσταση φόρτισης και την ολοκλήρωσή της με επιδιωκόμενο ποσοστό επιτυχίας φόρτισης 98%.

Ο A400 δεν είναι «ένα ακόμα προϊόν hardware». Με τη νέα, cloud-based αλυσίδα εργαλείων asset management, καθιστά δυνατή τη διαχείριση των στοιχείων φόρτισης στο υψηλότερο επίπεδο, όπως συμβαίνει στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, όπου η αξιοπιστία, η επεκτασιμότητα, η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και η απόδοση παίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι ο A400 συνοδεύεται από 24/7 asset management service-level agreements (SLAs), που στοχεύουν σε ποσοστά επιτυχίας φόρτισης 98%, χρόνο λειτουργίας 97% και γρήγορους χρόνους απόκρισης των υπηρεσιών.

Για πολλούς στόλους και ιδιοκτήτες / διαχειριστές, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί προσοχή κυρίως στο power - peak power και τον όγκο ισχύος. Το ερώτημα ήταν «πόση εγκατεστημένη ισχύ παίρνω για τα χρήματά μου;». Το αποτέλεσμα ήταν η επιδίωξη της ποσότητας έναντι της ποιότητας. Η ABB E-mobility πιστεύει ότι, ως βιομηχανία, πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε περισσότερη ισχύ και να αυξάνουμε την πυκνότητα του δικτύου καθώς η εγκατεστημένη βάση των στόλων EV συνεχίζει να αυξάνεται. Ταυτόχρονα, πρέπει αφενός να βρούμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ της απλής εγκατάστασης περισσότερης ενέργειας, και αφετέρου της μεγαλύτερης κατανομής ενέργειας με υψηλότερη αξιοπιστία. Γι' αυτό, η ABB E-mobility σχεδίασε τον A400 με στόχο την επίτευξη 10ετούς διάρκειας ζωής προϊόντος, υψηλή αξιοπιστία και, κυρίως, τη δυνατότητα στους πελάτες μας να πουλούν ενέργεια με χαμηλότερο κόστος. Αυτό θα βελτιώσει σημαντικά το καθαρό κέρδος για τον πελάτη.

Επιπλέον, ο δυναμικός διαμοιρασμός ισχύος με κοκκομετρική ανάλυση 50 kW βοηθά στη λήψη διαφορετικών μοτίβων φορτίσεων, ενώ οι εσωτερικές μονάδες ισχύος με βάση το καρβίδιο του πυριτίου, η μέγιστη αποτελεσματική ψύξη αέρα και ο εξαιρετικά βιομηχανοποιημένος σχεδιασμός συστήματος παρέχουν την απαιτούμενη αξιοπιστία.

Η ABB E-mobility είναι η πρώτη που εφάρμοσε τεχνολογία ψύξης δύο φάσεων (υγρό-σε ατμό-σε υγρό) σε μια υποδοχή φόρτισης ικανή για έως και 600 Αμπέρ ρεύματος υψηλής ζήτησης (peak current). Αυτή η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία είναι πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική, με χαμηλότερο κόστος συντήρησης από τις παραδοσιακές λύσεις υδρόψυξης καλωδίων.

«Τα δίκτυα φόρτισης αποτελούν μια κρίσιμης σημασίας υποδομή μεταφορών στην πορεία προς μια ενεργειακά αποδοτική και κλιματικά ουδέτερη εποχή κινητικότητας. Ο A400 έχει σχεδιαστεί από την αρχή ως ένα σύστημα για την αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική παροχή ενέργειας, επιτρέποντας στους πελάτες μας να λειτουργούν το δίκτυό τους στο υψηλότερο επίπεδο και να επιτυγχάνουν το επιθυμητό οικονομικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Michael Halbherr, CEO της ABB E- mobility. «Στην ABB E-Mobility, έχουμε πάρει βασικά μαθήματα από την εκτεταμένη εμπειρία μας και έχουμε αφιερωθεί στη δημιουργία μιας εμπειρίας φόρτισης που είναι αξιόπιστη, εύκολα διαχειριζόμενη και ασφαλής, με δυνατότητα επέκτασης, διασφαλίζοντας παράλληλα λειτουργικότητα σε πολλαπλά συστήματα αλλά και απόδοση.»

Τι προσφέρει ο A400

  • Δύο θύρες φόρτισης παρέχουν συνεχή φόρτιση 200 kW σε δύο οχήματα, έως 400 kW για ένα μόνο όχημα και είναι συμβατές με όλες τις ισχύουσες κρατικές απαιτήσεις και τις παραμέτρους χρηματοδότησης σε ΗΠΑ και Ευρώπη.
  • Οι μονάδες ισχύος καρβιδίου του πυριτίου, που αναπτύχθηκαν και παράγονται εσωτερικά, διατεταγμένες σε αρθρωτά μπλοκ 100 kW, επιτρέπουν τη φόρτιση δύο οχημάτων ταυτόχρονα σε δόσεις των 50 kW, για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται μόνο η απαιτούμενη ισχύς, χωρίς να παραμένει ανεκμετάλλευτη χωρητικότητα.
  • Ο πρώτος που εφάρμοσε την τεχνολογία ψύξης δύο φάσεων (υγρό-σε ατμό-σε υγρό), σε μια υποδοχή φόρτισης ικανή για έως και 600 Αμπέρ peak current. Αυτή η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία είναι πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική, με χαμηλότερο κόστος συντήρησης από τις παραδοσιακές λύσεις υδρόψυξης καλωδίων.
  • Η ροή πληρωμών, που είναι ενσωματωμένη στη διεπαφή χρήστη του φορτιστή, επιτρέπει συναλλαγές πληρωμών χωρίς προβλήματα και εξαλείφει μία από τις κύριες αιτίες για τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας φόρτισης: την έλλειψη λειτουργικότητας με συστήματα πληρωμών τρίτων.
  • Οι λιτές τεχνικές σχεδίασης και η σπονδυλοποίηση οδηγούν σε λιγότερα εξαρτήματα, επιτρέπουν εκτεταμένες δοκιμές υποσυστήματος, διευκολύνουν τη συντήρηση και την επισκευή του συστήματος, ενώ βελτιώνουν τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα.
  • Ένα compact αποτύπωμα με τη μέγιστη βελτιστοποιημένη ροή αέρα εξασφαλίζει περιόδους φόρτισης υψηλότερης ισχύος και μακροπρόθεσμη αξιοπιστία.
  • Οι SLAs απόδοσης, που στηρίζονται σε μια νέα αλυσίδα εργαλείων asset management, σε συνδυασμό με μια βελτιωμένη διαδικασία εξυπηρέτησης, θα οδηγήσουν σε υψηλά ποσοστά επιτυχίας φόρτισης και διαθεσιμότητας καθώς και σε ταχύτερους χρόνους απόκρισης των υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον A400, επισκεφθείτε τη διεύθυνση A400.abb-emobility.com. Αυτός ο φορτιστής θα παρουσιαστεί δημόσια για πρώτη φορά στην ACT Expo 2024 στο booth #3800 της ABB E-mobility.

ABB (ABBN: SIXSwissEx). Η ΑΒΒ είναι τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, καθιστώντας δυνατό ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Οι λύσεις της εταιρείας συνδέουν την τεχνογνωσία της επιστήμης της μηχανικής με τα λογισμικά, για τη βελτιστοποίηση του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζουμε, μετακινούμαστε, τροφοδοτούμε και λειτουργούμε. Βασιζόμενοι σε περισσότερα από 140 χρόνια αριστείας, οι περισσότεροι από 105.000 εργαζόμενοι της ΑΒΒ δεσμεύονται να προωθήσουν καινοτομίες που επιταχύνουν τον βιομηχανικό μετασχηματισμό. www.abb.gr

ABB E-mobility. Η ABB E-mobility ως παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) επιτρέπει ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό μέλλον μετακίνησης. Η ABB E-mobility είναι ο εκλεκτός συνεργάτης για τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο και τους παρόχους δικτύων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε εθνικό επίπεδο. Προσφέρει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο λύσεων φόρτισης EV από έξυπνους φορτιστές για το σπίτι έως φορτιστές υψηλής ισχύος για τους σταθμούς αυτοκινητοδρόμων του μέλλοντος, λύσεις για την ηλεκτροδότηση στόλων και φόρτιση ηλεκτρικών λεωφορείων και φορτηγών. Με περίπου 1.500 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο, η ABB E-mobility έχει πουλήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο φορτιστές EV, ανάμεσα τους πάνω από 50.000 ταχυφορτιστές DC, σε περισσότερες από 85 αγορές. e-mobility.abb.com

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Υπεύθυνος Εταιρικής Επικοινωνίας ΑΒΒ Στέλλα Μαυροπούλου +30 210 2891907 13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας 144 52 Μεταμόρφωση

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp