- Η εξαγορά ενισχύει τη θέση της ABB στον τομέα μετατροπής ανανεώσιμης ενέργειας
- Έως το 2030, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να παράγουν το 43% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας
- Η ABB είναι σε θέση να αξιοποιήσει την ανάπτυξη της αγοράς που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency), προσφέροντας ευκαιρίες εκσυγχρονισμού και παροχής υπηρεσιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Η ABB ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του τομέα ηλεκτρονικών ισχύος της Gamesa Electric στην Ισπανία από τη Siemens Gamesa. Η συμφωνία είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2024, ενώ οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ο εν λόγω τομέας παρουσίασε ετήσια έσοδα περίπου 145 εκατομμυρίων ευρώ για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Το χαρτοφυλάκιο που απέκτησε περιλαμβάνει προϊόντα μετατροπής ισχύος, όπως wind converters (DFIG), βιομηχανικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) και solar converters για εφαρμογές κοινής ωφέλειας. Η συμφωνία έχει ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν στην ABB περίπου 400 εργαζόμενοι, ενώ περιλαμβάνει σημαντικούς πόρους στην Ινδία, την Κίνα, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, καθώς και δύο εργοστάσια μετατροπέων στη Μαδρίτη και τη Βαλένθια.
Η ABB έχει επίσης συνάψει συμφωνία εφοδιασμού και παροχής υπηρεσιών με τη Siemens Gamesa. Η εξαγορά αυξάνει το σύνολο της χωρητικότητας της εγκατεστημένης βάσης ανεμογεννητριών της ABB κατά περίπου 46 GW και ενισχύει τη στρατηγική ανάπτυξη και την κερδοφορία του τομέα Συστημάτων Κίνησης της εταιρείας. Με πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των ηλεκτρονικών, η Gamesa Electric προσφέρει βαθιά τεχνογνωσία σε εφαρμογές ηλιακής και ανανεώσιμης ενέργειας και ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες.
«Συνδυάζοντας την παγκόσμια εμβέλεια της ABB με το χαρτοφυλάκιο και την τεχνογνωσία της Gamesa Electric, η εταιρεία βρίσκεται σε ιδανική θέση για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση και να επιταχύνει την υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο Daniel Gerber, Business Line Manager, Renewable Power του τμήματος Motion High Power της ABB.
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να αυξηθεί κατά 60%πό 9.900 TWh το 2024 σε 16.200 TWh το 2030. Στην πραγματικότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να ξεπεράσουν τον άνθρακα στο τέλος του 2025 (ή το αργότερο στα μέσα του 2026, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα υδροηλεκτρικής ενέργειας) και να γίνουν η μεγαλύτερη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Η ηλιακή ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά πάνελ συμβάλλει σε περισσότερο από το 50% αυτής της αύξησης, ενώ η αιολική ενέργεια σε περίπου 30%.
Πηγές
IEA (2025), Renewables 2025, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/renewables-2025, Licence: CC BY 4.0
Η ΑΒΒ είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, υποστηρίζοντας ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Συνδέοντας τη βαθιά της γνώση στον τομέα της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης, η ABB βοηθά τις βιομηχανίες να λειτουργούν με υψηλές επιδόσεις, ενώ γίνονται πιο αποδοτικές, παραγωγικές και βιώσιμες, ώστε να ξεχωρίζουν. Στην ABB αυτό το ονομάζουμε ‘Engineered to Outrun’. Η εταιρεία έχει πάνω από 140 χρόνια ιστορίας και περισσότερους από 110.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Οι μετοχές της ABB είναι εισηγμένες στο SIX Swiss Exchange (ABBN) και στο Nasdaq Stockholm (ABB). abb.gr