Το νέο εργαστήριο δοκιμών της ΑΒΒ βοηθάει τους πελάτες να επιλέξουν τον ιδανικό συνδυασμό κινητήρα και ρυθμιστή στροφών

Η ΑΒΒ εγκαινίασε ένα νέο εργαστήριο δοκιμών για ρυθμιστές στροφών στο εργοστάσιο της, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Εκεί οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν τους κινητήρες τους με τους ρυθμιστές στροφών (VSDs) της ΑΒΒ και να επαληθεύσουν την σημαντική επίδρασή τους στην απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας.

Το νέο εργαστήριο δοκιμών ρυθμιστών στροφών της ΑΒΒ δημιουργήθηκε για να παρέχει στους πελάτες την δυνατότητα να μετρήσουν την ικανότητα των κινητήρων τους όταν λειτουργούν σε συνδυασμό με την νέα γενιά των ρυθμιστών στροφών της ΑΒΒ. Η εγκατάσταση διαθέτει ανεξάρτητο εξοπλισμό για μετρήσεις υψηλής ακρίβειας της δυναμικής επίδοσης, της ικανότητας φόρτισης και του βαθμού απόδοσης του συστήματος κινητήρα/ρυθμιστή, εκείνα δηλαδή τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους πελάτες να επιλέξουν το ιδανικό σύστημα ρυθμιστή στροφών για τις εφαρμογές τους ενώ ταυτόχρονα τους βοηθούν να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη, το μέγεθος του εξοπλισμού και την κατανάλωση ενέργειας.

Το εργαστήριο δοκιμών είναι μια εντελώς νέα ιδέα που στοχεύει πρωταρχικά σε πελάτες που διαθέτουν πολλούς ρυθμιστές στροφών και σε συνεργάτες της ΑΒΒ όπως είναι οι τεχνογνώστριες εταιρείες στη βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων αλλά και οι system integrators. Τώρα το εργαστήριο αυτό παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα για εύκολη και αξιόπιστη αξιολόγηση διαφορετικών συνδυασμών κινητήρων και ρυθμιστών, πριν να καταλήξουν στην επιλογή του κατάλληλου προϊόντος της ΑΒΒ που θα χρησιμοποιήσουν στην μαζική παραγωγική διαδικασία.
"Αυτή η επένδυση πραγματικά υποστηρίζει την διαδικασία εξεύρεσης του ιδανικού συνδυασμού κινητήρα/ρυθμιστή στροφών και καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να δοκιμάσουν, με ελάχιστη προσπάθεια, τον εξοπλισμό τους μέχρι 400 kilowatts (kW) και να πιστοποιήσουν πως η λύση της ΑΒΒ είναι η ιδανικότερη επιλογή για την εφαρμογή τους" επεσήμανε ο Morten Wierod, γενικός διευθυντής του τομέα Drives and Controls της ΑΒΒ.

Η ΑΒΒ διαθέτει επίσης εργαστήρια για τους πελάτες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδία, όπου παρέχουν υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. Ο Morten Wierod επιπλέον τόνισε πως "αυτό το νέο εργαστήριο στο Ελσίνκι αποτελεί την επιτομή της αρτιότητας για τον τομέα μας, και μας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε παγκόσμιους πελάτες με τις πιο εξεζητημένες απαιτήσεις. Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των εργαστηρίων είναι το πώς συνδέονται μεταξύ τους σε μια παγκόσμια αλυσίδα ώστε όλοι οι πελάτες μας να λαμβάνουν πάντοτε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη από το καταλληλότερο εργαστήριο της ΑΒΒ".

Η απόφαση για την επένδυση και τη δημιουργία του νέου εργαστηρίου, βασίστηκε στην εμπειρία της ΑΒΒ, από την πορεία ενός εξίσου πετυχημένου εργαστηρίου, με προσανατολισμό στους πελάτες, για τη δοκιμή γερανών και βαρούλκων, που ξεκίνησε το 2011. Αυτή η εγκατάσταση, τοποθετημένη επίσης στο εργοστάσιο ρυθμιστών στροφών του Ελσίνκι, παρέχει την δυνατότητα στους κατασκευαστές μηχανημάτων να ελέγξουν την συμβατότητα των ρυθμιστών στροφών με τους γερανούς, τις γερανογέφυρες και τα βαρούλκα που χρησιμοποιούν, σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης που πλησιάζει τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Το εργαστήριο έχει συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη της ΑΒΒ στο συγκεκριμένο τομέα και προσφάτως αναβαθμίστηκε ώστε να παρέχει τη δυνατότητα δοκιμών σε μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών.

Ο Morten Wierod αναγνωρίζει ότι οι πελάτες είναι όλο και πιο απαιτητικοί και η ΑΒΒ επιθυμεί να προσφέρει ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και τεχνογνωσία με το να φέρει τους ίδιους τους πελάτες στις εγκαταστάσεις της. "Είμαστε αφοσιωμένοι στους πελάτες μας και θέλουμε να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν στην επιλογή των καταλληλότερων χαρακτηριστικών και της υψηλότερης απόδοσης στις εφαρμογές τους επενδύοντας σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Έχοντας τη δυνατότητα να δοκιμάζουμε τον εξοπλισμό των πελατών μας μαζί με τους ρυθμιστές στροφών της εταιρείας μας τους προσφέρουμε τη σιγουριά ότι η ΑΒΒ πραγματικά μπορεί να υποστηρίξει τους πελάτες και τους συνεργάτες της σε κάθε δραστηριότητά τους" τόνισε ο Wierod.

Η ΑΒΒ είναι ηγέτιδα κατασκευάστρια εταιρεία στον τομέα των ρυθμιστών στροφών αλλά και σχετικού λογισμικού για όλες τις εφαρμογές και τις βιομηχανίες παγκοσμίως. Ο τομέας των ρυθμιστών στροφών απασχολεί παγκοσμίως 6000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 80 χώρες.

Σχετικά με τον όμιλο ΑΒΒ

Η ΑΒΒ (www.abb.com) κατέχει ηγετική θέση στις τεχνολογίες ενέργειας και αυτοματισμού, διευκολύνοντας επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, βιομηχανίες, καθώς και εταιρείες μεταφορών και υποδομών να βελτιώσουν την απόδοσή τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο Όμιλος ΑΒΒ λειτουργεί σε περίπου 100 χώρες και απασχολεί σχεδόν 135.000 εργαζομένους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp